サーモグラフィーは、バイクのフィッターが最適なサイクリストの位置を見つけるのを助けます

世界で最も先進的なバイクフィットスタジオの1つは、Flirサーモグラフィ技術の利点を活用して、あらゆるレベルのサイクリングでスポーツ科学とバイオメカニクスの限界を押し広げています。ベルギーのアントワープにあるBikefit Van Staeyenは、Flirが生成した赤外線画像を使用して、体温と血圧の分布をリアルタイムで視覚化し、ライダーの位置とバイクのセットアップを最適化します。

Bikefit Van Staeyenは、サイクリングにおける20年以上の経験に基づいたプロ仕様のバイクフィッティングを提供しています。兄弟のKevinとMichael Van Staeyen(元プロのロードレースサイクリスト)によって設立されたこのビジネスは、スポーツ科学、バイオメカニクス、サイクリングの幅広い専門知識に基づいて成功を築いています。精度とパフォーマンスへの情熱から始まったこのスタジオは、世界で最も先進的なバイクフィットスタジオの1つに進化しました。

Bikefit Van Staeyenの主な差別化要因は、そのデュアルエキスパートアプローチです。すべてのバイクフィットは、技術的分析とプロのサイクリング経験を医学的理解と融合させながら、両者が協力して行います。 

\"この相乗効果は、従来のシステムが捕捉できるパターンや機能不全をはるかに超えて特定することを可能にします\"とKevin氏は述べています。

リアルタイムの洞察

そのプロセスの中心にあるのは、生理学的非対称性、圧力分布、および根底にある筋肉の不均衡をリアルタイムで把握できるFlirの高度な熱画像技術の使用です。 

\"私たちはFlir赤外線カメラを使用してライダーのペダリングのヒートマップを調べ、体位とバイクのセットアップを最適化します\"とKevinは言います。\"サーモグラフィーとモーショントラッキング、フォース分析、EMG [エレクトロロミグラフィー] データを組み合わせることで、ライダーの身体が負荷下でどのように反応し、補正し、適応するかという、他の人が推測できることがわかります。サーモグラフィアプリケーションLava.flowは、傷害が発生しやすい領域、筋肉の活性化、圧力ポイントを理解し、最適化することを可能にするプロセスです。

Bikefit Van Staeyenは当初Flir E76サーモグラフィカメラを使用していましたが、その後、新しいE96に移行しました。E96はFlir初のピストルグリップカメラで、熱分解能は640×480で、ユーザーはターゲットを安全かつ迅速に調査できます。FLIR E76では、近距離および遠距離のターゲットに応じたレンズを選ぶことできます。FLIR Igniteでは、カメラからクラウドにE96画像を直接アップロードして、簡単かつセキュアに保管および共有できます。

Bikefit Van Staeyenは、サイクリング用途の熱分析のパイオニアとして、ベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)地域で最大級のフリル赤外線カメラを販売するFlir Platinumパートナー兼ストックリストであるThermal Focusと密接に協力しています。

焦点温度

Flirサーモグラフィカメラによって識別されるホットスポットとコールドスポットは、自転車でサイクリストの身体がどのように機能するかの直接的な指標として機能します。特定の領域で温度が過度に上昇すると、過度の運動、摩擦、姿勢の悪さを示すことがあります。 

Bikefit Van StaeyenはFlir E96を使用して、サドル、シューズ、ハンドルバーのホットスポットや圧力上昇ゾーンを検出し、非対称の筋肉負荷と不均衡な活性化パターンを特定し、しびれやパフォーマンスの低下につながる血管制限を分析し、過負荷を示す可能性のある熱異常を検出します。

この詳細な熱分析により、兄弟は最適なライディング体験のための調整を促すさまざまな問題を特定することができます。例えば、膝蓋骨の周りの非対称熱分布は、生体力学的問題の可能性を指し、足のボール内の熱が多すぎると、典型的には、クリート位置の誤った位置決めを意味する。同様に、腰の温度上昇は、代償機構または誤ったサドル調整の結果である可能性があります。

\"Whitem従来のバイクフィットは、多くの場合、観察と感触に基づいていますが、Flirサーモグラフィカメラからの客観的でデータ駆動型の測定値を使用しています。Lava.flowプロセスは、サイクリング中のライダーの身体の反応について、ユニークでリアルタイムの洞察を提供します。一例として、最近、自転車に乗っている間に原因不明の膝の痛みを経験するサイクリストを支援しました。Flir赤外線イメージング技術を用いて、脛骨[前脛骨筋]に過度の熱蓄積が観察されました。この増加した熱のFlirイメージングと私たちの脚長ソフトウェアのおかげで、この脚は構造的に短く、ライダーはサイクリング中にペダルを過度に上に引っ張らなければならず、膝の痛みを引き起こすことを発見しました。

すべてのレベルのサイクリスト

Bikefit Van Staeyen に頼るサイクリストは、アマチュアからワールドツアーのプロまで、幅広いサポートを求めます。彼らは同じ理由で会社を信頼しています:細部への注意。サドル圧力から神経負荷まで、クランクダイナミクスから熱非対称まで - 変数は未調査のままです。同社はまた、アントワープ大学と協力してデータ駆動型のアプローチを統合することで、ヨーロッパ初の大学レベルで自転車フィットの分野を開拓しています。 

\"我々はサイクリングスポーツにおけるサーマルカメラ技術の基本的なパートナーであり、基準点としての役目を果たしたい\"とKevin氏は結論付けている。私たちの目標は、自分のアスリートだけでなく、世界中のチームやライダーのための知識と技術のハブとして、パフォーマンス診断の未来を形作ることです。私たちの専門知識と経験により、バイオメカニカル分析とパフォーマンス分析におけるサーモグラフィの巨大な可能性を示すことができます。

関連記事

アプリケーションスポットライト

Painting with Heat: Artist Uses FLIR Cameras to Make and Display His Heated Thermal Canvas

Read more
アプリケーションストーリー

Africa By Night

Read more
原理

Top 5 Mistakes That New Thermographers Make

Read more
Back to top