Teledyne FLIR、Kシリーズ 熱画像直視装置 発売から10年を迎える

時として、品質、使いやすさ、信頼性を新たなレベルに引き上げる製品が登場する

2013年3月、FLIR(現在のTeledyne FLIR)は、消防アプリケーション向けKシリーズ 熱画像直視装置初代モデルを発表しました。10年経った今でも、この画期的なKシリーズは消防アプリケーションの市場リーダーであり、消防隊員は迅速にサイズアップし、要救助者の命を救うことができます。

Teledyne FLIRの起源は、1978年のFLIR Systemsの設立し高性能・低コストの赤外線(サーマル)イメージングシステムの開発に遡ります。多くの市場へサーモグラフィカメラを提供しFLIRは2013年、Kシリーズ 熱画像直視装置を発売し、消防市場へ参入しました。

Teledyne FLIRの米国販売担当シニアディレクターであるJason Messerschmidtは次のように述べています。

「ボランティア消防士として、25年以上にわたり消防活動に携わってきました。Teledyne FLIRで10年にわたり、より多くの消防隊員に熱画像直視装置技術を提供することは、ビジネスと個人の両方の観点から充実したものでした。最先端の技術を競争力のある価格で提供する当社の最高の製品を提供する能力は間違いなく、消防隊員と要救助者の両者の命を救いました。」

熱画像直視装置は2013年春のFLIR K40およびFLIRK50の発売から始まりました。本質的に、その概念は、消防隊員の命を守り、要救助者の命を救うために頼れるツールを消防隊員に提供することでした。FLIR K40モデルとFLIR K50モデルは、あらゆる状況でさまざまなモードを表示し、手頃な価格、信頼性、使いやすさなど、多くの主要な市場基準を満たしました。さらに、この熱画像直視装置は明確な熱画像を表示し、簡単なレポートを作成しました。

初代のFLIR熱画像直視装置FLIR K40とFLIR K50の普及に支えられ、FLIRは範囲の拡大に着手しました。2015年1月、ドバイで開催された防火技術の展示会、Intersecで、FLIRは視野と熱感度が強化されたK45モデルとK55モデルをリリースしました。2015年6月にラインナップに加わったのは、FLIR K2とFLIR K65の熱画像直視装置で、ハノーバーで開催された展示会、Interschutzで一般公開されました。

FLIR K2は、性能、耐久性、信頼性を手頃なパッケージにしたものです。スーパーファインコントラスト(MSX®)、使いやすいボタン、最高温度260°℃まで環境下での操作性をはじめとする機能を備えたK2は、要救助者を救い、財産を保護し、消防隊員の安全を確保する小さな投資です。

FLIRのK65は、NFPA®準拠が必須の高度な機能豊富な熱画像直視装置です。FLIR K65は、完全密封コネクターと安全なバッテリーを備え、消防タスクにおける使いやすさ、画質、耐久性をカバーする赤外線サーマルカメラに関するNFPA 1801-2021規格に完全に準拠しています。

2015年にFLIR K45、K55、K2、K65の4つのモデルがリリースされ、初期需要が高まっていることから、FLIRは、特にKシリーズの熱画像直視装置が既に開発中であり、リリースが近づいているため、元のFLIR K40モデルとFLIR K50モデルの供給を停止するタイミングであると考えました。

2016年4月、インディアナポリスで開催されたFDICの展示会とカンファレンスで、FLIRはK33K53の新モデルを発表しました。(日本未発売)

FLIR K33の背後にあるコンセプトは、明確さや性能を犠牲にしない、経済的で使いやすいオプションを提供することでした。(日本未発売) この印象的な赤外線サーマルカメラは、赤外線画像の構造的および質感的な詳細を強化するFSX™ Flexible Scene Enhancementが特長です。拡張された視点と方向付けは、状況認識を改善し、より大きな安心感を消防隊員に与える上で役立ちます。比較的な側面で見ると、FLIR K53は同等の明確さと性能を提供しますが、IR解像度や熱感度の向上といった機能強化が行われています。(日本未発売)

FLIRのKシリーズに対する最近の追加は、FDICで発表された別のグランドとともに、2019年4月に登場しました。Kシリーズカメラの数を7台に増やしたK1状況認識カメラは、火災現場の追加的な一組の眼として機能する堅牢でコンパクトな熱検知デバイスであり、司令官、警官、調査官は、完全な暗闇と煙の中でも迅速かつ徹底的な360°°の評価ができます。FLIR K1には明るい統合型のフラッシュライトが内蔵されているため、ユーザーは現場を照らして消防隊員をより効率的に誘導・監督できます。

Teledyne FLIRのFIRE EMEAグローバルビジネス開発マネージャー、Peter Dekkersは次のように述べています。「10年前、消防用赤外線カメラ市場は何故か停滞していました。イノベーションがほとんどなく、使いにくい設計でバッテリーに課題があり、画像も不鮮明でした。さらに、高騰する価格は、世界中の消防隊員への導入の妨げとなりました。そのため、一見してダイナミックとは言い難いこの市場に投資することは、大きなリスクを伴うものでした。しかし、私たちは積極的に課題に取り組み消防分野に対処するために社内の各チームの知識を集約しました。。Kシリーズの導入により、優れた画質、使いやすさ、堅牢性、信頼性を備えた新しい基準を打ち立てました。すべては、大都市圏の消防本部だけでなく比較的小さな消防本部や消防団が熱画像直視装置を活用するには価格も重要となります。

そして、彼は続けます。「もちろん、広く使われれば使われるほど、期待も大きくなります。私たちが人間工学と鮮明な画像にこだわり続けることで、火を正しく読むことへの信頼が生まれるのです。」

10年の実績を消防の第六感としてご活用ください!

FLIR熱画像直視装置の全ラインナップをご覧ください。

関連記事

カメラの選択

状況認識用TICと戦術的TIC:どちらが必要ですか?

Read more
Back to top