FLIR Research Studio 最新情報と機能強化

FLIR Research Studioの最新バージョンで、研究者がFLIRカメラの熱データを操作、表示、記録、分析、共有する方法をさらに強化。最新機能を活用し、研究の効率を最大限に高めましょう。各アップデートでは、強力な新機能、使いやすさの改善、互換性の拡大が導入され、より効率的に作業し、サーモグラフィデータを最大限に活用できます。

以下の最新のアップデートをご覧になり、各バージョンが研究能力をどのように向上させるかをご覧ください。

FLIR Research Studioの最新情報

FLIR Research Studio v2025.01

マルチウィンドウ機能

ユーザーは複数の画面にわたって複数のデータストリームとコントロールを監視できるようになりました。これにより、マルチカメラによる同時解析を必要とする実験に大きな利点が得られます。例えば、部品の熱変化を研究する専門家は、複数の赤外線カメラを接続し、リアルタイムのデータストリームを重ね合わせることで、研究対象を包括的に可視化できます。さらに、1画面に最大4つのクアドラントを表示し、詳細な分析を一目で把握することが可能です。

全画面モード

この機能は、限られたスクリーンスペースで作業するユーザーにとって特に有益です。これにより、研究者は重要なデータを最大限に可視化し、微細な電子部品の検査や熱異常の検出などの繊細な分析に集中できます。また、不要なノイズを排除し、研究の精度を高めることが可能になります。

カメラコントローラのドッキング

ライブの赤外線画像の微調整が、これまでになく簡単になりました。ドッキングカメラコントローラを使用すると、カメラコントロールを任意のモジュールに統合し、複数のカメラでシームレスなリアルタイム調整を行うことができます。バッテリーの負荷試験など、急速に変化する熱現象を研究する専門家は、ワークフローを中断することなく、リアルタイムで設定を調整できるようになりました。

効率を高めるホットキーショートカット

新しいホットキー機能により、研究者は最小限の労力で重要なタスクを実行できます。

  • SSD録画の開始:接続されているすべてのカメラで同期録画を同時にトリガーします。
  • フォーカスコントロール:画像シャープネスを瞬時に調整して、より正確な分析を実現します。
  • オフセットの更新:内部NUCフラグで均一性をすばやく調整し、一貫性のある信頼性の高いイメージングを実現します。

拡張クイック ルックバー

ファイルの管理と取得がこれまでになく簡単になりました。強化されたクイックルックバーにより、最近の記録が自然な順序で整理され、大容量のデータセットへのアクセスや管理がこれまで以上にスムーズになりました。

これらの新機能が研究ワークフローをどのように改善できるかお知りになりたいですか? FLIR Research Studio 2025 を活用した熱データ解析の極意に関する詳細なガイドをご覧ください。このガイドでは、この最新リリースの機能を最大限に引き出すための実践的な戦略を詳しく解説しています。


FLIR Research Studioの以前のアップデート

Back to top