港湾セキュリティの強化:DP World Yarimcaが、効率的かつ安全な港湾運営にFlirセキュリティソリューションを活用する方法


イズミット湾とトルコ最大のコンテナターミナルの1つであるDP World Yarimcaは、業界をリードするテクノロジーを使用して顧客とパートナーに比類のない価値を提供することを強く提唱しています。港の拡張に伴い、DP World Yarimcaは中断のない運営と高レベルのセキュリティを提供し続ける必要があります。
このような課題に対処するため、DP World Yarimcaは、Flirのセキュリティ監視ソリューションの包括的なポートフォリオなど、革新的な技術製品を採用しました。

DP World Yarimcaは、トルコのアナトリアの中心部にあります。この港は多くのトルコ企業にとって海外市場への玄関口であり、東マルマラ地域とアナトリアの大部分の経済活動を支えています。DP World Yarimcaは、4隻の船舶または2隻の超大型コンテナ船を同時に停泊でき、トルコで最も速く、最も効率的な港です。’
DP World Yarimcaの港湾事業者の主な任務の1つは、事業者の安全で中断のない運営を維持することですが、この地域沿いの違法漁業、ダイビング、ムール貝密猟によって、その任務はしばしば複雑になっています。’
違法漁業とムール貝密猟
ムール貝は、港の停泊場所を支える杭の上に豊富に育っており’、ムール貝密猟者にとっては魅力となっています。この行為は違法であるだけでなく、密猟者本人だけでなく、港で合法な活動を行っている人々にとっても深刻な安全面でのリスクをもたらします。ムール貝の採取は、水面下および地下の金属構造物の腐食を防ぐシステムである港の陰極防食システムも損傷する可能性があります。’“ムール貝の密猟者は、私たちの港湾活動の効率的な監視を妨げ、事業を妨害する可能性もあります”と、DP World YarimcaのHSSEマネージャー、Ismail Karaçamは話します。
船舶操縦の遅延
さらに、違法狩猟者やダイバーは船舶操縦エリアに入り、船舶の停泊や出発に遅れを引き起こします。これはサプライチェーンの混乱を引き起こす可能性があります。

港は設立以来、常にセキュリティを最優先事項としてきました。組織は、海側からの活動を監視し、コンテナ現場でのセキュリティと持続的な運営を保証するために必要な技術を常に提供してきました。現在のセキュリティ監視システムが寿命に達したとき、DP Worldのセキュリティチームは、陸上と海上の両方で侵入者を検知できる新しいソリューションを探していました。’
港湾セキュリティチームは、新しい技術を求めて市場調査し、トルコの販売代理店兼インテグレーターであるIRMARINETECHを通じて、Flirの可視およびサーマルセキュリティ監視ポートフォリオについて知りました。“当社は以前、トルコで港湾セキュリティプロジェクトを成功させた経験があります”と、IRMARINETECHの創設者であるKoray Serbestは話します。“これにより、当社はDP Worldのニーズを満たすことができるという自信をすでに植え付けていました。DP World Yarimcaは、説得力のある製品デモと概念実証をした後、当社およびFlirとのコラボレーションを決定しました。”
Flirのサーマルカメラおよび可視カメラシステムは、DP World Yarimcaの港湾セキュリティへのアプローチに革命をもたらしました。これらの高度な技術により、港のセキュリティチームは夜間や悪天候時、遠距離からでも違法行為を監視できます。

Flir M232船舶用サーマルカメラは、夜間に船舶や障害物を発見することで安全性を向上
“違法漁師やダイバーは、その活動に非常に長けていることが証明されています”と、Ismail Karaamは話します。ç“その戦略の1つとして、現在のカメラシステムでは夜間は見えないように船舶を黒く塗装しています。そのとき、サーマルカメラ技術が必要だと気付きました。Flirのサーマルカメラにより、夜間や、雨や霧などの厳しい気象条件下でも長距離からでも監視できるようになりました。”

港の800メートルの海岸線と会場200メートルまでの活動を監視するため、港はFC-シリーズID解析カメラ、Sarosドームカメラ、M232パンチルト海洋サーマルカメラなど、Flirのサーマルカメラに投資しました。’’港湾オペレーターは、海上の侵入者を24時間365日監視できるようになり、カメラを使用して落水者や油流出も監視しています。また、港のセキュリティパトロールでは、Flir Scionサーマル小型カメラを使用して、暗闇の中で停泊場所の下に入って岩の下に隠れている漁師やダイバーを検知します。’

Flir Quasarパノラマ式カメラやPTZカメラなどのサーマルカメラと可視カメラの組み合わせを使用して、サイトの境界セキュリティとコンテナエリア内の活動を監視します。’
DP World Yarimcaは、港湾セキュリティ監視の分野におけるFlirの優れた評判を認識していました。’最終的には、サーマルカメラシステムの視覚的な品質と、長距離にわたる高精度のイメージングを提供する能力が、DP World Yarimcaセキュリティ管理チームを納得させました。さらに、Flirは、企業、周辺警備、海上監視ソリューションの幅広いポートフォリオを組み合わせることで、港湾における特定のセキュリティニーズとアプリケーションに適したソリューションを提供できました。’
IRMARINETECHのような専用のローカルFlirサポートパートナーのサポートが、DP World Yarimcaが正しい選択をしたことを確認しました。“当社はお客様に継続的なセキュリティを保証したいと考えています。つまり、技術的なダウンタイムを許容する余裕はありません”と、DP World Yarimcaのセキュリティマネージャーは話します。“したがって、技術的なメンテナンス、スペアパーツ、または迅速な製品交換が必要な場合は、現地のパートナーであるIRMARINETECHのサポートとサービスに頼ることができると確信しています。”
デジタル変革を強く信じる会社として、DP World Yarimcaは物理インフラの効率性を高める機会を継続的に模索しています。Flirは信頼できるパートナーとして、DP World Yarimcaの将来の成長とセキュリティの向上のためにテクノロジーを活用する取り組みをサポートしています。港湾は、追加のセキュリティ対策を実施し、既存のシステムを強化するために、Flirとの協力を積極的に検討しています。
当港はすでにFlirと連携し、可視カメラとサーマルカメラの技術によって組織のセキュリティをさらに強化する方法を調査しています。探求している可能性の1つは、船舶の周囲を監視するためにクレーンにサーマルブームカメラを追加設置することです。
もう1つの用途は、サーマル火災検知カメラの追加です。港の顧客の多くは、可燃性の高い製品を港に持ち込んでいます。火災を早期に検知する可能性は、港のセキュリティ戦略への貴重な貢献です。Flir FH-シリーズRなどのサーマルカメラは、視野内の小さな温度変化を自動的に検知し、発火前にホットスポットを特定し、資産が損傷または安全が損なわれる前に大規模火災の発生を回避する早期警告応答を提供します。検知されると、接続されたビデオ管理システム(VMS)を介してオペレータにアラートを送信し、瞬時に評価し、応答戦術をデプロイできます。