FLIR ONE® Edge Pro로 에너지 누출을 찾아 전기료를 절감하십시오

이번 겨울에 창문틈으로 돈이 새고 있습니까? 가정이든, 아니면 난방을 유지하려는 소기업이든, 공기 누출부터 단열 불량에 이르는 사소한 모든 것이 매월 총 에너지 비용의 최대 절반을 차지할 수 있습니다. 그리고 에너지 가격이 상승함에 따라 전기 및 천연가스 비용이 상승하면 이를 감당하기 어려울 수 있습니다.

누출의 원인은 무엇이며 어떻게 찾을 수 있습니까?

공기 누출의 근본적인 문제는 육안으로 보이지 않는다는 것입니다. 부적절한 단열 및 단열 “성능 결여”—단열재가 있어야 할 곳에 단열재 누락— 등 모든 문제가 잘 숨겨져 있습니다. 다행히 공기 누출과 단열재 불량으로 인해 냉점이 발생하고 온도 차이가 있을 때는 열화상 카메라로 이를 찾을 수 있습니다.

iPhone-FLIR-One-Edge-600x625.pngFLIR ONE Edge Pro에 대해 이야기해 봅시다. 이 열화상 카메라 스마트폰 액세서리는 적외선을 감지한 후 라디오메트릭 이미지로 이를 표시합니다. 즉, 뜨겁고 차가운 영역을 확인하고 온도 판독값이 포함된 사진을 생성합니다.

FLIR ONE Edge Pro는 많은 교육을 받지 않고도 사용하기 쉽기 때문에 에너지 손실의 원인이 있는지 공간을 검사하고자 하는 세입자, 주택 소유자 및 소규모 사업체 소유주에게 적합합니다.

유사한 스마트폰 액세서리 카메라와 달리 Edge Pro는 무선으로 연결되며 iOS 및 Android 기기와 모두 작동합니다. 열화상 이미지는 MSX®(멀티 스펙트럼 다이내믹 이미징, Multi-Spectral Dynamic Imaging)이라는 FLIR 특허 이미지 프로세스 덕분에 선명하고 이해해석하기 쉽습니다. 또한 저렴하고 오래 사용할 수 있도록 설계되어, 전기료 부담을 덜어주고 지속적으로 비용을 절약할 수 있습니다.

어디서부터 시작해야 합니까?

Edge Pro를 스마트 장치에 무선으로 연결한 후에 보통 공기 누출이 잘 일어날 것 같은 창문과 문부터 시작하는 것이 좋습니다. 잘못 설치되었든, 단열 상태가 나쁘든, 오래되어 고장이 났든, 창문과 문은 가장자리 주변에서 많은 공기가 셀 수 있습니다. 외부 공기가 실내 공기보다 더 차가울 때 이 검사를 수행하면 새는 창문과 문 주변의 온도 차이를 쉽게 확인할 수 있습니다. FLIR ONE Edge pro(“Iron”이라고 함)의 표준 색상 팔레트를 사용하는 경우, 차가운 영역은 자주색으로 표시되고 따뜻한 영역은 노란색과 주황색으로 표시됩니다.

FLIR_EDGE_데크 도어 누출.jpg

참고: 유리는 단열이 되지만 금속은 단열이 되지 않습니다. 창문이나 문에 금속 프레임이 있는 경우, 이는 자동으로 유리보다 더 차갑게 표시됩니다. 대신 창문이나 문 주변의 벽도 차갑게 보이는지 확인하십시오. 이는 차가운 공기가 프레임에서 방으로 유입되고 있음을 의미합니다.

FLIR_EDGE_창문 누출.jpg

공간을 계속 검사하면서 굴뚝, 문, 벽 통풍구 주변에 공기 누출이 있는지 확인하십시오. 이러한 누출은 모두 저렴한 틈마개 제품을 사용하여 DIY 수준에서 해결할 수 있습니다.

다음으로 카메라를 사용하여 외벽과 모서리를 검사합니다. 스터드 사이에 단열이 부적절하거나 누락된 경우, 벽의 해당 부분은 다른 절연 부분과 비교하여 차갑게 보일 것입니다. 단열재 수리에는 전문가가 필요할 수 있지만 결국 비용을 절약하고 장기적으로 집을 더 편안하게 만들 수 있습니다.

FLIR_입구_누출.jpg

바닥 난방을 사용하는 분들에게 FLIR ONE Edge Pro는 장비가 제대로 작동하는지 확인하는 데 적합한 도구입니다. 복사 바닥재 시스템에서는 바닥 아래에 설치된 온수 튜브 또는 전선을 통해 열이 공급됩니다. 하지만 스크린 바닥의 제작 방식 문제, 파이프의 배치 방식 문제, 전선의 고장 또는 파이프를 통해 물을 이동시키는 펌프의 비효율성 등 이 시스템에 고장이 날 수 있는 몇 가지 지점이 있습니다. 복사 바닥재가 효율적으로 작동하지 않는 경우, FLIR ONE Edge Pro를 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.

FLIR ONE Edge_바닥 난방.jpg

누출 문제를 해결한 후 어떻게 해야 합니까?

FLIR ONE Edge Pro와 같은 소형 열화상 카메라의 좋은 점은 에너지 누출을 찾는 것 말고도 다른 용도로 사용할 수 있다는 것입니다. 또한 견고한 이 소형 카메라는 과열된 퓨즈, 벽이나 천장에 쌓인 습기(차갑게 보임) 또는 벽에 숨은 해충(뜨겁게 보임)까지 감지하는 데 도움이 됩니다.

이뿐만 아니라 전자제품의 느슨한 전원 연결 상태 확인, 어둠 속에서 반려견 찾기 등과 같이 예상치 못했지만 유용한 용도로 사용할 수 있습니다!

눈에 보이지 않는 에너지 누출에 대비하여 공간을 더 빨리 보강할수록 더 많은 비용을 절약할 수 있습니다. 여기에서 FLIR ONE 시리즈 제품의 전체 제품군에 대해 알아보십시오. 또한 FLIR ONE 앱에 대한 링크를 찾아 Edge Pro를 스마트 장치와 함께 사용 가능하며, 집이나 차량 검사를 돕는 다른 앱도 사용할 수 있습니다.

관련 기사

기본 사항

가정에서의 겨울 준비: 열화상으로 문제를 찾아내어 난방비를 절약

Read more
카메라 선택

적외선 온도계와 열화상 카메라는 어떤 차이가 있을까요?

Read more
Back to top