중국 남서부 태양광 발전단지 현장 실증 사례


중국은 태양광(PV) 설비에 대한 투자를 빠르게 확대하며, 전 세계 설치 용량의 40% 이상을 차지하는 핵심 시장으로 자리매김하고 있습니다. 태양광(PV) 발전의 미래는 매우 밝지만, 업계는 간헐적인 발전 특성, 출력 변동, 낮은 정확도, 높은 운영 위험, 그리고 기존 운영 및 유지보수(O&M) 방식의 비효율성과 같은 여러 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제들은 모두 태양광 산업의 발전을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
많은 기업들이 이러한 문제를 해결하기 위한 수단으로 적외선 열화상 기술을 도입하고 있습니다. Flir T540과 같은 열화상 카메라는 대규모 발전 설비의 예측 유지보수에 매우 유용합니다. 실제로 중국 남서부의 80GW 규모 수력, 풍력, 태양광 통합 발전 단지에서는 T540과 듀얼 시야각 렌즈를 활용하여 운영 및 유지보수(O&M)의 주요 과제를 성공적으로 해결했습니다.

FLIR T540 전문가용 적외선 열화상 카메라는 FlexView 듀얼 시야각 렌즈와 함께 사용할 경우, 태양광(PV) 설비의 운영 및 유지보수(O&M)를 위한 강력한 솔루션을 제공합니다. 렌즈를 수동으로 교체할 필요 없이 24°의 표준 시야각(FOV)과 14°의 망원 시야각(FOV) 사이를 즉시 전환할 수 있어, 결함 위치를 효율적이고 정확하게 식별할 수 있습니다. 현장 여건을 고려하여 열화상 기술을 운영 및 유지보수(O&M)에 도입한 결과, O&M 팀은 검사 효율성과 정확성의 균형을 유지하면서도 운영 및 유지보수 비용과 시간을 크게 절감할 수 있는 ‘사전 예방’ 전략을 수립했습니다.

음영, 손상 또는 다이오드 고장과 같은 문제는 열화상 카메라를 통해 약 5°C의 온도 차이를 보이는 핫스팟 영역으로 확인할 수 있습니다. FLIR T540은 이러한 핫스팟 영역을 정확하게 식별하여 24시간 이내에 수리가 이루어질 수 있도록 지원하고, 그 결과 발전 출력 손실을 20~50%까지 방지할 수 있습니다.
미세 균열이나 냉땜 불량은 열화상 카메라에서 주변보다 약 1°C 낮은 온도를 보이는 선형 또는 그물망 형태의 저온 패턴으로 나타납니다. FLIR T540은 이러한 미세한 결함을 정확하게 포착하여 72시간 이내에 보수 작업을 수행할 수 있도록 지원하며, 태양광 모듈의 수명을 연장합니다.
PID 열화가 발생하면 모듈 가장자리를 따라 띠 모양의 고온 영역이 나타납니다. FLIR T540은 이러한 패턴을 선명하게 식별하여 7일 이내에 문제를 해결할 수 있도록 지원하며, 추가적인 열화를 방지합니다.

방열판과 단자의 과열 지점은 모두 열화상 카메라를 통해 탐지할 수 있으며, 이를 통해 설비의 소손을 예방하고 에너지 변환 효율을 3~5% 향상시킬 수 있습니다.

FLIR T540은 국부적인 과열이나 비정상적인 온도 상승을 감지하여 성능 저하나 설비 손상을 예방합니다.

FLIR T540은 접촉 불량이나 절연재의 초기 노화를 조기에 감지하여 단락(쇼트)이나 화재 위험을 예방합니다.

FLIR T540은 SVG 정지형 무효전력 보상장치의 전력 모듈, 리액터 및 케이블 접속부에서 발생하는 비정상적인 온도 상승을 조기에 감지하여 성능 저하와 설비 가동 중단을 예방합니다.

듀얼 시야각(FOV) 렌즈를 장착한 FLIR T540은 사용자가 안전한 거리에서 카메라를 운용하면서 단락(쇼트)을 조기에 탐지할 수 있도록 지원합니다.

구조물의 변형이나 부품의 풀림으로 인해 발생하는 온도 이상은 열화상 카메라를 통해 확인할 수 있으며, 적시에 조정 및 보수 작업을 수행하여 발전 출력 손실을 줄일 수 있습니다.

송전선의 접촉 불량이나 과부하로 인해 발생하는 핫스팟을 손쉽게 식별하여 신속한 보수 작업을 수행할 수 있습니다.
앞서 살펴본 실제 적용 사례에서 알 수 있듯이, FLIR T540 전문가용 적외선 열화상 카메라는 FlexView 듀얼 시야각(FOV) 렌즈와 결합하여 태양광(PV) 설비의 운영 및 유지보수(O&M) 체계를 혁신하고 있습니다. FLIR T540은 발전 효율을 높이고 운영 및 유지보수(O&M) 비용을 절감하며 안전 위험 관리 역량을 강화함으로써, 기술 통합과 적용 범위 확대를 기반으로 업계를 ‘사전 예방’ 중심의 운영 모델로 전환시키고, 궁극적으로 지속 가능한 고품질 성장을 실현하는 데 기여합니다.