BESS 사이트의 내재된 위험은 무엇이며, 운영자가 이를 극복할 수 있는 방법은 무엇입니까?

배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 태양이 비추지 않거나 바람이 불지 않을 때에도 재생 에너지를 계속 흐르게 하는 원천 역할을 하며 전 세계에 전력을 공급하는 방식을 혁신적으로 바꾸고 있습니다.

현대 에너지 인프라의 근간으로서 BESS는 공급과 수요의 균형을 맞추는 데 중요한 역할을 합니다. 하지만, 대규모 배터리 스토리지의 채택이 증가함에 따라 제조업체, 현장 관리자 및 규제 기관은 위험을 효과적으로 관리할 책임이 있습니다.

고전압 위협: 배터리 스토리지의 열 폭주

열 폭주란 시스템 과부하와 동일합니다. 과열된 배터리 셀이 안정성을 잃고 이웃한 셀을 점화하기 시작하는 위험한 연쇄 반응으로 억제하기 매우 어려운 화재 폭풍을 일으킵니다. 이는 전기 자동차, 휴대용 전자 장치, 그리드 스케일 스토리지와 같은 제품에 사용되는 리튬 이온 배터리를 다룰 때 특히 중요합니다.

ev battery multi cells.jpg

전기 서지가 회로를 망가뜨리는 것처럼 열 폭주는 급격하게 증가하여 생명, 인프라, 에너지 보안을 위험에 빠뜨립니다.

다음과 같은 여러 가지 요인으로 인해 이 위험한 현상이 발생할 수 있습니다.

  • 과충전 또는 과방전: 배터리를 한계 이상으로 사용하면 과도한 열 축적이 발생하여 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.
  • 물리적 손상 또는 제조 결함: 균열, 구멍 또는 설계 결함은 체인에 약한 링크를 만들어 실패 가능성을 높일 수 있습니다.
  • 환경 조건: 고온 또는 외부 열원에 노출되면 안정적인 BESS가 격렬한 폭탄으로 변할 수 있습니다.

BESS 화재로 인한 여파는 막대한 재정적 손실, 전력망 불안정, 환경 피해로 이어져 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 또한 이러한 스토리지 장치가 다른 고에너지 인프라 근처에 설치되는 경우가 많다는 점을 고려할 때, 재해의 가능성은 배가됩니다.

전 세계적으로 BESS 장치 도입이 급속히 확대되면서, 2024년*에만 50% 이상 급증함에 따라, 근로자, 핵심 자산, 지역 사회 및 환경을 보호하기 위해 잠재적 위험을 적절히 관리해야 합니다.

불꽃이 시작되기 전에 멈추기: 열 모니터링의 힘

열 폭주를 방지하는 가장 좋은 방법은 열 이상이 증가하기 전에 감지하는 것입니다. 그러나 올바른 모니터링 도구가 없으면 운영자는 너무 늦을 때까지 숨겨진 위험을 인식하지 못하는 경우가 많습니다.

바로 여기서 열화상 기술이 중추적인 역할을 합니다. 지속적인 실시간 온도 감시를 제공하는 고급 열화상 기술은 위험한 상황이 발생하기 시작할 때 직원에게 경보를 발령하여 사양을 초과하는 열점을 놓치지 않도록 합니다. 전기 과부하를 방지하는 차단기처럼, 열 모니터링은 안전 장치 역할을 하여 현장 관리자가 배터리 과열을 감지하고 대응할 수 있도록 합니다.

안전의 강화: 강력한 열 모니터링 시스템을 만드는 것은 무엇입니까?

융해 위험 없이 BESS 운영을 원활하게 유지하려면 열 모니터링 시스템은 다음 기능을 제공해야 합니다.

  • 고해상도 화상: 배터리 스택 전체에 걸쳐 가장 미세한 온도 변동까지 감지할 수 있는 능력으로, 열 이상 현상을 놓치지 않도록 보장
  • 넓은 시계: 잘 설계된 전기 그리드가 모든 가정에 전력을 공급하듯이 완벽한 커버리지로 사각지대를 전혀 남기지 않음
  • 고급 분석: 반사, 날씨 또는 일상적인 인간 활동으로 인한 잘못된 경보를 필터링하는 스마트 탐지 기술
  • 연중무휴 실시간 모니터링: 잠들지 않는 논스톱 워치독으로 현장 관리자가 항상 잠재적 위험 파악

640 × 480 열분해능, FSX® (Flexible Scene Enhancement) 기술, 첨단 분석, 최대 80°A500f-A700F-3qtrFrtLft-01.png의 시야를 제공하는 FLIR의 업계 최고의 A500f/A700f 고급 스마트 센서 카메라는 사이트 소유자의 안심을 보장하는 데 핵심입니다.

더 안전한 미래 실현

BESS 기술이 빠르게 발전하면서 에너지 저장 시스템을 안전하고 안정적으로 유지해야 하는 책임도 함께 커지고 있습니다. 감시되지 않을 경우, 열 폭주는 재생 에너지의 발전을 중단시킬 수 있으며, 전력망의 복원력, 지속 가능성, 에너지 안보의 이익을 위협할 수 있습니다.

최신 열화상 기술을 BESS 인프라에 통합함으로써 운영자는 기술적 변화에 선제적으로 대응할 수 있으며, 작은 온도 변동이 대규모 재난으로 이어지는 것을 방지할 수 있습니다. 에너지 스토리지의 위험이 높은 세계에서 조기 탐지는 단순한 좋은 아이디어가 아닌, 전력을 유지할 수 있는 유일한 방법이기 때문입니다.

여기에서 BESS 및 기타 산업 현장에서 조기 화재 감지를 위한 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

*시장 정보 회사인 Rho Motion에 따름

관련 기사

기술 참고 사항

배터리 에너지 저장 시스템 설치의 급증으로 인해 글로벌 인프라가 강화되는 이유

Read more
기술 참고 사항

애플리케이션 노트: 배터리 에너지 저장 시스템용 FLIR 열 모니터링으로 안전 보장 및 화재 예방

Read more
애플리케이션 스포트라이트

상태 모니터링으로 전력 시스템의 신뢰성을 높입니다

Read more
Back to top