조직 기능을 통해 음향 카메라 및 사용자 관리 간소화

장치 관리와 사용자 액세스 제어 측면에서는 효율성과 데이터 보안이 가장 중요합니다. 조직 내에서 카메라 및 사용자 관리가 취급되는 방식을 간소화하도록 설계된 FLIR Acoustic Camera Viewer의 조직 기능을 살펴보십시오.

고객 요구에 따른 클라우드 지원 효율성

조직 기능은 여러 명의 사용자가 각기 다른 카메라를 사용하여 공장, 생산 단위와 같은 서로 떨어진 장소에서 수행한 보고에 대한 후속 작업을 간소화하는 사용자 친화적인 솔루션입니다.

이 기능의 주요 이점 중 하나는 지역, 부서, 사업부 또는 유지보수 체계와 같은 다양한 기준에 따라 할당된 그룹 내에서 장치 액세스뿐만 아니라 카메라의 정보(예: 스냅샷, 보고서)도 원활하게 공유할 수 있다는 점입니다. 이 기능의 묘미는 단순함에 있습니다 – 모든 관리 작업이 Acoustic Camera Viewer 내에서 중앙 집중식으로 완전히 수행되므로, 번거로운 수동 페어링이나 장치에 직접 액세스할 필요가 없습니다. 이와 더불어 여러 생산 현장에서 수행된 검사와 그 결과를 모니터링할 수 있는 중앙 집중식의 명확한 도구도 제공합니다.

조직 기능은 여러 위치에서 음향 카메라를 사용하는 데 도움이 주고 매번 장치를 다시 페어링할 필요가 없도록 개발되었습니다. 또한 이 기능은 조직 전체에서 음향 카메라가 수집한 데이터의 효율적 사용을 용이하게 하여, 보고서 공유 및 여러 시설 전반에서의 예상 비용 추적과 같은 활동을 가능하게 합니다.

Organization-feature.png

FLIR Acoustic Viewer에서 생성된 조직 계층의 예시

조직 기능의 주요 이점

조직 기능을 사용하는 핵심 이점 중 하나는 검사, 카메라 및 사용자의 관리를 더 적은 시간으로, 그리고 체계적으로 수행할 수 있다는 점입니다. 복잡한 액세스 절차를 탐색하는 대신, 조직 기능은 카메라 및 사진에 대한 액세스를 간소화하여 사용자가 필요한 데이터를 쉽게 검색하여 사용할 수 있도록 합니다. 조직 기능이 클라우드 내에서 원격으로 관리되는 그룹 기반 액세스를 제공하여, 수동 프로세스에 소요되는 시간은 크게 감소하고 편의성과 운영 효율성은 향상됩니다. 사용자 이름 및 암호 공유와 같은 기존 인증 방법에 의존하지 않게 되어 데이터 보안도 개선됩니다.

이 기능은 또한 조직 내 모든 카메라 및 사용자에 대한 종합적인 개요를 제공합니다. 이를 통해 식별된 누출을 시정하는 데 필요한 소요 시간을 추적할 수 있어 의사 결정 과정을 개선하고 투명성을 높일 수 있습니다. 결과적으로 누출 해결 및 보고에 대한 비용 절감 기준을 수립할 수 있습니다. 개인 수준에서 그룹 기반 액세스는 관련 정보에 집중할 수 있도록 지원하여, 데이터를 효율적으로 선별하고 정보에 입각한 선택을 할 수 있는 최종 사용자의 능력을 향상시킵니다. 조직 기능을 구현하는 것은 모든 사용자 수준에서 빠르고 간단하므로 원활한 온보딩 경험이 보장됩니다.

여기를 클릭하여 FLIR Acoustic Viewer에서 조직 기능을 직접 사용해 보십시오.

FLIR 음향 카메라를 구매할 생각이십니까? 여기를 클릭하여 음향 이미징이 귀사에 어떤 도움을 줄 수 있는지 확인하십시오.

Back to top