음향 카메라에서 마이크 품질이 수량보다 중요한 이유

모든 음향 이미징 카메라가 동일하게 생성되는 것은 아니며, 더 많은 마이크가 항상 더 나은 성능을 의미하는 것은 아닙니다. 산업용 초음파 카메라를 평가할 때 기술 사양, 특히 MEMS 센서 수를 쉽게 파악할 수 있습니다. 하지만 마이크 품질, 배치, 신호 처리는 단순한 양보다 훨씬 더 중요합니다.

음향 영상 카메라는 어떤 용도로 사용됩니까?

technician-using-acoustic-camera-for-predictive-maintenance-1200x628.jpg

다음 용도를 위해 음향 카메라는 다양한 산업에서 사용되는 다목적 도구입니다.

이들 각 응용 프로그램은 민감한 실시간 음향 감지가 필요하며, 이는 마이크 수에만 의존하는 것이 아니라 고급 펌웨어와 신호 처리 기술에 더 크게 의존합니다.

마이크 수에 현혹되지 마세요

음향 카메라를 어떤 용도로 사용하든, 적합한 카메라를 선택하는 것은 이제 정말 어려운 일이 되었습니다! 다양한 제품들이 최고의 성능을 약속하며 선택의 폭을 넓혀주고 있지만, 자신의 용도에 맞는 카메라를 선택할 때 어떤 특징을 살펴봐야 할까요? 피해야 할 한 가지는 카메라에 탑재된 MEMS 센서(또는 마이크)의 수에 지나치게 집중하는 것입니다. 이는 카메라 제조사들이 시장에서 가장 성능이 우수한 카메라를 개발하지 않고도 판매량을 늘리기 위한 전략으로 활용되고 있습니다.

그 이유를 이해하려면 MEMS 마이크가 어떻게 작동하는지 아는 것이 중요합니다. 이러한 소형 센서는 음압 수준을 감지하지만, 최적화된 펌웨어, 지능형 신호 필터링, 열 관리와 결합되지 않는 한, 더 많은 센서를 추가해도 감도 개선 없이 비용과 복잡성만 증가합니다.

FLIR의 접근 방식: 양보다 질이 중요합니다.

flir-si2-acoustic-camera-industrial-leak-detection-1200x628.jpg

FLIR Si2-Pro를 개발할 때 당사의 엔지니어들은 성능 특성에 따라 124개의 마이크를 신중하게 선택했습니다. 임의의 숫자를 쫓는 대신 전체 시스템을 최적화했습니다.

  • 센서 어레이 형상

  • 고급 온보드 필터링

  • 실시간 소음 억제

  • 고성능 처리 알고리즘

이 통합적인 접근 방식은 모든 마이크가 실행 가능한 인사이트에 기여하는 정교하게 조정된 시스템을 탄생시켰습니다. 벤치마크 테스트에서 센서 수를 두 배로 늘리면 감도가 3% 미만으로 향상될 수 있습니다. 이는 전력 소비, 열 발생, 비용의 상당한 상쇄와 함께 미미한 이득입니다.

더 많은 마이크 ≠ 더 나은 결과

음향 카메라 성능은 케이스에 몇 개의 마이크가 접착되어 있는지가 아니라 시스템이 얼마나 효과적으로 소리를 캡처, 필터링, 해석하는지에 따라 달라집니다. 많은 경쟁사 제품에서 대형 마이크 어레이가 약한 온보드 처리와 페어링되어 다음과 같은 결과를 낳았습니다.

  • 검출 가능한 최소 누출률 부족

  • 부정확한 사운드 로컬리제이션

  • 과세된 프로세서의 과도한 열

  • 최소한의 이점으로 높은 에너지 소비

FLIR의 장점은 수십 년의 이미징 및 신호 처리 전문성과 결합된 더 적은 수의 고품질 센서의 정밀도에 있습니다.

MEMS 센서 진화: 더 스마트한 설계, 더 나은 ROI

최신 MEMS 센서가 크게 개선되었습니다. 센서당 성능이 보다 우수하므로 더 이상 신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위해 수백 개의 마이크가 필요하지 않습니다. 실제로 일부 새로운 기기는 성능보다는 사양에 맞게 과도하게 엔지니어링되어 비효율성과 부풀려진 가격 책정으로 이어집니다.

FLIR는 MEMS 제조업체와 긴밀하게 협력함으로써 더 적은 비용으로 더 많은 작업을 수행하는 더 스마트한 음향 카메라를 지속적으로 설계하고 있습니다. 이는 실제 조건에서 최종 사용자에게 더 나은 가치와 더 높은 신뢰성을 제공합니다.

차이점 직접 확인하기

flir-acoustic-camera-minimum-detectable-leak-demo-1200x628.jpg

음향 카메라를 구입하기 전에 데모를 요청하세요. 집중 대상:

  • 최소 검출 가능 누출률

  • 최소 음압 레벨(SPL)

  • 애플리케이션의 실제 성능

  • 시끄러운 환경에서 신호 선명도

FLIR는 다른 브랜드와 나란히 비교한 것을 자랑스럽게 생각합니다. 당사는 음향 이미징 솔루션의 성능, 안정성, 효율성을 확신합니다.

요점

음향 이미징 카메라의 경우, 더 많은 마이크가 더 나은 성능을 보장하지 않습니다. 실제로, 지원 기술이 없는 높은 마이크 수는 신뢰성을 손상시키고 실망스러운 결과를 초래할 수 있습니다.

과장된 스펙보다는 더 스마트한 설계를 선택하세요. FLIR를 선택하세요.

👉 FLIR Si 시리즈 음향 이미징 카메라 살펴보기
👉 MEMS 센서에 대해 더 알아보려면 용어집을 참고하세요.→
👉 제품 데모 요청 →

 

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

관련 기사

애플리케이션 스토리

FLIR 음향 이미징으로 비용을 절감하는 Pennine Healthcare 사례

Read more
애플리케이션 스토리

FLIR Si2-Pro 음향 카메라로 철도차량 정비창 효율성 향상

Read more
애플리케이션 스토리

식음료 산업에서 소비자 안전 및 운영 효율성 보장

Read more
Back to top