점화 전 인사이트: 영국 재활용 및 에너지 생산 공장을 위해 원천에서부터 발화 차단


북아일랜드의 주요 폐기물 회수 에너지 시설(FCG)은 FLIR 열화상을 사용하여 자산을 보호하고 화재를 예방하며, 때로는 심지어 점화되기 전에 차단하고 있습니다.
21,000채 이상의 가구에 충분한 전력을 공급하고, 155,000채가 넘는 북아일랜드 주택에서 생성된 폐기물에서 에너지를 회수하는 이 £1억 7백만 시설은 이 지역의 자원 관리 인프라에 대한 상당한 규모의 투자입니다. 하지만 이 모든 것이 연기로 날라간다면 어떻게 되나요?
이는 심각한 문제입니다. 사업장에 분해 물질, 잠재적 인화성 제품 및 화학 폐기물이 모두 있는 경우, 폐기물 관리 현장은 특히 화재가 발생하기 쉽습니다. 쓰레기의 규모를 고려할 때 작은 화재도 금방 큰 문제로 커질 수 있으며, 이로 인해 복구에 수백만 달러의 비용이 들 수 있습니다.

FLIR는 해당 사업장과 비전 통합업체인 Bytronic Vision Intelligence와 직접 협력하여 완전 자동 화재 안전 시스템을 구현했습니다.
이 시스템은 고해상도 FLIR 카메라, 위치 모니터링 소프트웨어 및 강력한 자동 물포를 결합하여 화재를 원활하게 진화할 수 있습니다. 때때로 심지어 발화가 시작되기 전에 차단합니다. 이것은 어떻게 작동합니까?
Bytronic은 FLIR A300 열화상 카메라를 사용하고 FLIR 소프트웨어를 실행했습니다. 이를 통해 실시간으로 정확한 열화상 판독을 수행하고 가열 중이며 임박한 발화가 예상되는 영역을 식별할 수 있습니다.
사전 설정된 온도 임계값을 초과하면 진동식 물대포가 작동합니다.
화재가 진화되고 온도가 냉각되면 물대포는 자동으로 작동을 중단합니다. 이는 이 시스템이 화재를 완전히 진화하는 데 필요한 만큼만 사용하기 때문에 과도한 물 낭비가 없도록 합니다.
FLIR 주도 자동화 시스템을 사용함으로써 해당 영국 기반 시설은 수동 검사로 인한 노동력과 시간 집약적인 단점을 제거할 수 있었습니다.
FLIR 열화상 기술에 의해 추진되는 이 화재 예방 시스템은 신속하게 대응하고, 신뢰할 수 있으며, 효율적입니다. 기존의 화재 솔루션과 달리, 대응을 개시하기 전에 경보를 작동할 필요가 없습니다. 대신에, 적절한 열화상 기술은 운용자 또는 수동 검사가 가능하기 전에 온도가 상승하는 것을 발견할 수 있습니다.
이 시스템은 연기에 의해 작동되는 것이 아니라, 수동 운용자 또는 실제 렌즈의 시야를 가릴 수 있는 장애물에 관계없이 정확한 열화상 판독을 통해 발화 상황을 발견할 수 있습니다.
이 폐기물 회수 에너지 사업장은 이제 기존의 화재 안전 시스템에 비해 물 낭비 축소, 환경 오염 감축 및 화재 피해로 손실된 자산의 상당한 감소의 혜택을 받고 있습니다. 이 모든 것은 이 강력한 키트를 뒷받침하는 FLIR 기술 덕분입니다.