열화상 카메라를 이용한 공조 천장의 점검


수 많은 기업들과 사옥들이 유연성과 효율을 특징으로 하는 새롭고 현대적인 업무 스타일을 개발하고 있습니다. 이를 위해서는 실내 공조의 질이 무엇보다 중요합니다. 건축가들이 쉽게 개조 가능한 천장으로 이에 부응하고 있습니다. 공조 천장은 이 점에서 비교할 수 없을 만큼 자유롭게 선택 가능하며, 스타일과 외관, 크기, 기능, 성능에서 놀라울 정도로 응용 가능성이 높습니다.
또한 공조 천장은 극장과 병원의 집중관리실처럼 실내 공조가 매우 중요한 곳에 통합 설치 시키면 특히 좋습니다. 최근에, 전기가스수도 건축용 공조 천장 및 천장 유도 장치의 설계 제작 전문회사 Inteco B.V.는 네덜란드 유덴 소재 베른호벤 병원에서 사용할 신축 건물에 약1200 m2 의 공조 천장을 설치했습니다. 공조 천장이 정확히 작동하고 제대로 설치되었는지 확인하기 위해 Inteco B.V. 의 고객은 외부 회사 Thermografisch & Adviesbureau Uden 에게 검사 용역을 맡겼습니다.

베른호벨 병원에 설치된 공조 천장은 Inteco가 개발한 MeandRo 시스템입니다. MeandRo 시스템은 냉난방용 방사 천장으로, 온수와 냉수의 통로를 이용하며, 공장에서 MeandRo 구성요소를 탑재시킨 타공 강판 천장 패널들을 샌드위치 방식으로 구성한 것입니다. 이 구성요소는 구불구불한 8 x 0.5 mm의 구리관을 전체 길이에 걸쳐 열 전도체에 매우 개방적인 구조와 패널 내부 치수로 납땜한 것으로, 어떤 미적 디자인에도 적용 가능합니다.. MeandRo 구성요소들은 퀵 링크를 이용해 서로 붙어 있어, 설치 과정에서 실수가 발생할 수 있는 곳이 정확히 이곳입니다. 그렇지만 전문가라면 전송 후 검사에서 이러한 실수를 빠르고 간단하게 교정할 수 있습니다.


공조 천장 구성요소들이 제대로 연결돼 있지 않으면 경우, 원하는 실내 공조를 달성할 수 없습니다. 설치 과정에서 일어날 수 있는 또 다른 문제점이 냉수나 온수의 공급 부족입니다. 이것은 천장이 제대로 기능하지 못하게 만듭니다. 가동 후 시스템에 문제가 생기는 것을 방지하려면, 이러한 결함들을 바로 탐지해낼 수 있어야 합니다.
Thermografisch & Adviesbureau Uden 의 Bas Coolen은FLIR T440bx 열화상 카메라를 이 검사에 사용하고 있습니다. “열화상은 시스템이 제대로 설치되었는지를 선명하게 보여준다.”라고 Coolen은 말합니다. "천장의 온도 차이는 열화상 카메라로 금방 알아낼 수 있으며, FLIR T440bx의 새로운 MSX 기능 (Multi Spectral Dynamic Imaging)를 이용한다면 사태를 파악하고 어떤 구성요소를 검사해야 할지 알아내기 쉽습니다
이 기능은 매우 세밀한 열화상이 나오도록 열화상의 질감을 향상시키는 기능입니다. 이 새로운 기능 덕분에 더 많은 일탈들을 탐지해낼 수 있고, 더 정확하게 분석을 할 수 있으며, 결론을 바로 도출할 수 있습니다.
열화상 기술을 이용한 점검 분야에서 16년 이상 활동해온 Thermografisch & Adviesbureau Uden은 열화상 카메라 클로즈업 분야에서 발전들을 이루어냈습니다. "몇 년 전부터 FLIR열화상 카메라를 사용해오고 있지만, 혁신 기능으로 개선된 모델들에 정말 깊은 인상을 받았다.”라고 Thermografisch & Adviesbureau Uden의 광고 매니저 랄프 그리스펜은 말합니다. “예를 들어, FLIR T440bx의 스마트폰 및 태블릿 PC 호환성은 점검 과정에서 만든 열화상을 클라이언트나 설치업자에게 즉시 보여주고 공유할 수 있게 해준다. FLIR T440bx의 320 x 240 픽셀 화질 덕분에 온도 차이를 선명하게 느낄 수 있다.”


“공조 천장 설치업자가 이 검사를 직접 하는 경우가 가끔 있다. 이때 보통은 스팟(spot) 고온계를 이용한다”라고 Coolen은 말합니다. "스팟(spot) 고온계를 사용해도 전혀 문제될 것은 없지만, 스팟(spot) 고온계는 한 지점만 계측하기 때문에 시간이 많이 소요되는 점검 방식이다. 또한 그 계측을 시각적으로 볼 수 있는 기록도 없다. 이에 비해 열화상 카메라는 공조 천장의 표면적 상당 부분을 아주 짧은 시간 내에 점검할 수 있다. 그렇게 얻은 이미지들은 지난하고 불필요한 논의들을 막아준다. 공조 천장이 작동하는지, 안 하는지 분명하기 때문이다."
특히 인체공학적인 FLIR T440bx 열화상 카메라는 경제적인 가격대에서 고성능을 필요로 하는 사용자들을 위해 개발된 것입니다. FLIR T400bx 시리즈는 인체공학과 320 x 240 픽셀의 고화질 이미지를 완벽하게 결합시킨 것입니다. FLIR T400bx 시리즈에는 틸터블(tiltable) 광학 장치가 탑재돼 있어서 어떤 각도에서도 편안한 자세로 사진을 찍을 수 있습니다. FLIR T440bx은 특히 건축 분야를 위한 컴파스를 내장하고 있습니다. 따라서 조사관은 자신이 보고 있는 방향과 벽체가 향하고 있는 방향을 기록할 수 있습니다. 이것은 건물 점검을 할 때 중요할 수 있습니다. 카메라의 시야 방향은 각 이미지마다 자동 추가됩니다.
열화상과 실화상 둘 다에 나오는 관심 물체들은 FLIR T440bx 터치스크린에 직접 스케치하여 표시할 수 있습니다. FLIR T440bx에서는 점검에 관한 ‘즉시 보고서’를 작성할 수 있습니다. 프로그래밍 가능한 버튼에 선호 기능들을 넣을 수 있습니다.
“열화상 기술은 이미 여러 가지 쓰임새에서 그 진가를 입증했다.”라고 Coolen은 말합니다. "공조 천장에 열화상 카메라를 사용하면 빠르고 정확하게 문제를 파악할 수 있고, 그 문제를 금방 해결할 수 있다. 이것은 가동 후 병원에 문제가 계속 발생해 병원 운영이 지체되거나 심지어 중단되어 예상치 못한 불의의 비용이 발생하는 일이 없도록 해준다.”