PYROsmart®시스템 에 구현된 FLIR A-시리즈®가화재 위험을 초기 단계부터 잡아냅니다.

열화상 카메라는 매우 다양한 곳에 사용되고 있습니다. 비 접촉식 방식으로 온도를 측정할 수 있어 화재 예방에도 쉽게 이용할 수 있습니다. 자연발화에 취약한 상품이나 물질을 저장하는 산업이라면 어디나 해당합니다. 그 대표적인 곳이 목재, 배터리, 쓰레기 재활용 물질, 석탄 저장소인데, 이런 분야는 모두 핫스팟을 탐지하여 화재로 발생하지 않게 해야 한다는 공통점이 있습니다.

PYROsmart 화재예방 시스템

Orglmeister Infrarot - Systeme 은 PYROsmart 시스템을 생산 판매하는 독일의 혁신 기업입니다. PYROsmart 는 화재예방에 이용할 수 있는 카메라 장치인데, 화재가 발생할 수 있는 고온 영역을 초기에 탐지한다.

“PYROsmart 시스템에는 열화상 카메라와 주광 카메라가 들어갑니다”라고 회사 상무이사 Orglmeister가 말하였습니다. "시스템의 심장부가FLIR A615열화상 카메라입니다."

“이 시스템은 넓은 영역을 스캔할 수 있습니다. 따로 촬영한 개별 열화상을 모두 이어 붙여 파노라마 이미지가 만들어집니다. 우리의 특허 받은 abiroVision 시스템은 열화상을 한데 모아 거대한 열화상을 만들어 지속적으로 갱신해 줍니다. FLIR A615 에서 촬영한 640 x 480 픽셀 이미지를 모두 합쳐 최고 9600 x 9600 픽셀의 거대한 열화상을 만들 수 있습니다. PYROsmart 시스템은 여압 상태를 유지할 수 있으므로 극고온이나 먼지가 많은 환경에서도 사용할 수 있습니다.”

PYROsmart 는 어떤 장소에나 손쉽게 설치할 수 있고, IP 네트워크 연결 및 경보 출력 기능이 있으며, 그 외에는 24 V 연결만 있으면 됩니다. 또한, 터치 스크린 인터페이스로 전체 시스템 제어도 매우 쉽습니다.

화재 탐지

“온도를 측정할 수 있으므로FLIR A615당사 PYROsmart 시스템에 통합 설치 하기에 안성맞춤”이라고 Orglmeister가 말을 이었습니다. “화재 발생의 첫 신호라 할 수 있는 핫스팟을 쉽게 탐지해 냅니다. 사용자는 PYROsmart 시스템에서 다양한 규칙을 만들 수 있으며, 이런 규칙 중 어느 한 가지에 위배되면 자동으로 경보가 울립니다.”

PYROsmart 시스템을 사용하는 산업 종류에 따라 이 규칙을 달리 조정할 수 있는데, 가장 간단한 것을 예로 들자면 시스템이 사용자가 지정한 특정 온도 이상인 지점을 발견하면 경보가 울리도록 하는 규칙이 있습니다. 다른 경우로 쓰레기 소각장에서 새로운 쓰레기가 들어오면 시스템이 온도 상승을 모니터링 하도록 규칙을 세울 수도 있습니다.

“그렇지만 이런 규칙은 쓰레기 재활용장에서는 무용지물입니다. 쓰레기 재활용장은 차륜식 하륙기로 쓰레기가 끊임없이 추가됩니다. 이 차륜식 하륙기의 배출 파이프는 핫스팟으로 볼 수 없으며, 화상에 표시해야 할 온도 상승으로 볼 수도 없습니다."

PYROsmart는 지능형 알고리즘 덕에 차륜식 하륙기의 고온 배기가스를 발화원과 구분할 수 있습니다.

“폐쇄 루프” 시스템

“화재로 이어질 수 있는 핫스팟을 탐지하는 것이 하나입니다. 화재로 발전하지 못하게 막는 것이 또 하나의 기능”이라고 Orglmeister가 말하였습니다. “문제가 있는 곳의 온도를 내리기 위해 호스를 들려 누군가를 보내는 것도 쉬운 일이 아닙니다. 그렇기 때문에 여기에서 많은 사용자와 보험회사가 핫스팟을 탐지할 뿐 아니라 즉시 그 지점을 식혀 화재가 발생하지 않도록 할 수도 있는지 질문을 많이 합니다.”

"이를 위해 우리는 PYROsmart에 화재 모니터에 연결” 하였고 PYROsmart 시스템은 “xyz 좌표를 채택”하였다고 설명하였습니다. 이런 좌표를 화재 모니터로 전송하는데, 즉, 다음과 같이 진행됩니다 :

  • PYROsmart 시스템에 지정한 규칙 중 하나에 위배되면 경보가 울림
  • PYROsmart 시스템이 핫스팟의 “xyz 좌표”를 찾아 화재 모니터로 전송
  • 화재 모니터는 핫스팟으로 방향을 틀어 물을 분사하여 열을 식히고 화재 위험을 근절

또한 PYROsmart 시스템이 정확한 핫스팟까지 냉각수의 분사를 를 추적합니다. 이 과정은 Orglmeister Infrarot - Systeme가 특허를 받았습니다.

“화재 모니터는 조이스틱으로 수동으로 다룰 수도 있습니다. 소방수가 시스템을 무효화 할 수도 있으므로 이런 기능이 필요합니다. Orglmeister 은 이렇게 설명하였다. 화재가 발생한 경우 소방수는 화재 모니터의 도움을 받아 불을 끌 수 있을 뿐 아니라 FLIR A615 같은 열화상 카메라로 연기를 투시할 수 있습니다. 즉, PYROsmart 시스템이 소방수가 연기 속에서 화재 위치를 확인하고 물을 뿌릴 수 있다는 말입니다.”

다양한 응용 분야

Orglmeister의 말을 빌자면, PYROsmart 시스템은 많은 곳에서 유용하게 사용할 수 있다고 합니다. "폐기물 벙커와 쓰레기 소각장에 다양한 시스템을 설치하였으며, 코크스가 생산되는 다양한 장소에서도 사용됩니다. 코크스 생산 중에 석탄을 가열하고, 전체 석탄 무더기가 타지 않도록 나중에 다시 식혀야 하는데, 이 때 물을 사용합니다. 그렇지만 석탄 중에는 충분히 식지 않는 부분도 있습니다. 석탄은 계속 타고 있으며 결국 최종 산물까지 잃게 됩니다. PYROsmart 시스템으로 코크스를 감시하면 냉각되지 않은 고온 영역을 바로 파악할 수 있습니다. 화재 모니터와 연결하면 너무 뜨거운 부분이 있을 때 즉시 냉각할 수 있습니다.”

“PYROsmart를 쓰면 물도 딱 필요한 만큼만 분사 할 수 있습니다. 우리가 흔히 보던 사람이 호스를 끌고 코크스 바로 옆까지 가야 했던 모습과는 대조적인 부분”이라고 Orglmeister 가 설명하였습니다.

“코크스 공장 중에는 코크스에서 물을 8% ~ 2%까지 회수하는 곳도 있습니다. 즉 PYROsmart 시스템 덕에 더 좋은 품질의 제품을 생산할 수 있게 되었다는 의미입니다. 여기에서 생기는 부수적 이익을 생각한다면PYROsmart 시스템에 들어가는 투자 비용은 매우 미미합니다.”

PYROsmart 시스템의 장점

“생산물 파괴와 물 사용량을 최소화 할 수 있습니다. 물은 필요한 곳에 필요한 만큼만 분사하면 되는데, 이는 스프링클러시스템 과는 대비되는 점입니다. 창고에 스프링클러 시스템을 사용하면 창고 전체에 피해를 입힐 수 있는데, PYROsmart 시스템은 화재가 발생한 부분에만 물을 분사 합니다.“

“PYROsmart 시스템을 설치하여FLIR A615열화상 기능을 모두 활용하면 화재를 피할 수 있습니다. 화재 비용은 과소평가되는 경우가 많은데, 물질적 손실만 있는 것이 아니라 인명 피해도 발생하며, 그 가치는 계산할 수 있는 가치가 아닙니다. PYROsmart 시스템에 약간 투자하여 이 모든 일을 피할 수 있습니다”라고 Orglmeister은 결론을 내렸습니다.

Back to top