4개월: EU 메탄 완화—현재 어디에 있습니까?
2025년 6월, EU의 획기적인 메탄 규제(EU 2024/1787)가 공식적으로 첫 번째 집행 단계에 들어갔습니다. 4개월 후, 에너지 부문은 기술, 운영 및 정치적으로 영향을 느끼기 시작했습니다. 하지만 우리는 지금 어디에 있을까요?

2025년 6월, EU의 획기적인 메탄 규제(EU 2024/1787)가 공식적으로 첫 번째 집행 단계에 들어갔습니다. 4개월 후, 에너지 부문은 기술, 운영 및 정치적으로 영향을 느끼기 시작했습니다. 하지만 우리는 지금 어디에 있을까요?

EU 메탄 규정은 다음을 의무화합니다.
운영자는 2025년 8월 5일까지 첫 번째 LDAR 설문조사를 제출해야 했으며, 수리는 5일 이내에 시작하여 30일 이내에 완료해야 했습니다.
진행 상황 및 도전 과제
IEA의 2025 메탄 추적기에 따르면 EU 석탄 광산에서 배출된 메탄은 2024년에 8% 감소했으며, 이는 기록상 첫 번째 감소입니다. 그러나, 화석 연료에서 배출되는 총 글로벌 메탄 배출량은 EU의 전체 주거용 가스 수요에 상응하는 1억 2천만 톤으로 여전히 높습니다.
유럽 위원회는 2026년 8월까지 회원국 및 수입업체를 위한 메탄 투명성 데이터베이스 및 성능 프로필을 준비하고 있습니다. 2027년 1월부터 수입업체는 화석 연료가 EU에 상응하는 MRV 표준을 충족함을 입증해야 합니다.
진전에도 불구하고 일부 회원국은 구현 복잡성과 에너지 보안에 대한 우려를 제기했습니다. 2025년 8월 여러 EU 에너지 장관의 공동 서신은 기후 목표를 저해하지 않고 행정적 부담을 줄이기 위한 간소화 조치를 요구했습니다.
규정 준수에서 Flir의 역할
Flir는 EU 규정에 맞춘 고급 광학 가스 이미징(OGI) 솔루션을 제공하여 규정 준수의 핵심 조력자로 부상했습니다.
Flir G 시리즈 카메라
LDAR 지원
Flir의 카메라는 시설 유형에 따라 빈도가 다양한 Type 1 LDAR 설문조사를 지원합니다.
교육 및 인증
작업자는 LDAR 검사를 수행할 수 있는 교육을 받고 인증을 받아야 합니다. Flir는 규정 제14조의 준수를 보장하기 위해 ITC 과정을 제공합니다. [Flir.com]
앞을 바라보는 것
EU의 메탄 규제는 단순한 기후 도구가 아니라 투명성과 에너지 보안 전략입니다. 수입에 대한 엄격한 표준을 시행함으로써 EU는 글로벌 공급망을 재구성하고 국제 책임에 대한 선례를 정립하고 있습니다.
Flir의 기술은 운영자가 이러한 요구를 효율적이고 안전하게 충족할 수 있도록 지원하고 있습니다. 마감일이 엄격해지고 시행이 강화됨에 따라 신뢰할 수 있는 고성능 탐지 도구의 역할이 커질 것입니다.
메탄 완화는 더 이상 선택 사항이 아니며 운영 가능합니다.