고감도 모드란 무엇입니까?


FLIR OGI(Optical Gas Imaging) 카메라는 특정 가스 방출을 시각화하기 위해 스펙트럼 필터링되는 고도로 특수한 열화상 카메라입니다. FLIR OGI 카메라는 매우 민감하고 최대 수백 미터 떨어진 곳에서 가스 누출을 감지할 수 있지만, 때때로 특히 작거나 먼 곳에서 누출을 감지하려면 추가 가시화가 필요합니다. 고감도 모드(HSM)라고 하는 기능을 사용하여 작업자는 가장 작은 누출도 감지할 수 있습니다.
고감도 모드는 카메라의 열감도를 높여주는 특허 받은 이미지 차감 영상 처리 기술입니다. HSM 기능은 비디오 스트림의 프레임에서 후속 프레임의 개별 픽셀 신호의 비율을 뺍니다. 이렇게 하면 프레임 간의 차이가 높아지고 결과 이미지에서 누출이 더 분명하게 나타납니다.
HSM을 사용하면 비디오 스트림에 적용되는 보정 양과 열 민감도의 증가 정도를 사용자가 제어할 수 있습니다. 아래 동영상에서는 예를 들어, 카메라 HSM으로 전환하면 손 소독제에서 방출되는 증기가 훨씬 더 명확하게 됩니다.

에틸 알코올을 함유한 손 소독제는 FLIR GF320 가스 탐지 카메라로 가시화할 수 있는 보이지 않는 증기를 방출합니다.
물론, 카메라 조작자는 가스 누출 지점에 가까이 다가가는 것이 비현실적이거나 위험하여 누출원에 접근하기 어렵기 때문에 이 영상에 표시된 것보다 훨씬 멀리 떨어진 곳에서 가스 누출을 탐색하고 있습니다. 다른 여러 검사 도구와 달리, OGI 카메라는 안전한 거리에서 위험한 조건을 시각화할 수 있는 기능을 제공합니다. HSM을 사용하면 "일반" 적외선 모드와 비교하여 더 먼 거리에서 더 작은 누출을 볼 수 있습니다.

FLIR GF620은 안전한 거리에서 메탄 및 기타 휘발성 유기 화합물(VOC) 방출을 감지할 수 있습니다.
적절한 온도 범위 및 수준(중간점)을 설정하는 것은 일반적으로 필요한 광학 가스 이미징 결과를 얻는 데 필수적입니다. (넓은 구간은 이미지 세부 사항을 적게 제공하고 좁고 세밀하게 조정된 구간은 세부 사항을 더 자세한 정보를 제공합니다.) 그러나 HSM 모드를 사용하면 사용자는 스팬을 좁히기 전에 이미지 레벨을 설정할 필요 없이 가스를 검색할 수 있습니다.
수준을 배경 온도로 설정하는 것은 복잡한 과정이며 한 번에 한 가지 이상의 배경에서 불가능하기 때문에 HSM을 통해 유지보수 엔지니어 또는 작업자는 많은 시간을 절약할 수 있으며 작은 누출을 훨씬 쉽고 빠르게 검색할 수 있습니다. 이는 실시간으로 이루어지므로 가스 탐지 카메라의 안정성과 감도를 크게 향상시킵니다.
안정성을 향상시킨다는 것은 또한 HSM에서 안정화를 위해 삼각대가 필요 없고 사용 중에 카메라를 이동할 수 있다는 것을 의미합니다.
고감도 모드 덕분에 작업자는 현장에서 시간을 절약하고, 안전한 거리에서 장비를 검사하고, 멀리서도 가장 작은 가스 누출을 발견할 수 있습니다. 다음에서 HSM을 갖춘 FLIR OGI 카메라에 대해 자세히 알아보십시오. www.flir.com/instruments/optical-gas-imaging.