QOGI 전문 지식이 중요한 이유: 동료 심사를 거친 연구와 실제 검증으로 뒷받침되는 입증된 성능

이 글은 정량적 광학 가스 이미징(QOGI)을 누출 탐지 및 보수(LDAR) 체계에 도입하는 것이 운영 효율성과 안전성을 높이고, 규정 준수를 강화하며, 메탄 모니터링 프로그램을 최적화하는 데 왜 중요한지를 다루는 연재 시리즈의 마지막입니다.

석유·가스 및 산업 분야에서 배출 모니터링 기술이 발전함에 따라, 이제는 기술이 배출을 탐지하거나 정량화할 수 있는지에만 관심이 집중되지 않습니다. 실제 현장에서 얼마나 신뢰성 있게 성능을 발휘하는지가 더욱 중요한 논의의 대상이 되고 있습니다. 이러한 차이는 매우 중요합니다.

오늘날 운영자들은 배출 데이터를 기반으로 보수 우선순위를 결정하고, 규제 보고를 지원하며, 환경 성과를 입증해야 합니다. 이러한 상황에서는 기술의 성능뿐만 아니라, 그 기술의 신뢰성과 이를 뒷받침하는 전문성 또한 그만큼 중요한 요소가 됩니다.

정량적 광학 가스 이미징(QOGI)은 기존 LDAR 기술에 비해 아직 도입 단계에 있는 기술이지만, 동료 심사를 거친 검증 연구가 지속적으로 축적되고 있는 몇 안 되는 기술 중 하나입니다. 이러한 독립적인 성능 평가와 수년간의 현장 적용 경험, 그리고 지속적인 기술 발전은 QOGI가 배출을 탐지하고 정량화하는 신뢰할 수 있는 기술로 자리매김하는 데 기여하고 있습니다.

공개 연구가 QOGI 발전에 기여하는 역할

QOGI의 가장 큰 특징 중 하나는 성능을 평가한 독립적이고 공개된 연구가 다수 축적되어 있다는 점입니다. 이러한 연구는 대학, 연구 기관, 산업 단체 및 시험 기관에서 수행되었으며, 대부분 실제 현장 운영 환경을 재현하도록 설계된 통제된 시험 조건에서 진행되었습니다.

이러한 평가는 일반적으로 다음과 같은 항목에 중점을 둡니다.

  • 다양한 규모의 누출 탐지 성능
  • 배출량 추정의 정확성
  • 다양한 환경 조건에서 성능 
  • 작업자 간 편차와 작업 절차의 영향
  • 기술의 단일 측정 및 다중 측정 성능

이러한 연구 결과는 QOGI가 알려진 불확실성 범위 내에서 배출량을 추정할 수 있음을 일관되게 보여주고 있습니다. 또한 이상적인 조건에서 운용하거나 여러 차례의 측정 결과를 종합할 경우 성능이 더욱 향상되는 것으로 확인되었습니다.

의사결정이 점점 더 데이터 중심으로 이루어지는 산업 환경에서는 원리를 충분히 이해하고 검증 과정을 거치며, 지속적으로 평가되는 기술을 보유하는 것이 중요한 경쟁력이 됩니다.

실험실 검증에서 실제 현장 적용까지

QOGI의 검증은 단일 연구나 하나의 시험 방법에만 의존하지 않습니다. 통제된 실험실 시험과 실제 현장 실증을 결합한 다양한 검증을 통해 그 신뢰성이 뒷받침되고 있습니다. 여러 독립적인 연구를 종합한 결과, QOGI는 다양한 조건에서 배출을 일관되게 탐지하고 정량화할 수 있는 능력을 입증했으며, 많은 상황에서 Method 21과 같은 기존 방식보다 뛰어난 성능을 보였습니다.

QOGI는 다음과 같은 다양한 현장에서 수년간 실제로 적용되며 지속적으로 발전해 왔습니다.

  • 업스트림(탐사·생산) 시설
  • 미드스트림(수송·저장) 압축기 스테이션
  • 다운스트림(정제·가공) 정유 및 처리 시설
  • 산업 제조 현장

이러한 현장 적용 경험은 기술 자체뿐만 아니라 이를 활용하는 작업 절차의 지속적인 개선에도 기여했습니다.

Flir OGI 사업 개발 책임자인 Craig O'Neill은 “QOGI는 단순한 실험실 개념이 아니라, 실제 운영 환경에서 가스 배출을 탐지하고 시각화하며 정량화할 수 있도록 개발된 실용적이고 검증된 기술입니다.”라고 말했습니다.

방법 비교 

방법: QOGI Method 21
평균 오차 +6% +31%
오차 범위 –23% ~ +69% –92% ~ +667%
정확도 평가 실제 배출량을 높은 정확도로 추정 결과 편차가 큼 
누출 탐지 100% 탐지 일부 누출만 탐지
일관성 일관되고 재현 가능한 결과 결과의 편차가 큼


(출처: Concawe 벤치마킹 연구. 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.)

전문성은 기술 그 자체를 넘어서는 중요한 요소입니다

하드웨어와 소프트웨어는 QOGI의 핵심 구성 요소이지만, 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위해서는 숙련된 운용 인력, 검증된 작업 절차, 그리고 실제 현장 환경에 대한 충분한 고려가 함께 이루어져야 합니다.

공개된 연구와 실제 현장 적용 경험은 운용자의 전문성이 누출 탐지와 정량화 결과에 실질적인 영향을 미친다는 사실을 보여주고 있습니다.

이는 한 가지 중요한 사실을 다시 한번 보여줍니다. QOGI는 단순한 장비가 아니라 하나의 측정·운용 방법입니다.

QOGI를 성공적으로 활용하기 위해서는 다음과 같은 요소가 필요합니다.

  • 적절한 교육과 인증
  • 환경 조건에 대한 충분한 이해
  • 일관된 점검 절차 적용
  • 기술의 한계와 모범 운용 사례에 대한 이해

기술뿐만 아니라 교육에도 함께 투자하는 조직은 더욱 신뢰성 있고 재현 가능한 결과를 얻을 수 있는 기반을 갖추게 됩니다.

규제 및 업계의 요구 사항에 부합

이 시리즈의 앞선 글에서 살펴본 것처럼, 최근 규제 체계는 다음과 같은 사항을 더욱 중요하게 강조하고 있습니다.

  • 실측 기반의 배출량 보고
  • 데이터의 정확성과 추적 가능성
  • 배출 데이터 검증

공개된 연구와 실제 현장 검증을 기반으로 구축된 QOGI는 이러한 규제 요구 사항을 충족하는 데 기여합니다. QOGI는 정해진 방법론에 따라 누출 탐지와 정량화를 함께 제공함으로써, 보다 투명하고 규제 기관의 검증에 대응할 수 있는 배출 데이터에 대한 새로운 요구 사항을 충족합니다.

수십 년간 축적된 전문성

QOGI는 여러 기관과 전문가들의 기여를 통해 발전해 온 기술이지만, 그 개발과 상용화는 광학 가스 이미징(OGI) 분야에서 Flir가 쌓아온 기술적 리더십과 긴밀하게 연관되어 있습니다. Flir는 적외선 가스 탐지 기술이 초기 상용화되던 시기부터 OGI 분야의 경험을 축적해 왔으며, 이러한 오랜 기술력은 QOGI의 발전을 이끄는 견고한 기반이 되었습니다.

Craig O’Neill은 다음과 같이 말했습니다.

“QOGI는 OGI 기술을 정량화 영역으로 확장한 것입니다. 수십 년간 축적된 적외선 이미징 기술을 기반으로 하면서도, 새롭게 변화하는 산업의 요구에 맞춰 발전해 온 기술입니다.”

Flir는 연구 수행 지원, 연구 기관과 협력, 그리고 작업 절차의 지속적인 개선을 통해 QOGI 기술의 성숙도를 높이는 데 기여해 왔습니다.

QOGI 워크플로를 보여주는 인포그래픽

변화하는 산업에서 입증된 전문성이 갖는 가치

배출 모니터링 기술이 지속적으로 발전함에 따라, 사업자는 점점 더 다양한 기술을 선택해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 이러한 기술을 올바르게 비교·평가하기 위해서는 단순히 기능만 살펴보는 것으로는 충분하지 않습니다. 각 솔루션에 대한 검증 수준을 파악해야 합니다.

QOGI는 다음과 같은 강점을 바탕으로,

  • 동료 심사를 거친 독립적인 연구
  • 실제 현장 적용 경험
  • 검증된 OGI 기술 기반
  • 지속적인 기술 개발 및 고도화

배출량 정량화 기술이 발전하는 환경에서 가장 신뢰할 수 있는 접근 방식 중 하나로 자리매김하고 있습니다.

그렇다고 해서 QOGI가 모든 기존 방법을 대체한다는 의미는 아닙니다. 오히려 기존 기술을 보완하는 역할을 수행하며, 배출 관리 전략을 더욱 효과적으로 수립하고 운영할 수 있도록 추가적인 정보를 제공합니다.

QOGI 열화상 이미지

지금까지 핵심 내용

이번 시리즈에서는 QOGI가 다음과 같은 다양한 측면에서 왜 중요한지 살펴보았습니다.

  • 효율성 – 더 빠르고 효과적인 LDAR 작업 절차
  • 규정 준수 – 보다 강화된 배출량 보고와 규제 요구 사항 대응
  • 안전 – 접근이 어렵거나 위험한 환경에서 작업 위험 감소
  • 미래 대응 – 데이터 기반 모니터링 체계로 전환 지원

이번 시리즈의 마지막 글에서는 지금까지 살펴본 모든 장점을 뒷받침하는 핵심 기반인 전문성의 중요성에 대해 집중적으로 살펴보았습니다.

정확성, 책임, 신뢰성이 무엇보다 중요한 분야에서는 검증된 성능이 큰 의미를 갖습니다. QOGI는 지속적으로 축적되고 있는 검증 연구와 실제 현장 적용 경험을 바탕으로, 현대적인 배출 모니터링 프로그램에 필수적인 높은 신뢰도를 제공합니다.

더 자세히 알고 싶으신가요?

QOGI에 대해 자세히 알아보기

또는 전문가와 직접 상담해 보세요.

문의

정보 요청

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.

Back to top