QOGI가 중요한 이유: 접근이 어려운 설비의 안전성과 운영 효율을 높이는 방법

이 글은 정량 광학 가스 이미징(QOGI)을 누출 감지 및 수리(LDAR) 프로그램에 도입해야 하는 이유를 살펴보는 연재 시리즈의 일부입니다. QOGI는 운영 효율성과 안전성을 높이고, 규제 준수를 강화하며, 메탄 배출 모니터링 프로그램을 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다.

누출 감지 및 수리(LDAR) 프로그램에서 안전은 항상 가장 중요한 요소였습니다. 석유·가스 업스트림 시설, 정유 공정, 화학 제조 설비 등 어떤 현장이든 가스 누출을 발견하고 조치하는 것은 환경 규제 준수를 위해서뿐만 아니라 작업자를 보호하고 안전한 운영을 유지하기 위해 필수적입니다.

하지만 LDAR 과정에서 가장 큰 안전 위험은 누출 자체보다 누출을 탐지하는 과정에서 발생하는 경우가 많습니다. 장비를 점검하기 위해 기술자는 고소 작업을 수행하거나, 밀폐 공간에 진입하거나, 위험한 조건에서 운전 중인 가압 설비에 접근해야 하는 경우가 있습니다.

시설이 점점 더 복잡해지고 규제 요구사항도 강화됨에 따라, 운영자들은 점검 범위를 유지하면서도 이러한 위험을 줄일 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 바로 이 부분에서 정량 광학 가스 이미징(QOGI, Quantitative Optical Gas Imaging) 이 의미 있는 이점을 제공합니다.

QOGI는 가스 누출을 원격으로 탐지하고 정량화할 수 있도록 함으로써 점검 방식 자체를 변화시킵니다. 이를 통해 안전성을 높이는 동시에 운영 효율도 향상할 수 있으며, 특히 접근이 어려운 구역에서 그 효과가 더욱 두드러집니다.

기존 LDAR 점검의 안전성 과제

전통적인 누출 감지 방법은 종종 접촉식 측정 기술에 의존합니다. 이러한 작업 방식에서는 점검자가 휴대용 계측기를 사용하여 잠재적인 누출 지점에서 직접 가스 농도를 측정합니다.

이 방법은 많은 상황에서 효과적이지만, 다음과 같은 고유의 안전 위험을 수반합니다.

  • 고소 작업 – 높은 위치에 설치된 배관 랙(pipe rack), 플레어 스택(flare stack), 저장 탱크를 점검해야 함
  • 밀폐 공간 진입 – 환기가 제한된 폐쇄 공간에 접근해야 함
  • 위험 환경 노출 – 가연성 또는 독성 가스에 근접해야 함
  • 가동 중인 설비에 대한 직접 접근– 압력이 걸려 있거나 운전 중인 설비 구성품을 점검해야 함

이러한 위험은 시설 내 수천 개의 구성 요소가 넓거나 복잡한 설비 전반에 분산되어 있을 때 더욱 커집니다. 아무리 강력한 안전 절차를 갖추고 있더라도, 각 점검 지점에 물리적으로 접근해야 하는 과정은 사고 발생 가능성을 높일 수 있습니다.

또한 전통적인 방법은 가시성 측면에서도 한계가 있습니다. 점검자는 일반적으로 개별 구성 요소에 집중하기 때문에 시스템 전체의 거동을 파악하거나, 즉시 접근할 수 없는 위치에서 발생한 누출을 발견하기 어려울 수 있습니다.

 

QOGI가 안전성을 향상시키는 방법 

정량 광학 가스 이미징(QOGI)은 원격 거리에서 배출을 탐지하고 정량화할 수 있도록 함으로써 광학 가스 이미징(OGI)의 원리를 확장한 기술입니다. 일반적인 OGI와 마찬가지로, QOGI는 특수 적외선 카메라를 사용하여 특정 파장의 적외선을 흡수하는 메탄 및 휘발성 유기화합물(VOC)과 같은 가스를 시각화합니다. 가스 플룸이 존재하면 배경과 대비를 이루며 카메라 화면에서 움직이는 구름 형태로 나타납니다.

이 기술의 가장 큰 안전상 이점은 비접촉식 검사가 가능하다는 점입니다.

각 구성 요소에 측정 프로브를 직접 접촉시키는 대신, 점검자는 수 피트(수 미터)에서 수십 피트 떨어진 거리에서도 전체 시스템을 스캔할 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 작업의 필요성을 줄일 수 있습니다.

  • 구조물을 오르거나 비계를 사용하는 작업
  • 밀폐 공간 또는 위험 구역에 진입하는 작업
  • 압력이 걸려 있거나 운전 중인 설비에 직접 접근하는 작업


작업자와 잠재적 위험 요소 간의 거리를 늘림으로써 QOGI는 위험 노출을 직접적으로 줄여줍니다. 실제로 이는 점검자가 보다 안전한 지상 위치나 지정된 관찰 지점에서 더 많은 점검 작업을 수행할 수 있음을 의미합니다.

 

점검이 어려운 구역에 대한 보다 안전한 접근

가장 중요한 배출원과 안전 위험 중 상당수는 기존 방식으로는 접근이 어려운 구역에서 발생합니다. 이러한 구역에는 다음이 포함됩니다.

  • 배관 랙(pipe rack)에 설치된 고위치 밸브 및 연결부
  • 저장 탱크 지붕 및 시프 해치(thief hatch)
  • 압축기 스테이션 및 공정 설비
  • 플레어 시스템 및 벤트 스택

이러한 환경에서는 기존 점검 방식의 경우 리프트나 비계와 같은 추가 장비가 필요하거나, 밀폐 공간 출입과 같은 특별 작업 허가를 받아야 하는 경우가 많아 시간과 위험이 모두 증가합니다.

QOGI는 원격 점검을 가능하게 함으로써 이러한 한계를 극복합니다.

직접 접근하지 않고도 접근이 어려운 구역을 모니터링할 수 있기 때문에, 안전한 점검 절차를 유지하기 위한 운영 부담을 크게 줄일 수 있습니다.

 

유해 가스 누출에 대한 노출 위험 감소

가스 누출은 단순한 환경 문제가 아니라, 심각한 건강 및 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

메탄과 휘발성 유기화합물(VOC)은 밀폐 공간에서 산소를 대체할 수 있으며, 폭발성 환경을 조성하거나 작업자를 유해 화학물질에 노출시킬 수 있습니다. 기존 LDAR 작업 방식에서는 점검자가 누출 여부를 확인하기 위해 이러한 누출 지점에 가까이 접근해야 하는 경우가 있습니다.

QOGI는 이러한 노출 위험을 줄여줍니다.

누출을 원격 거리에서 시각적으로 탐지할 수 있기 때문에, 점검자는 다음과 같은 작업이 가능합니다.

  • 구역에 진입하기 전에 가스 플룸을 식별
  • 점검 중 안전거리를 유지
  • 활성 누출 지점 주변에서의 장시간 노출 방지

이는 대규모 누출이나 예상치 못한 누출이 발생한 상황에서 특히 중요합니다. 예를 들어, QOGI를 통해 대규모 누출이 감지된 경우, 작업팀은 원격으로 상황을 평가한 후 시정 조치를 취할 수 있습니다.

현장 경험에 따르면 OGI 기술은 정기 점검 과정에서 작업자의 가스 노출 위험을 줄이면서도 운영자가 누출 위치를 신속하게 찾아낼 수 있도록 지원합니다. QOGI를 활용하면 사용자는 안전을 유지하면서도 배출 규모의 심각성을 더욱 빠르게 파악할 수 있습니다. 

 

정량화를 통한 보다 안전한 의사결정 지원

기존 OGI가 원격 탐지를 통해 안전성을 향상시킨다면, QOGI는 여기에 정량화(quantification) 라는 추가적인 가치를 제공합니다.

QOGI는 누출 규모를 실시간으로 추정함으로써 운영자가 각 배출 이벤트와 관련된 잠재적 위험을 더욱 정확하게 이해할 수 있도록 지원합니다.

이를 통해 다음과 같은 보다 합리적인 의사결정이 가능합니다.

  • 누출에 대해 즉각적인 설비 정지 또는 수리가 필요한지 판단
  • 더 큰 안전 위험을 초래할 수 있는 대규모 배출을 우선적으로 조치
  • 적절한 안전 대책을 고려하여 유지보수 작업을 계획


위험도가 높은 환경에서는 이러한 정보를 누출 탐지 시점에 확보하는 것이 매우 중요할 수 있습니다. QOGI는 추정에 의존하거나 추가 측정을 기다릴 필요 없이, 문제의 규모에 대한 정보를 즉시 제공합니다.

이를 통해 불확실성을 줄이고, 작업팀이 불필요한 위험 노출이나 지연 없이 더욱 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

 

시설 전반의 상황 인식 향상 

QOGI의 또 다른 안전상 이점은 상황 인식 향상입니다.

기존 방식은 개별 구성 요소에 초점을 맞추기 때문에, 점검자의 시야가 한 번에 하나의 지점으로 제한되는 경우가 많습니다. 반면 OGI 기반 기술은 보다 넓은 관점을 제공하여 운영자가 전체 시스템에서 배출이 어떻게 발생하고 확산되는지를 관찰할 수 있게 해줍니다.

이를 통해 다음과 같은 사항을 확인할 수 있습니다.

  • 여러 구성 요소에 걸쳐 확산되는 누출
  • 설비와 환경 조건 간의 상호작용
  • 이전에 발견되지 않았던 배출원


산업 현장에서 OGI를 활용한 연구에 따르면, 누출을 직접 시각화함으로써 환경, 안전 및 운영 팀 간의 협업이 향상되고, 그 결과 전반적인 위험 관리 수준이 높아지며 누출 사고 이후의 가동 중단 시간도 감소하는 것으로 나타났습니다.

QOGI는 배출을 눈으로 확인할 수 있도록 함으로써 탐지와 조치 사이의 격차를 줄여주며, 모든 이해관계자가 상황을 명확하게 이해할 수 있도록 지원합니다.

 

연속 및 원격 모니터링 구현

휴대형 장비를 활용한 점검 외에도, QOGI 기술은 점차 연속 모니터링 시스템에 통합되고 있습니다.

고정형 또는 자동화된 OGI 솔루션은 중요한 설비 자산을 실시간으로 모니터링하며 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 누출 발생 시 즉각적인 경보 제공
  • 배출 이벤트에 대한 시간 정보가 포함된 시각적 기록 제공
  • 수동 점검 일정에 대한 의존도 감소


이러한 접근 방식은 다음 정기 점검 시점까지 기다리는 대신, 문제가 발생하는 즉시 탐지할 수 있도록 함으로써 안전성을 향상시킵니다.

상황이 빠르게 변화할 수 있는 환경에서는 연속 모니터링이 추가적인 안전 장치를 제공하며, 운영자가 작은 문제가 안전 사고로 확대되기 전에 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다.

 

안전과 규제 요구사항의 조화

규제 체계는 단순히 배출 저감뿐만 아니라, 안전하고 검증 가능한 점검 절차도 중요하게 강조하는 방향으로 발전하고 있습니다.

예를 들어 미국 환경보호청(EPA)은 LDAR 프로그램에서 광학 가스 이미징(OGI)을 사용할 때 적용되는 상세한 요구사항을 마련하고 있으며, 여기에는 교육, 성능 기준, 문서화 절차 등이 포함됩니다.

이러한 요구사항은 다음의 중요성을 더욱 부각시킵니다.

신뢰할 수 있는 누출 탐지 방법
일관된 점검 절차
모니터링 활동에 대한 문서화된 증빙
QOGI는 시각적 데이터와 정량 데이터를 모두 제공함으로써 이러한 목표를 지원하며, 점검 업무의 투명성과 추적 가능성을 향상시킵니다.

 

현대 LDAR를 위한 더욱 안전한 접근 방식

안전성과 효율성은 서로 밀접하게 연관되어 있습니다. 점검을 보다 안전하게 수행할 수 있다면, 운영 중단을 최소화하면서 더욱 일관되게 점검을 수행할 수 있습니다.

QOGI는 다음과 같은 방식으로 이러한 균형에 기여합니다.

  • 위험 구역에 대한 물리적 접근 필요성 감소
  • 가스 누출 및 운영상 위험에 대한 노출 최소화
  • 복잡한 시스템 전반에 대한 가시성 향상
  • 보다 신속하고 정확한 의사결정 지원


이러한 장점으로 인해 QOGI는 현대적인 LDAR 프로그램에서 유용한 도구로 자리 잡고 있으며, 특히 안전상의 제약으로 인해 점검 빈도나 점검 범위가 제한될 수 있는 시설에서 그 가치가 더욱 높아집니다.

 

앞으로의 전망

이 시리즈의 앞선 글에서 살펴본 것처럼, QOGI는 점검 효율성을 향상시키고 규제 준수를 지원합니다. 또한 안전성을 강화하는 역할까지 더해져, 보다 포괄적인 배출 모니터링 접근 방식을 구현할 수 있도록 돕습니다.

다음 글에서는 QOGI가 LDAR 프로그램의 미래 경쟁력 확보를 어떻게 지원하는지 살펴볼 예정입니다. 특히 운영자가 누출 감지 및 정량화(LDAQ)와 같은 보다 발전된 접근 방식으로 전환하는 데 QOGI가 어떤 역할을 하는지 소개하겠습니다.

Back to top