열화상 기술을 이용한 건물 단열, HVAC 시스템, 냉장 장치 검사

“건물 검사원들의 경우에는 지난 수십 년 동안 에너지 검침 작업에 FLIR의 열화상 카메라를 활용해왔지만, 상당수의 건물주나 설비 설치 업체들은 비용부담 때문에 도입을 망설여 온 것이 사실입니다.” 하지만, 최근 몇 년 사이에는 저렴한 가격대의 모델이 시중에 출시되었습니다. 스웨덴 뉘보로 지역 소재 Hammarstedts의 Björn Blomgren은 이런 합리적인 가격대의 열화상 카메라를 적극적으로 도입하였습니다. “처음 카메라를 구입했을 때에는 투자한 비용 대비 활용하는 횟수가 적을 까봐 걱정을 했습니다. 하지만, 곧 그런 염려는 기우였다는 것이 분명해졌습니다. 사용을 하면 할 수록 FLIR 열화상 카메라를 쓸 수 있는 방법을 찾아낼 수 있었습니다. 진정한 의미의 다목적 도구라고 할 수 있을 것 같아요."

“저는 과거에 산업 유지보수 기사로 근무했기 때문에 이미, 열화상 카메라를 활용한 경험을 갖고 있었습니다. 하지만, 그때 제가 사용했던 열화상 카메라는 크고 사용하기가 어려울 뿐만 아니라, 건물 점검을 하는 기술자에게는 비용 부담이 컸습니다”라고 Blomgren은 회상했습니다. “굉장히 유용하게 활용될 수 있겠다고 생각하면서도 바로, 그런 문제점 때문에 열화상 카메라를 한 번도 구매하지 안았던 것 같아요.”

그러나 Blomgren은 몇 년 전, 자신의 예산 범위에 들어오는 합리적인 가격대의 엔트리급 제품인 FLIR i5 열화상 카메라를 알게 되었다고 합니다. “열화상 카메라 도입에 가장 큰 장애물이 사라졌던 것이었죠. 열화상 카메라를 구입한 것은 탁월한 선택이었습니다. 정말 유용하고 다목적으로 활용 할 수 있는 제품입니다.”

80x80 픽셀에 달하는 해상도와 0.10°C의 열 감도를 제공하는 FLIR i5는 전문가들이 다양한 업무에 충분히 활용 할 수 있는 제품입니다. i3, i7 모델과 더불어 i5는 시중에서 구매 할 수 있는 열화상 카메라 중 가장 작고 가벼우면서 가격도 저렴한 제품입니다. 아울러, i5는 사용 편리성을 염두에 두고 설계되었기 때문에 기본적인 사용법만 숙지하면, 사용자가 필요로 하는 열 정보를 보여주는 열화상 이미지를 즉시 촬영해 볼 수 있습니다.

열화상 검사 결과를 이용한 부동산 거래

Blomgren은 자신의 FLIR i5 열화상 카메라를 주로 건물 관련 검사를 위해 활용하고 있습니다. “스웨덴의 경우, 건물을 새로운 매수인에게 판매하기 전에 에너지 소비 관련 정보를 담은 서류를 법적으로 제공하게 되어 있어요. 이때, 반드시 에너지 감사 보고서 형태로 정보가 제공되어야 하는 것은 아니기 때문에, 경우에 따라서는 직전 건물 소유주의 에너지 소비 통계를 표로 나열하는 방식으로 정보가 제공될 때도 있습니다. 하지만, 개인적으로는 제대로 된 에너지 감사 보고서를 포함시키는 것이 부동산 매매에 장점으로 활용된다고 생각합니다. 저는 바로, 그런 이유 때문에 에너지 감사 서비스를 제공하기 시작했어요. 그런데, 서비스를 시작한 후에 저와 마찬가지로 에너지 감사가 부동산 매매에 장점으로 작용한다는 생각을 갖고 있는 사람들이 많다는 것을 알 수 있었어요. 상당수의 건물주들은 에너지 감사를 의뢰했고 지금도 고객 수는 꾸준히 증가하고 있습니다.”

Blomgren에 따르면, 부동산 매도인에게 에너지 감사 서비스를 제공하면 사업에도 큰 도움이 된다고 합니다. “훌륭한 서비스와 정확하고 신뢰도 높은 결과를 제공하면, 부동산을 매도하는 사람과 매수하는 사람 모두 건물에 문제가 발생했을 때, 에너지 감사를 실시했던 업자를 찾을 가능성이 높아요. 물론, 처음에 제공한 서비스가 만족스러워야 합니다. 최초 검사 시에 발견하지 못했던 문제가 드러나면, 전문가로서의 평판에 흠이 되기 때문에 저는 항상 모든 조사를 철저하고 정확하게 할 수 있도록 주의를 기울이고 있습니다.”

다양한 활용방법

단열 성능에 문제가 있는 지점을 찾아내기 위해서는 실내외 온도차가 뚜렷해야 하기 때문에 건물 관련 검사는 대부분 겨울에 이루어집니다. 이에, Blomgren은 FLIR i5 카메라를 구매하면 연중 절반은 카메라의 활용도가 떨어질 까봐 걱정이었다고 합니다. 다행스럽게도 그런 우려는 기우였다고 Blomgren은 밝혔습니다. “카메라를 정말 다양한 업무에 활용 할 수 있는 것 같아요. 건물 검사에만 활용 할 수 있는 것이 아닙니다.”

냉난방 및 환기(HVAC) 시스템을 전문으로 관리하는 업체의 경우, 열화상 카메라를 HVAC 유지보수 업무에 활용 할 수 있습니다. “저희 회사는 HVAC 시스템을 설치하기 전에 온도를 측정하여, 모든 구성품이 제대로 작동하는지 확인을 먼저 합니다. 해당 결과 보고서를 고객에게 보여줄 수 있다는 것은 경쟁업체와 차별화되는 상당한 장점입니다.”

불만 제기 사항 확인 및 결함 감지

가끔, Blomgren은 입주민이 제기한 불만 현장에 출장을 나가기도 합니다. “열화상 카메라를 활용하면, 제기된 불만을 확인하여 실제로 문제가 있는지 판단 할 수 있습니다.” 최근, Blomgren은 FLIR i5 열화상 카메라를 이용해 인근 대학 건물을 검사한 바 있습니다. “다른 업체가 HVAC 시스템을 새로 설치했는데, 실내 온도가 너무 높거나, 낮게 유지되어서 해당 대학교에서 도움을 요청했습니다. 건물을 대상으로 온도 정보를 수집하여 분석한 결과, 환기에 문제가 있어 일부 구역은 온도가 높아지고 다른 일부 구역은 온도가 낮아지고 있는 것을 확인 할 수 있었습니다. 제가 실시한 조사에 따르면, 충분히 해결이 가능한 문제였습니다.

열화상 카메라를 활용 할 수 있는 또 한 가지 업무는 바로, 바닥 난방 설비 검사입니다. “바닥 난방 설비에 문제가 발생했을 경우, 열화상 카메라를 활용하면 바닥 전체를 뜯어 낼 필요 없이 문제 지점을 찾아낼 수 있습니다. 이는 시간과 노력, 비용을 모두 절약시켜줄 수 있는 훌륭한 방법이라고 볼 수 있습니다.” 하지만, Blomgren에 따르면, 바닥 난방 문제 해결 뿐만 아니라, 다른 업무에도 FLIR i5 열화상 카메라를 활용 할 수 있다고 합니다. “수도 배관에 누수 문제가 생겨서 피해가 발생했던 사례도 있었습니다. 당시, 저는 열화상 카메라를 이용해서 벽을 뜯어내지 않고 누수 지점을 빠르게 파악했습니다. 덕분에 배관업체도 더욱 정확하게 수리 작업을 수행 할 수 있었습니다.”

냉장 장치

Hammarstedts는 스웨덴 동남부 지방에서 난방, 환기, 에너지, 공정 자동화 관련 혁신적인 솔루션 제공하는 대표 솔루션 기업입니다. Blomgren의 직장 동료들은 슈퍼마켓 냉장 및 냉동실을 위한 솔루션 또한 제공하고 있습니다. 설치된 설비에 문제가 발생하면, 동료들은 Blomgren에게 도움을 요청합니다. “FLIR i5 열화상 카메라를 활용하면, 단열재 어느 지점에 문제가 있는지 빠르게 찾아낼 수 있습니다. 냉장실의 경우, 안과 밖의 온도차가 분명하기 때문에 해당 검사는 일년 내내 수행하는 것이 가능합니다.”

전반적으로 Blomgren은 자신이 보유하고 있는 FLIR i5 열화상 카메라에 상당히 만족하고 있습니다. “i5 열화상 카메라는 제가 수행하는 업무에 충분히 활용 가능한 품질의 이미지를 제공합니다. 실제로 너무 유용하게 활용하고 있기 때문에 저는 FLIR Systems에서 새로운 카메라를 구매해 보는 방안을 검토하는 중입니다. FLIR E-시리즈 또는 B-시리즈 열화상 카메라를 보고 있는데, 아직 확실히 정한 것은 아닙니다. 분명한 것은 FLIR 제품을 구매 할 것이라는 사실입니다. 그건 확실해요. FLIR Systems만큼 사용자 친화적인 디자인, 열화상 성능을 갖춘 카메라를 저렴한 가격에 판매하는 제조사는 없습니다.”

Back to top