병원에서는 환자와 직원의 위생과 편의성을 보장하기 위해 실내 온도 조절이 매우 중요합니다. 이것이 스웨덴 병원의 기술담당 직원이 FLIR 열화상 카메라를 구입하여 난방, 환기, 공조 (HVAC) 시스템을 검사하고 유지 관리하는 이유입니다. FLIR 열화상 카메라는 HVAC 관리에 적합하기도 하지만, 건물 단열 검사 및 전기 유지 보수 검사와 같이 다른 분야에서도 사용됩니다. 병원의 유지 보수 담당 기술자에 따르면, 그 동안 그 가치를 확실히 증명했다고 합니다.
병원 기술팀 관계자는 "FLIR 카메라는 정확한 정보를 제공하기 때문에 HVAC 시스템 유지 보수 측면에서 올바른 결정을 내리고 각종 건물 관련 문제를 해결 할 수 있도록 도와줍니다”라고 밝혔습니다. "병원 내부 기온은 22°C, 공조 덕트를 통해 유입되는 공기의 온도는 18°C가 유지되어야 합니다. 병원 곳곳에는 온도계가 설치되어 있기 때문에 현재 사용 중인 자동화 HVAC 시스템 관련 피드백을 제공합니다. 온도계 데이터를 활용하면, 전체적인 상태를 파악 할 수 있습니다. 하지만, 실내 공기의 흐름이나 온도 분포 등 구체적인 정보를 얻기 위해서는 FLIR 열화상 카메라를 활용해야 합니다."
해당 관계자는 “가끔 방 내부 온도가 너무 높거나, 낮아서 환자가 불편함을 호소하는 경우가 발생합니다”라고 더했습니다. "열화상 카메라를 이용하면, 실제로 방에 이상이 발생했는지 빠르게 확인해 볼 수 있습니다. 이상이 없는 경우, 열화상 카메라의 화면을 환자에게 바로 보여주면서 실내 온도에 이상이 없음을 열화상 이미지로 보여줄 수 있습니다. 반대로 이상이 있는 경우, FLIR 열화상 카메라는 문제를 더욱 빠르게 짚어내고 신속하게 수리 할 수 있게 도와줍니다.”
수술실
병원에는 보다 꼼꼼한 모니터링이 요구되는 공간이 존재합니다. 가장 대표적인 예로는 수술실을 들어 볼 수 있습니다. “수술실 내부 온도의 경우, 수술 유형에 따라 각기 다른 온도가 요구됩니다. 아울러, 공기 중으로 병원균이 퍼지는 것을 막기 위해 공기 순환도 철저히 통제해야 합니다. 바로 이런 이유 때문에 저희는 FLIR 열화상 카메라를 활용하여 수술실 HVAC 시스템을 정기적으로 점검하고 철저히 모니터링하고 있습니다.”
병원 HVAC 시스템과 관련하여, 현재 병원에서 근무 중인 기술팀 직원 두 명은 라디에이터 막힘 현상과 환기 덕트 막힘 현상을 대표적인 문제로 꼽았습니다. "카메라를 활용하면, 퓨즈 캐비닛 점검, 공조 시스템 기계 부품 이상 검사 등 더욱 다양한 업무를 수행 할 수 있습니다. 더불어, 구역 난방 분류기 그룹이 온수를 적정한 온도로 냉각시켜 주는지 여부를 확인하고 서버실 내부 백업 배터리 상태가 정상인지 점검하는 것도 가능합니다."
단열 관련 결함
병원은 최근 공사를 통해, 건물 일부를 개조한 바 있습니다. 해당 공사 현장에서는 FLIR 열화상 카메라를 활용하여, 단열재가 올바르게 기능을 하고 있는지 여부를 검사하였습니다. “FLIR 열화상 카메라를 활용하여 검사를 실시한 결과, 창틀 주위에서 열기가 새어 나가고 있다는 사실과 다락 층 천장의 단열 성능이 떨어지는 것을 확인 할 수 있었습니다. 아울러, 일부 라디에이터가 잘못 설치되어 있는 것도 확인해 볼 수 있었습니다. 해당 건축업자는 열화상 검사를 통해 수집한 정보를 기반으로 문제를 해결함으로써 개조한 부분은 단열이 확실히 이루어지도록 하였습니다.
열화상 카메라와 스팟(spot) 고온계의 비교
병원 기술팀 직원의 말에 따르면, FLIR 카메라는 업무를 지원하는 매우 유용한 기기로 거듭났다고 밝혔습니다. “열화상 카메라를 도입하기 전에는 접촉식으로 온도를 측정해서 유지보수 작업을 실시해야 했었습니다. 직접 발열이 이루어지고 있는 부품을 만져 보거나, 스팟 고온계를 활용해야 했었죠. 경험상 살펴볼 때, 이런 접촉식 검사는 열화상 카메라에 비해 효율성, 정확성이 떨어집니다.”
열화상 카메라는 스팟 고온계와 차별화되는 장점을 갖추고 있습니다. “스팟 미터의 경우, 좁은 지역의 측정 값만 보여줍니다. 따라서, 스팟 미터로 검사 작업을 수행하면 손이 많이 가고 열화상 카메라를 활용했을 때 얻을 수 있는 전체적인 상태 정보도 파악하기가 어렵습니다. 열화상 기술을 이용하면, 검사 대상 구역 전체를 촬영하고 문제 지점의 온일 점이나 냉점을 즉시 잡아낼 수 있습니다.”
세부 모델에 따라 차이가 있을 수는 있지만, 스팟 고온계는 기본적으로 하나의 픽셀로 이루어진 열화상 카메라와 같습니다. 즉, 한 지점(스팟)의 온도를 측정한다는 의미입니다. FLIR 열화상 카메라는 스팟 고온계와 마찬가지로 정확한 온도 검침 값을 제공하는데, 한 개 지점이 아닌, 수천 개 지점의 온도를 측정하는 것이 특징입니다. 스팟 고온계를 이용하면, 중요한 정보를 놓치고 넘어 갈 가능성이 높습니다. “스팟 고온계는 하나의 숫자를 제공합니다. 반면, 열화상 카메라는 전체 구역의 이미지를 제공하죠. 정말 큰 차이입니다. 전체 구역의 온도 분포를 실시간으로 파악 할 수 있고 미처 알아차리지 못한 채 넘어 갈 수 있었던 문제 지점도 빠르게 잡아낼 수 있습니다.”
다목적 도구
처음 열화상 카메라를 현장에서 활용해 본 후, 병원의 기술팀 직원들은 필요성을 절감했다고 합니다. “FLIR 열화상 카메라를 활용하는 전기 유지보수 컨설턴트를 외부에서 초빙하면서 처음 알게 되었습니다. 활용하는 모습을 보는 즉시, 우리 병원 현장에서도 다양한 업무를 수행하는데 활용 할 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 FLIR BCAM 열화상 카메라를 지역 대리점에서 구매했습니다.”
FLIR는 현재 FLIR BCAM 열화상 카메라를 판매하고 있지는 않습니다. 대신, 후속 모델인 FLIR Ebx-시리즈를 시판 중입니다. FLIR Ebx-시리즈 모델은 최대 320 x 240 픽셀에 달하는 이미지와 내장 단열재 검사, 결로 경보 등 건축물 관련 의사결정을 내리는데 필요한 정보를 제공합니다. Ebx 카메라는 건축물 HVAC 시설의 냉난방 문제, 환기, 습기 감지, 단열 문제, 기타 온도 관련 문제 등을 검사하기 위해 특별히 개발된 제품 라인입니다.