실시간 열화상으로 식음료 안전성 개선

세계보건기구(WHO)에 따르면 매년 약 6억 명이 오염된 식품을 섭취한 후 질병에 걸립니다. 이러한 수치 뒤에는 실제 가족들의 삶, 병원 방문, 그리고 가장 심각한 경우 인명 손실이 있습니다.

식품 제조 공정에서 몇 도의 온도 차이는 안전한 제품과 많은 비용이 드는 리콜 사태를 가르는 요인이 될 수 있습니다. 제조업체의 경우 사소한 온도 편차도 제품 불량, 감사 불합격, 계획되지 않은 가동 중단, 그리고 브랜드 평판 훼손으로 이어질 수 있습니다.

관건은 온도가 중요하다는 사실을 인지하는 것이 아닙니다. 생산 속도를 늦추지 않고 온도를 지속적으로 모니터링하는 것이 관건입니다. 바로 이 지점에서 실시간 열화상이 실질적인 운영 가치를 제공합니다.

HACCP 핵심 단계의 정밀 제어

조리, 저온 살균 및 냉각은 모든 HACCP 계획에서 중요관리점입니다. 일정한 열을 유지하는 것은 미생물 오염을 방지하는 가장 효과적인 방법 중 하나이지만, 고속 생산 라인에서는 균일성을 유지하기 어렵고, 사소한 온도 변화도 조기에 포착하지 못하면 빠르게 더 큰 문제로 번질 수 있습니다.

수동 스팟 체크만으로는 사각지대가 발생합니다. 점검 사이에 눈에 띄지 않게 온도가 변동할 수 있으며, 이로 인해 재작업이나 심지어 제품 폐기가 필요한 경우가 종종 발생합니다.

Flir 열화상 카메라와 스마트 센서는 전체 라인에 걸쳐 지속적인 비접촉식 온도 모니터링을 제공합니다. 작업자는 단일 지점을 확인하는 대신 전체 열화상 정보를 실시간으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 온도 편차를 즉시 감지
  • 모든 배치(batch)에서 균일성 확인
  • 감사에 대비할 수 있는 타임스탬프가 포함된 기록 유지
  • 사소한 문제가 막대한 손실을 초래하는 사건으로 번지기 전에 사전 대응

산업용 등급의 해상도와 ±2°C의 정확도를 갖춘 열화상은 생산 흐름을 방해하지 않으면서도 확신할 수 있는 실시간 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

스팟 체크에서 지속적인 검증으로

수동 샘플링은 인력을 소모하고 변동성을 초래합니다. 열화상을 HMI 및 SCADA 시스템에 직접 통합함으로써 제조업체는 주기적인 샘플링 대신 지속적인 모니터링으로 전환할 수 있습니다. 온도 데이터는 별도의 수동 작업이 아닌, 더 광범위한 제어 시스템의 일부가 됩니다.

Flir A70 카메라

한 시설에서는 Flir A70 소형 스마트 센서 열화상 카메라를 사용하여 30분씩 소요되던 수동 점검을 24시간 모니터링으로 대체했습니다. 결과:

  • 점검 시간이 단축되었습니다
  • 편차를 더 빨리 감지할 수 있습니다
  • 라인 가동 중단이 감소했습니다
  • 감사 대비가 수월해졌습니다

자동화는 전문성을 대체하지 않습니다. 이는 오히려 팀이 조기에 개입할 수 있는 통찰력을 제공하여 안전성과 운영 성과를 모두 개선합니다.


당사의 모든 식음료 제조 솔루션 보기


실제 생산 환경을 위해 설계됨

식품 가공 시설에는 고온, 세척, 좁은 공간, 지속적인 움직임 등 까다로운 조건이 있습니다. 모든 기술은 이러한 현실 속에서 작동해야 합니다.

Flir A70은 표준 산업용 프로토콜과 통합되어 MES, SCADA 및 공장 네트워크에 직접 연결됩니다. 이미 사용 중인 대시보드 및 보고 도구로 데이터가 전송되고, 온-엣지 분석을 통해 생산 속도를 늦추거나 인프라를 복잡하게 만들지 않고도 즉각적인 검증이 가능해져 가시성과 공정 제어 능력을 강화합니다.

위험, 폐기물 및 비용 절감

온도 편차는 제품 불량 발생, 재작업, 라인 가동 중단 및 규정 준수 조사와 같은 실질적인 운영상의 문제를 초래합니다. 지속적인 열 모니터링은 편차가 대량 생산에 영향을 미치기 전에 이를 조기에 발견함으로써 이러한 위험을 줄여줍니다. 그 이점은 다음과 같이 분명합니다.

  • 불량 배치 감소
  • 수율 및 처리량 개선
  • 수동 검사 비용 절감
  • 감사 대비 강화
  • 운영 탄력성 향상

가시성 향상, 책임성 강화

온도는 단순한 숫자 그 이상입니다. 이는 핵심 제어 변수입니다. 실시간 열화상 및 실화상 이미징은 간헐적인 점검을 지속적인 검증으로 대체하여 모든 생산 단계에서 추적성, 문서화 및 신뢰성을 제공합니다.

열 상태를 명확하게 파악할 수 있으면 사후 대응이 아닌 선제적으로 위험을 관리할 수 있습니다. 오늘날의 급변하는 식음료 업계에서 이러한 가시성은 사치가 아닌 운영상의 필수 요소입니다.

열 변동을 방지하는 것은 제품, 수익 및 브랜드 무결성을 보호할 뿐만 아니라, 무엇보다도 사람을 보호합니다.

 

Back to top