FLIR 열화상 카메라는 어느 이탈리아 수영장의 누수 탐지를 도움

이탈리아 사르디니아 섬의 한 휴양 콘도 관리자는 수영장에 문제가 있다는 것을 알게 되었습니다. 물이 새고 있었던 것입니다. 그것도 심하게. 그 수영장은 하루에 거의19,000 리터씩 새고 있었습니다. 이 특별한 콘도는 매우 유명한 휴양지인 사르디니아 북동쪽 해안, 코스타스메랄다의 포르토 로톤도 마을에 위치하고 있어서 가격도 비싼 편입니다. 그는 성수기 직전인 초여름에 이를 발견했고, 손님이 도착하기 전에 문제를 바로 해결해야 했습니다.

그 관리자가 온열 측정 컨설턴트를 고용한 이유도 그래서입니다. 사르디니아 소재 컨설팅 회사 Termografia Express의 Fabrizio Contino "자동으로 수영장을 청소하며 침전물와 파편을 계속 빨아내는 파이프에 누수가 있을 것이라 추측했다. 그런데 이60 cm 너비의 파이프들은 수영장을 빙 돌아 위치하고 있었고, 그래서 정확히 이 파이프들 어디에서 새고 있는지 찾아내야만 했다."

시간과 자금의 절약

기존의 누수 탐지 방식은 수영장 주변의 포장을 걷어내고 슬러지 파이프를 파내는 방식이지만, 이것은 선택할 수 있는 방식이 아니었습니다. 이 방식을 이용할 경우, 시간이 너무 많이 들고, 수리를 이유로 돈을 지불한 고객들의 수영장 이용을 거부해야 하기 때문입니다. "수영장 주변을 조사하는데 온열 측정를 선택한 이유도 그래서이다."

태양을 조명기로 사용

처음 조사에서는 결정적인 누수 흔적이 나오지 않았습니다. 그래서 Contino는 한 걸음 더 나아갔습니다. 그는 수영장 청소 시스템의 노즐을 막은 후, 파이프 속 물에 압력을 가했습니다. "포장구역이 태양에 의해 데워졌기 때문에, 우리가 의심하는 누수 위치가 그 포장구역을 식히게 될 것이다. 그래서 두 시간 후에 두 번째 조사를 실시했고, 둘 사이의 차이를 살펴보았다. 우리가 생각했던 대로, 두 번째 조사에서 두 군데 의심 구역이 열화상 이미지에서 더 차갑게 나타났다. 태양을 적외선 조명기로 이용한 셈이다."

입증

Contino는 수리 인부들을 그 두 개 현장으로 보내 의심 구역들의 포장을 걷어내고 파이프를 파내게 했습니다. "그렇게 해당 위치의 배관 일부가 금이 갔거나 깨져 있는 것을 발견했다. 이것은 온열 측정 조사 결과를 입증해주었고, 해당 방식이 문제의 정확한 위치를 특정했음을 명확히 알 수 있었다.”

FLIR E60

이 조사 과정에서 Contino가 사용한 열화상 카메라가 FLIR E60 열화상 카메라입니다. 이 카메라의 마이크로볼로미터 디텍터는320 x 240 픽셀 해상도와0.05°C보다 나은 열 감도로 열화상 이미지를 만들어냅니다. 매우 정교한 이 열화상 이미지를 통해 온도 관련 결함을 아무리 작아도 알아낼 수 있습니다. 픽쳐 인 픽쳐 (PIP)와 열 융합 같은 강력한 기능을 가진 FLIR E60은 온열 측정 조사에 완벽한 도구로 많은 열화상 진단 기술자들에게 인정 받고 있습니다.

와이파이 연결

"특히 카메라에서 바로 보고서를 작성할 수 있다는 점이 마음에 든다.”라고 Contino는 말합니다. "FLIR의 이 새로운 열화상 카메라는 심지어 와이파이 연결도 가능하기 때문에, 결과를 바로 클라이언트에게 보여줄 수 있다. 이것은 정말로 큰 이점이다. 이것은 그 정확한 위치를 클라이언트뿐만 아니라 수리를 맡길 업자에게도 알려줄 수 있게 해주었다.”

정확한 위치 파악과 문제점의 즉시 통보 덕분에, 수리는 신속하게 이루어졌고 수영장은 손님 도착 전에 수리되었습니다. "온열 측정 조사에 FLIR E60 열화상 카메라를 사용하자 시간과 수고, 자금이 절약되었다."

시간과 자금만 절약된 것이 아니라, 콘도의 평판까지 지킬 수 있었다고 Contino는 말합니다. "수영장 주위를 부수는 방법을 썼다면 장기간 사용이 불가능 했을 것이고, 그러면 콘도 이용자들이 수영장을 이용할 수 없게 되었을 것이다. 돈도 많이 들고, 더 중요하게는, 시간이 정말 많이 걸렸을 것이다. 돈을 지불한 손님들이 곧 도착할 것이라는 점을 생각해보면, 이 콘도 관리자에게 정말로 시간이 없었다. 온열 측정 조사로 인한 빠르고 효과적인 수리 덕분에, 손님들이 도착했을 때 그 수영장은 완전히 가동 중이었다. 그 조사가 없었다면 결코 그렇게 되지 못했을 것이다."

다목적 도구

Contino에 따르면, 이것은 FLIR E60 열화상 카메라가 그 진가를 발휘한 수 많은 사례들 중 하나에 불과하다고 합니다. "이것은 정말로 좋은 도구이다. 이것을 여러 가지 용도로 사용할 수 있다. 유압 시스템, 전기 시스템, 엔진 및기계 시스템 등을 관찰하는데 쓰기도 하지만, 건물 측량과 광전지 설비에도 쓰고 있다. 가끔 수의사들이 나를 컨설턴트로 고용한다. 나 역시 몇몇 의료기관들과 협력하고 있다. 이것은 정말로 다목적 도구이다.."

Contino는 사용자 친화적인

디자인의FLIR E60 열화상 카메라에 대해 극구 칭찬하면서도, 온열 측정에는 좋은 카메라 이상의 것이 있다고 강조합니다. "자신이 무슨 일을 하고 있는지 아는 것이야 말로 정말 중요하다. FLIR Systems가 자사의 일류 제품과 함께 일류 교육도 제공해야 하는 이유가 그래서이다. 나는 적외선 교육 센터 (ITC)의 교육 과정을 밟았고, 이제 레벨 1 공인 열화상 진단 기술자가 되었다. 이 교육이 없었다면, 이 콘도의 관리자를 도와 문제를 빠르고 정확하게 해결해내지 못했을 것 같다."

Back to top