수력 발전기 점검에 대한 아이디어


수력 발전은 수위 차이를 활용하여 물의 운동 에너지를 전기 에너지로 변환하고 이를 전기 케이블로 송전하는 과정입니다. 발전, 송전 및 전력 사용 과정에서 발생하는 어떠한 오작동이라도 전력 공급 시스템의 붕괴를 초래할 수 있습니다. 안정적이고 안전한 수력 발전을 보장하기 위해서는 이러한 시설을 정기적으로 점검해야 합니다.
물은 파이프라인이나 압력관을 통해 흐르고 터빈 블레이드를 회전시켜 전력을 생산합니다. 수력 발전기는 수력 발전소의 핵심 장비로서, 발전기의 고장이나 오작동은 발전 효율에 직접적인 영향을 미쳐 설비 손상이나 안전 관련 문제까지도 유발할 수 있습니다. 수력 발전량이 증가하면 수력 발전기의 부하도 상당히 증가합니다. 수력 발전 시스템의 안정적인 작동을 보장하기 위해서는 비접촉 열화상 카메라와 같은 점검 장비를 선택하는 것이 중요합니다.
수력 발전기 유닛은 일반적으로 터빈, 발전기, 속도 조절기, 여자 시스템, 수냉 시스템 및 발전소 제어 장비로 구성됩니다. 사용자는 Flir T800 시리즈의 고해상도 IR 카메라를 선택할 수 있으며, 이를 통해 안전한 거리에서 수력 발전기 유닛의 모든 부분을 관찰하고 잠재적인 고장 부위를 정확하게 찾아낼 수 있습니다.
듀얼 시야각 렌즈가 장착된 경우, 렌즈를 교체하지 않고도 시야각을 직접 전환할 수 있습니다. 사용자는 이러한 방식으로 멀리서 댐의 잠재적인 균열, 틈새 및 적층 현상을 정기적으로 관찰할 수 있습니다.


고장이 발생하기 전에 문제를 조기에 발견하여 사고를 예방합니다.
중국 쓰촨에 있는 한 수력 발전소의 작업자는 Flir T 시리즈 열화상 카메라를 사용한 임시 점검 과정에서 메인 기계실의 1번 속도 조절기에 있는 두 서버에서 온도 분포가 고르지 않게 나타나는 것을 발견했습니다. 한 대의 표면 온도는 39.2℃로, 바로 옆의 다른 서버보다 무려 7.4℃ 더 높게 나타났습니다. 이에 따라 유지보수 작업자에게 장비의 이상 징후를 모니터링하도록 즉시 통보했습니다.