VividIR이란 무엇인가요?

최근에는 다양한 기능, 앱 및 해상도를 갖춘 모바일 열화상 카메라 액세서리를 구입할 때 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다. 그 중에서도, FLIR ONE®

를 사용해야 하는 여러 이유 중 하나는 독자적인 이미지 향상 기능인 

FLIR VividIRTM이 포함되어 있기 때문입니다.

VividIR은 정확히 어떤 기술일까요?

VividIR은 이미지를 여러 장 합쳐 더 많은 열화상 데이터를 확보하는 첨단 이미지 처리 기술입니다. 이러한 이미지 향상 기능을 실시간으로 FLIR ONE 열화상에 적용해 초점과 이미지 디테일을 개선합니다.

 

vivid ir comparison.jpg

그 결과 FLIR 만이 제공할 수 있는 선명하고 밝은 열화상을 만들어 냅니다.

Water Heater comparison.JPG

VividIR이 중요한 이유는 무엇인가요?

전문가용 열화상 카메라 사용자에게 있어 VividI은 문제를 빠르게 감지하고 검사 과정에서 보이는 것을 이해하는 데 핵심적인 역할을 합니다. FLIR MSX®(멀티-스펙트럼 다이내믹 이미징)와 결합하면 FLIR One 모바일 장치의 열화상을 통해 중요한 수리 결정을 신속하게 내리는 데 필요한 세부 정보와 관점을 추가로 얻을 수 있습니다. FLIR MSX®(멀티-스펙트럼 다이내믹 이미징)와 결합하면 FLIR One 모바일 장치의 열화상을 통해 중요한 수리 결정을 신속하게 내리는 데 필요한 세부 정보와 관점을 추가로 얻을 수 있습니다.

VividIR을 제공하는 모델은 어떤 것이 있나요?

VividIR이 포함된 FLIR One 모델로는 새로운 FLIR ONE Edge ProFLIR ONE ProFLIR ONE Pro LT 가 있으며 이들 제품 모두 FLIR만의 이미지 향상 기능이 포함되어 있습니다.


VividIR 영상

VividIR은 이미지를 여러 장 합쳐 더 많은 열화상 데이터를 확보하는 첨단 이미지 처리 기술입니다.

관련 기사

카메라 선택

Tracking Down Hidden Problems During Home Inspections with Thermal Imaging

Read more
사례 연구

FLIR ONE® Edge Pro를 활용해 자동차 검사를 간소화하는 5가지 방법

Read more
Back to top