우리집 단열재 누락은 어떻게 확인할까요?

단열재 점검

 단열재가 잘못 설치된 집에 살아본 사람은 단열재가 냉난방이나 실내 환경 유지에 얼마나 중요한 역할을 하는지 잘 알고 있을 것입니다. 단열재는 아주 작은 부분이 누락된 경우에도 전기세 등에 큰 부담을 줄 뿐 아니라, 결로 현상으로 인해 곰팡이 문제까지 일으킬 수 있습니다. 단열재가 비어 있는 공간으로 겨울에 눈이나 물이 침투하여 얼음이 얼면 집에 물리적인 손상이 발생할 가능성이 있어 꼼꼼하게 검사하는 것이 매우 중요합니다.

 

기존의 검사 방법으로 단열재 누락 여부를 확인하려면, 벽체를 뜯어 내는 등의 복잡한 과정을 거쳐야 합니다. 그러나 열화상 카메라를 활용할 경우, 단열재가 누락된 곳을 보다 손쉽게 확인할 수 있습니다.

단열재가 누락되면 열기나 냉기가 그 사이로 침투하기 때문에 열화상 카메라로 측정하면 정상적인 곳과 확연하게 차이가 납니다. 열화상 카메라로 집안을 돌아다니며 온도를 특정하면 더이상 벽체를 뜯어 낼 필요 없이, 단열재 누락 여부를 간단하게 확인할 수 있습니다.

최상의 결과를 얻으려면, 온도 차이가 최소 20도 이상 나게끔 환경을 만들어 주는 것이 좋은데, 추운 날에는 난방을 통해 실내 온도를 높이고 더운 날에는 에어컨으로 실내 온도를 낮추는 방법이 가장 간단합니다. 확연한 온도 차이가 관찰되는 부분이 있다면, 표시를 해두고 단열재를 보강하는 등의 조치를 취하면 됩니다.

단열재 누락은 콘센트나 스위치 주변에서 가장 많이 관찰됩니다. 그 외에도 외벽과 지붕이 만나는 지점, 마무리 작업이 덜 된 차고 등에서 열기나 냉기가 많이 빠져나갑니다 (특히, 차고가 집 본채와 연결되어 있는 경우에는 열기/냉기 손실이 심각). 벽체 내부에 정상적으로 충전되어 있던 단열재도 시간이 지남에 따라 아래로 가라 앉는 경우가 있습니다. 

단열재 누락 문제를 해결하면 전기세 등을 크게 절약하고 집 내부의 환경을 비교적 손쉽게 향상시킬 수 있습니다. 특히, FLIR ONE Pro 또는 FLIR C3 카메라를 사용하면 단열재 누락 여부를 빠르게 확인한 후, 직접 보수 작업을 실시하거나 전문가를 불러 보수를 의뢰할 수 있기 때문에 단열재 문제 해결에 매우 유용한 제품입니다.

Back to top