열 분석 소프트웨어 마스터하기: 전문가를 위한 FLIR Ignite Pro 소개


열화상 기술은 전기 검사, 건물 진단, 제조 및 보건 의료를 포함한 다양한 분야에서 필수 요소가 되었습니다. 이 기술은 적외선 카메라를 사용하여 물체, 환경 및 재료의 열 패턴 또는 온도 변화를 감지합니다. 이러한 기능을 통해 전문가는 잠재적인 문제를 조기에 정확하게 찾아내어 비용이 많이 드는 고장을 방지하고 시스템 신뢰성을 보장할 수 있습니다. 비침습적 진단 방법으로서, 열화상은 예방적 유지보수, 품질 보증 및 안전 평가에 매우 중요하며, 열화상 검사의 기본 요소입니다.
이 기술을 보완하는 열화상 소프트웨어는 열화상 카메라로 측정한 데이터를 분석하고 보고하는 데 중요한 역할을 합니다. 전문가들은 열화상 소프트웨어와 열화상 측정 소프트웨어를 활용하여 열화상 데이터를 처리하고 상세한 시각적 표현과 보고서를 생성하여 ,심층적인 통찰력과 분석을 가능하게 합니다. 전문가들은 또한 열 분석 소프트웨어를 사용하여 확인된 열 이상을 추가로 조사하고 명확하고 실행 가능한 방식으로 결과를 명확히 설명합니다. 이 단계는 종합적인 평가를 제공하고 획득한 열화상 이미지를 기반으로 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 필수적입니다.
보안 클라우드 스토리지 및 열화상 보고 소프트웨어인 FLIR Ignite는 FLIR 열화상 카메라에서* 이미지와 비디오를 직접 업로드, 편집, 정리, 보관 및 공유할 수 있는 끊김없는 환경을 제공합니다.
FLIR Ignite를 사용하면 더 이상 이미지를 다른 기기에 복사하거나 USB 케이블로 데이터를 백업하는 데 시간을 낭비할 필요 없이, 열화상 카메라에서 Ignite 계정으로 이미지가 자동으로 업로드되므로 필요할 때 언제든지 컴퓨터 또는 모바일 기기에서 파일에 액세스할 수 있습니다.
또한 FLIR Ignite를 사용하면 현장에서 열화상 이미지를 편집하고 파일을 사용자 지정 폴더로 이동하여 정리한 다음 암호로 보호된 링크를 사용하여 동료 및 고객과 결과를 공유할 수 있습니다. 추가 분석을 위해 파일을 컴퓨터에 동기화하고 FLIR Ignite의 통합 보고 도구를 사용하여 상세한 보고서를 생성할 수도 있습니다.
FLIR Ignite는 Ignite Starter 또는 Ignite Pro의 두 가지 플랜으로 제공되며, 현재 다음 네 가지 스토리지 용량으로 제공됩니다. 1 TB, 100 GB, 10 GB, 또는 1 GB.
FLIR Ignite Starter 및 Pro 플랜은 모두 다음을 제공합니다.

FLIR Ignite Pro는 전문 열화상측정가, 전문 계약업체, 기업 유지보수팀의 요구를 충족하도록 특별히 설계되었습니다. Windows, macOS 및 Linux와 완벽하게 호환되는 Ignite Pro는 열화상 검사 및 분석에서 생산성과 정밀도를 향상시킵니다. 이 강력한 플랫폼은 데이터 관리, 복잡한 분석, 협업 보고와 같은 일반적인 산업 과제를 해결하여 전문 인력이 열화상 작업을 처리하는 방식을 변화시킵니다.
온도 변화를 더 잘 분석하고 비교할 수 있도록 시간 경과에 따른 온도 추세를 보여주는 그래프를 생성합니다. 그런 다음 이러한 그래프를 jpg로 내보내고 보고서에 추가하여 동료, 이해관계자 또는 고객과 공유할 수 있습니다.


비교 보기를 사용하면 여러 이미지를 편집하고 두 이미지를 나란히 비교할 수 있습니다. 다음과 같은 기능이 있습니다.
*WebGL 2.0 호환 브라우저 필요
**현재 비교 보기는 데스크톱에서만 사용할 수 있습니다.

Ignite Pro의 맞춤형 템플릿과 사용자 친화적인 도구를 통해 상세하고 전문적인 보고서를 생성할 수 있습니다. 이 기능은 보고서가 포괄적일 뿐만 아니라 명확하고 전문적이며 다양한 설정에서 결과를 제시하는 데 이상적입니다.
Ignite Pro의 보고 기능을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.


FLIR Ignite Pro는 최신 열화상 소프트웨어에 대한 기대를 충족시킬 뿐만 아니라 그 이상을 제공합니다. Ignite Pro는 중요한 산업 과제를 해결하고 혁신적인 기능으로 사용자 경험을 향상시킴으로써 해당 분야의 리더로 인정받고 있습니다. 복잡한 열 분석을 수행하든, 상세한 보고서를 작성하든, 팀과 협업하든, FLIR Ignite Pro는 성공에 필요한 도구를 제공합니다.
당사의 열화상 솔루션에 대한 전체 제품군을 방문하여 FLIR Ignite Pro의 혁신적인 영향에 대해 알아보고 이 제품이 열화상 분석을 어떻게 향상시킬 수 있는지 알아보십시오. 현장이나 사무실 어디에서든, FLIR Ignite Pro가 얼마나 정밀하고 효율적으로 모든 세부 사항을 캡처하는지 알아보십시오.