용도와 계획에 맞는 휴대용 열화상 카메라를 찾는 방법

각종 현장에서 항상 휴대하고 다니기에 가장 적합한 열화상 카메라를 선택할 때에는 카메라를 사용할 용도와 계획을 반드시 고려해야 합니다. 가정용이나, 상업용, 또는 산업용으로 활용되는 FLIR 열화상 카메라는 가격이 천차만별이며, 기능과 성능도 다양할 수 있기 때문에 신중한 결정을 내리는 것이 매우 중요합니다. 아울러, 휴대용 열화상 카메라는 사용자가 원하는 용도, 계획 등과 더불어, 사용자가 예상하는 가용 예상 범위에서 합리적인 가격에 구매할 수 있어야 합니다.

카메라를 선택할 때에는 비교할 수 있는 사양 항목이 수십 가지에 달할 수 있습니다. 이에, FLIR에서 현재 판매하는 다양한 열화상 카메라 시리즈의 도입을 검토하는 경우에는 본인에게 가장 도움이 될 수 있는 사양을 이해하고 선택하는 것이 중요합니다.

열화상 카메라를 선택할 때, 가장 중점적으로 고려해야 할 4가지 요소는 다음과 같습니다.

  • 해상도:일반적으로 카메라는 가격이 낮을수록 해상도가 낮습니다. 해상도가 낮은 카메라도 근거리에 있거나 접근이 용이한 목표 대상을 검사하는 데에는 효과적일 수 있지만, 크기가 매우 작거나 멀리 떨어진 대상을 검사할 때에는 의미 있는 의사 결정을 위한 정확한 이미지 정보를 기대하기 어렵습니다.
  • 초점:보급형 카메라에는 일반적으로 초점이 고정식으로 설정되어 있기 때문에 선명한 이미지를 얻기 위해서는 사용자가 카메라를 직접 움직여야 하는 경우가 많은데, 정밀한 측정 값이 필요한 경우에는 이 같은 특성이 문제가 될 수 있습니다. 즉, 초점이 정확히 맞지 않는 이미지는 주어진 카메라의 실제 열화상 해상도와는 관계없이 정확도가 떨어지는 온도 측정 값을 제공하기 때문에 문제가 발생할 수 있는 것입니다.
  • 시야각 (FOV):근거리에서 측정 작업을 수행해야 하는 경우, 주로 원거리 작업에 사용되는 망원 렌즈(일반적으로 12° 또는 6°) 보다는 광각 렌즈(45° 이상)가 더 유용합니다. 근거리 및 원거리 검사 기능이 모두 필요한 경우에는 렌즈 교환이 가능한 모델을 선택하는 것이 가장 바람직합니다.
  • 배터리:카메라를 선택할 때에는 배터리 대기 시간, 카메라를 지속적으로 사용할 수 있는 예상 가용 시간, 배터리 교환 방식 등을 모두 고려하는 것이 좋습니다. 열화상 카메라를 몇 주에 한 번, 간단하게 사용하는 경우, 배터리 대기 시간에 우선순위를 두는 것이 좋습니다. 반대로, 하루 종일 카메라를 사용해야 하는 사용자는 긴 배터리 수명을 지닌 모델과 작업을 중단할 필요 없이 사용할 수 있도록 배터리 교체가 손쉬운 모델을 선택하는 것이 더 현명할 수 있습니다.

가격대와 기능이 각기 다른 FLIR E96, FLIR E8 Pro 및 FLIR C5 휴대용 열화상 카메라를 비교해보면, 카메라를 선택할 때 위와 같은 요인을 고려하는 방법을 확실하게 이해할 수 있습니다.

E96-MechInsp-ConcreteFactory-01.jpg

다양한 장점을 두루 갖춘 E96

카메라의 가격은 해상도에 의해 좌우되는 경우가 많기 때문에 필요한 해상도 수준을 사전에 고민해두는 것이 상당히 중요합니다. 해상도와 더불어 중요한 또 한가지 요소는 바로, 근거리나 원거리의 관심 구역이나 대상을 검사할 때 카메라의 초점을 맞추는 방식입니다.

FLIR E96은 피스톨 그립 형식의 휴대용 열화상 카메라 모델 중에서는 최고의 해상도를 자랑하는 제품으로, 실제 열화상 해상도가 640x480인 피스톨 그립 열화상 카메라 가운데 경제적인 가격으로 구매가 가능한 최초의 제품입니다. 가용 픽셀의 수가 많다는 것은 많은 디테일을 표현할 수 있다는 뜻으로, 모든 유형의 목표 대상의 온도를 매번 더욱 정확하게 측정할 수 있다는 것을 의미합니다.

E96의 경우, 탁월한 해상도를 최대한 활용하기 위해 자동 보정 기능과 다이내믹 초점 조정 기능이 탑재되어 있고 다양한 교환식 렌즈와 호환도 가능합니다. 망원(14°)에서 광각(42°)에 이르는 세 가지 FLIR AutoCal™ 렌즈 덕분에 E96 카메라는 근거리 및 원거리 검사를 모두 완벽하게 수행해낼 수 있습니다.

아울러, E96의 대용량 배터리는 교체도 가능하기 때문에 하루 종일 여러 작업에 유연하게 활용할 수 있다는 장점도 있습니다.

 FLIR E8 Pro:경제적인 가격으로 근거리의 목표 대상을 검사해주는 E-시리즈  카메라

E96과 유사한 피스톨 그립 형태의 디자인을 갖추고 있는 FLIR E8 Pro는 경제적인 가격에도 매우 다양한 기능을 제공합니다. 물론, 가격이 낮기 때문에 디텍터의 실제 해상도는 320×240로, E96에 비해 다소 낮은 편이고 초점을 조정하는 기능도 제공되지 않습니다. 아울러, 고정식 45° 렌즈의 경우, 근거리 검사에 적합한 시야각을 제공하지만 다른 렌즈로는 교환이 불가능합니다. 하지만, 사용자가 카메라를 하루 종일 사용할 수 있도록 교체식 배터리를 활용하며, -20°C ~ 550°에 달하는 높은 온도 범위까지 목표 대상의 상태를 측정할 수 있는 성능을 갖추고 있습니다.

위와 같은 한계를 고려했을 때, E8은 원거리에 있는 대상을 검사할 필요가 없어 좁은 시야각도 충분하고 고품질의 견고한 휴대용 열화상 카메라를 찾고 있는 사용자들에게 안성맞춤인 솔루션입니다.

C5-Pocket-01.jpg

C5: 경제적인 가격으로 구매할 수 있는 최고의 컴팩트한 휴대용 열화상 카메라

FLIR C5는 E8 및 E96에 비해 훨씬 경제적인 가격으로 구입이 가능한 모델입니다. 실제 열화상 해상도 160×120를 지원하는 C5 카메라는 주머니에 넣어 다닐 수 있을 정도로 크기가 작으면서 터치스크린까지 갖추고 있을 뿐만 아니라, 포인트-앤-슛 방식으로 측정 방법 또한 매우 간단한 것이 특징입니다.

작은 크기에도 불구하고 2미터 높이의 낙하 충격 검사를 통과했을 만큼 내구성이 우수하고, 일반적인 작업 현장에서 발생할 수 있는 먼지 등으로부터 내외장 부품을 철저히 보호합니다.

또한, FLIR ONE Pro에 비해 배터리 수명이 훨씬 길고(한 번 충전으로 4시간 사용 가능) 대기 기간도 약 30일에 달하기 때문에 근거리의 목표 대상을 수시로 검사해야 할 때, 훨씬 더 유용하게 활용될 수 있습니다. 아울러, 본체의 내구성이 우수하고 Wi-Fi 연결까지 가능하기 때문에 그 활용성이 더 뛰어나다고 볼 수 있습니다.

아직도 어떤 카메라를 선택해야 할지 고민되시나요? ‘구매하기 전 알아야 할 열화상 카메라 스펙정보’를 살펴보고 부가적으로 고려해야 할 사양에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.

 

 

Back to top