Teledyne FLIR, K-시리즈 소방 카메라의 10주년 성공 스토리

때때로 품질, 사용 편의성 및 신뢰성을 새로운 수준으로 끌어올려 시장을 뒤흔드는 제품이 출시됩니다.

2013년 3월, FLIR(현재 Teledyne FLIR)는 소방 응용 분야를 위한 K-시리즈 열화상 카메라의 첫 번째 모델을 출시했습니다. 10년 전, 획기적인 K-시리즈는 여전히 소방 응용 분야의 시장 리더로서, 대원들이 아주 빠른 시간 안에 대처 계획을 시각화하고, 과열 지점을 찾고, 생명을 구할 수 있도록 합니다.

Teledyne FLIR의 발명은 1978년 FLIR 시스템을 형성하고 공기 중 응용 분야를 위한 고성능 저비용 적외선(열) 이미징 시스템을 개발로 거슬러 올라갑니다. 수많은 시장 부문에서 뛰어난 성공을 거둔 FLIR는 2013년 K 시리즈 카메라를 출시하면서 소방 분야에 진출했습니다.

Teledyne FLIR의 미국 영업 담당 선임 이사인 Jason Messerschmidt는 이렇게 말합니다.

“의용 소방대원이 되어 25년 이상 소방 서비스에 참여하면서 Teledyne FLIR의 10년 여정의 일부가 되어 점점 더 많은 소방관들에게 열화상 촬영 기술을 제공하게 된 것은 사업적 관점과 개인적 관점 모두에서 만족스러웠습니다. 경쟁력 있는 가격으로 첨단 기술을 제공하는 최고의 제품을 제공할 수 있는 능력은 의심의 여지 없이 소방 서비스를 강화하고 대원과 화재에 갇힌 사람들의 생명을 구했습니다.”

소방 분야의 성공 사례는 2013년 봄, K40 및 K50 열화상 카메라의 출시로 시작되었습니다. 본질적으로 이 아이디어는 소방관들이 대원의 생명을 보호하고 다른 사람들의 생명을 구하는 데 의지할 수 있는 도구를 제공하는 것이었습니다. K40 및 K50 모델은 모든 상황에 대해 다양한 색상 모드를 표시하여 경제성, 신뢰성 및 사용 편의성을 포함한 여러 주요 시장 기준을 충족했습니다. 또한 장치는 선명한 열화상 이미지를 표시하고 간단한 보고서를 생성했습니다.

K40 및 K50 의 초기 성공과 도입으로 인해 FLIR는 범위를 확장하기 시작했습니다. 2015년 1월 두바이에서 열린 방화 기술 부문의 Intersec 전시회에서 향상된 시야각과 열감도를 갖춘 K45 및 K55 모델을 출시했습니다. 2015년 6월에는 K2 및 K65 열화상 카메라가 제품군에 추가되었으며 하노버에서 열린 Interschutz 전시회에서 공개되었습니다.

FLIR K2는 기능, 견고성 및 신뢰성을 결합한 합리적인 가격의 패키지입니다. MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging), 사용하기 쉬운 버튼, 최대 260°C의 온도에서의 작동성과 같은 기능을 갖춘 K2는 큰 이익을 주고, 생명을 구하며, 재산을 보호하고, 소방관의 안전을 보장하는 작은 투자입니다.

FLIR의 K65는 NFPA® 규정 준수가 필수인 경우에 필요한 풍부한 기능을 갖춘 고급 열화상 카메라입니다. 완전 방수형 커넥터와 안전한 배터리를 갖춘 K65는 소방 작업에서 사용성, 이미지 품질 및 내구성을 다루는 열화상 카메라용 NFPA 1801-2021 표준을 완전히 준수합니다.

2015년에 K45, K55, K2 및 K65의 4가지 모델이 출시되고 초기 수요가 높아짐에 따라 FLIR는 특히 더 많은 K-시리즈 열화상 카메라가 이미 개발 중이고 출시가 가까워지면서 원래 K40 및 K50 모델을 중단하는 것이 적절한 시점이라고 느꼈습니다.

2016년 4월, 인디애나폴리스에서 열린 FDIC 전시회 및 컨퍼런스에서 FLIR는 새로운 K33K53 모델을 소개할 기회를 가졌습니다.

K33의 개념은 명확성이나 성능을 희생하지 않는 경제적이고 사용하기 쉬운 옵션을 제공하는 것이었습니다. 이 인상적인 열화상 카메라는 열화상 이미지에서 구조적 및 질감적 세부 사항을 강화하는 FSX™(Flexible Scene Enhancement)를 특징으로 합니다. 증강된 원근감과 방향은 상황 인식을 개선하고 소방관에게 자신감과 안전감을 더 높여줍니다. 비슷한 측면에서 K53은 동일한 선명도와 성능을 제공하지만 더 높은 IR 해상도 및 열 감도와 같은 향상된 기능을 제공합니다.

FLIR의 K-시리즈에 가장 최근 추가된 제품이 또 다른 대규모 공개와 함께 2019년 4월 FDIC에서 선보였습니다. 사용 가능한 K-시리즈 카메라의 수를 7개로 늘린 K1 상황 인식 카메라는 화재 현장의 추가적인 눈 역할을 하는 견고하고 컴팩트한 열화상 장치로, 지휘관, 장교 및 검사관이 전체 어둠과 연기를 통해 360°의 빠르고 철저한 평가를 완료할 수 있습니다. FLIR K1은 밝은 통합 손전등을 통해 현장을 비추어 사용자가 대원을 보다 효과적으로 안내하고 관리할 수 있도록 도와줍니다.

Teledyne FLIR의 FIRE EMEA 글로벌 비즈니스 개발 관리자인 Peter Dekkers는 이렇게 말합니다. “10년 전, 소방용 열화상 장비 시장은 혁신이 거의 없었으며, 서투른 디자인, 배터리 문제, 흐릿한 이미지 등 다소 정체되어 있었습니다. 또한, 높은 가격표로 인해 전 세계 소방관들 사이에서 광범위하게 채택되지 못했습니다. 따라서 우리는 이 시장에 투자함으로써 큰 위험을 감수했습니다. 이는 언뜻 보기에는 그다지 역동적이지 않았습니다. 그러나 우리는 도전을 좋아하고, 화재 시장을 해결하는 데 사내 산업 및 방위 전문 지식을 사용하기로 결정했습니다. K-시리즈의 도입으로 뛰어난 이미지 품질, 사용 편의성, 견고성 및 신뢰성을 갖춘 새로운 표준을 수립했습니다. 소규모 도시나 자원 봉사 부서뿐만 아니라 열화상 촬영을 사용할 수 있는 능력을 확대하는 대도시 부서에게도 혜택을 주기 위해 훨씬 더 부담 없는 가격으로 모든 것을 제공합니다.”

그는 계속합니다. “물론, 더 많이 사용할수록 기대치가 높아집니다. 따라서 인체공학과 매우 선명한 이미지에 지속적으로 초점을 맞추면 화재를 정확하게 판독하여 신뢰를 얻을 수 있는 솔루션에 계속 투자하고 있습니다.”

10년 동안 이어져온 소방에 대한 초자연적인 감각을 선사합니다!

FLIR 소방 카메라의 전체 제품군에 대해 자세히 알아보십시오.

관련 기사

비디오

Chief Brent Elliott: Green Bay Fire Department

Read more
카메라 선택

완벽한 열화상 소방 시스템

Read more
카메라 선택

상황 인식용 열화상 카메라와 전술용 열화상 카메라: 어떤 것이 필요할까요?

Read more
Back to top