견고한 열화상 카메라 스탠드가 전자 제품 클로즈업 작업을 위한 테스트 및 연구를 가속화하는 방법


집적 회로나 기타 소형 부품에서 고배율 열 데이터를 캡처하려고 시도해 본 적이 있다면, 그 좌절감을 아실 것입니다. 모든 미세 조정에는 시간이 소요되며, 배율이 높을수록 작은 변화와 진동이 더욱 치명적인 영향을 미칩니다.
아주 작고 종종 값비싼 테스트 대상 위에 무거운 고배율 적외선 카메라를 장착하는 것은 불안정하고 어렵고 느립니다. 일단 고정하더라도 냉각 시스템이나 벤치 움직임으로 인한 작은 진동으로 인해 초점이 점진적으로 이동하여 반복적인 조정이 필요할 수 있습니다. 배율이 높을수록 작은 진동도 더욱 치명적인 영향을 미칩니다.
엔지니어들은 결국 흐릿한 이미지에서 열점을 쫓게 됩니다. 연구원들은 출판 가능한 수준의 작업을 위해 실화상 뷰와 열화상 뷰의 정렬을 맞추는 데 너무 많은 시간을 소비합니다. 또한 시스템이 범용 현미경 스탠드나 붐 암(boom arm)으로 임시 조립된 경우, 약간의 움직임만으로도 테스트를 망칠 수 있으며, 더 심각한 경우 값비싼 카메라를 떨어뜨릴 수도 있습니다.
데이터를 분석하는 대신 세팅과 씨름하게 됩니다.
“과거에는 테스트 대상 위에 무겁고 고성능인 냉각식 열화상 카메라를 수직으로 장착하기 위한 좋은 기성품 솔루션이 사실상 없었습니다. 사람들은 일반적으로 현미경 붐 암을 사용하거나 주변에 있는 것을 이용해 임시로 조립하곤 했습니다. 이러한 접근 방식은 일반적으로 신뢰할 수 있는 고품질 열화상 측정을 수행하기에 기계적 안정성이 불충분한 카메라 장착 시스템을 만들었습니다.”라고 Teledyne Flir의 Director of Sales - Americas Science & Global BD인 Jerry Beeney는 말했습니다.
Flir 헤비 듀티 오픈 베이스 카메라 스탠드는 정밀성, 안정성 및 유연성을 단일 시스템에 결합합니다. 직접적인 고객 피드백을 기반으로 개발된 이 카메라 스탠드는 빠르고 매우 정밀한 Z축 제어를 모두 제공하므로 고배율에서도 초점 드리프트(focus drift) 없이 초점을 고정할 수 있습니다.
견고한 구조로 진동을 최소화하여 민감한 검사 중에도 선명하고 안정적인 열화상을 유지할 수 있습니다. 개방형 베이스 디자인은 대형 어셈블리 테스트, 프로브 부착 또는 환경 변수 도입 등 어떤 작업을 하든 카메라 아래에 넉넉한 작업 공간을 제공합니다. 또한 스탠드는 산업 표준 80/20 구성품으로 제작되므로 맞춤형 가공 프로젝트 없이 스테이지, 브래킷 또는 맞춤형 고정 장치를 추가할 수 있습니다.
현미경 스타일 스탠드는 A50부터 X 시리즈까지 모든 Flir 연구 과학 카메라도 지원합니다. 비냉각식 마이크로볼로미터 또는 고감도 냉각식 적외선 시스템으로 작업하는지에 관계없이 이미징 요구 사항이 확장됨에 따라 계속 유용하게 활용할 수 있습니다.

Flir 엔지니어는 고객이 제기한 다음 세 가지 요구 사항을 중심으로 헤비 듀티 오픈 베이스 카메라 스탠드를 설계했습니다.
하이엔드 열화상 카메라는 내부 쿨러와 대형 정밀 광학 장치를 갖추고 있어 본질적으로 무거우며 진동에 특히 민감합니다. 작은 공간 해상도, 특히 고배율 광학 장치에서 작동할 때, 미세한 기계적 움직임도 이미지 흐림을 유발하고 측정 정확도를 저하시킬 수 있습니다.
일반 스탠드는 일반적으로 이러한 조건에 필요한 강성과 감쇠(damping)를 제공할 수 없습니다. Flir 스탠드는 카메라 중량을 지지하고 진동 움직임을 최소화하도록 특별히 설계된 견고한 프레임으로 이 과제를 해결하여, 고해상도 열화상 촬영 및 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 결과에 필요한 안정성을 보장합니다.
테스트는 특히 표준, 매크로 및 현미경 대물렌즈 간에 전환할 때 초점을 자주 다시 맞춰야 하는 경우가 많습니다. 스탠드의 듀얼 모드 Z축 제어를 통해 사용자는 위치를 신속하게 조정한 다음 정밀하게 조정할 수 있습니다.
“고배율 렌즈를 사용하면 아주 작은 진동도 데이터에 나타납니다. 이것이 우리가 한 번 초점을 맞추고 측정을 시작할 수 있도록 견고한 구조와 정밀한 Z축 제어를 구축한 이유입니다.”라고 Research & Science Cameras 부문 NE Sales Engineer인 Michael Roselli는 말했습니다.
냉각식 열화상 카메라를 수직 스탠드에 장착하려면 일반적으로 한 손으로 무거운 카메라를 잡고 다른 손으로 패스너를 설치하고 조여야 하는데, 이는 값비싸고 민감한 장비를 떨어뜨리지 않으려 할 때 신경이 곤두서는 과정입니다.
“이전의 스탠드 설계에서 사용자는 장착 나사를 베이스 플레이트와 정렬하려고 하면서 수직 위치에서 고가의 무거운 카메라를 물리적으로 지지해야 했으며 이는 어색하고 위험했습니다.”라고 Beeney는 말했습니다. “이 새로운 카메라 스탠드는 그 부담을 완전히 없애도록 설계되었습니다. 이를 통해 사용자는 먼저 카메라를 올바른 방향으로 배치한 다음 한 손으로 간단하게 움직여 단단히 고정할 수 있습니다.”
그 결과, 취급 위험을 크게 줄이고 전반적인 사용성을 향상시키는 더 안전하고 효율적인 방법으로 세팅할 수 있습니다. 이를 통해 매우 가치 있는 프로토타입의 낙하, 미끄러짐 또는 손상 위험이 크게 줄어듭니다.
설계를 검증하거나 고장 지점을 격리하려는 엔지니어에게는 시간과 명확성이 중요합니다. 카메라를 안정적으로 유지하고 정확하게 정렬할 수 있는 스탠드를 통해 다음이 가능합니다.
“다양한 테스트 대상을 다루는 엔지니어들이 특히 혜택을 봅니다.”라고 Roselli는 말합니다. “다양한 높이에서 소형 PCB를 촬영하든 대형 어셈블리를 촬영하든 스탠드는 일관된 광학 정렬을 유지하면서 쉽게 조정할 수 있습니다. 즉, 테스트 구성이 변경될 때마다 세팅을 재작업할 필요가 없습니다.”
A 시리즈부터 X 시리즈에 이르는 Flir의 광범위한 연구 및 과학 카메라 및 렌즈 옵션 포트폴리오와 함께 사용하면, 이 스탠드는 작고 밀도가 높은 구성 요소를 검사할 때 극한의 세부 사항을 획득하기 위한 좁은 매크로 초점부터 넓은 전체 보드 보기에 이르기까지 엔지니어에게 완벽한 이미징 유연성을 제공합니다.
연구 팀은 보기에 좋은 열화상 이미지뿐만 아니라 중요한 결정을 내리거나 동료 검토 논문에서 방어하거나 공동 작업자와 공유하기 위해 신뢰할 수 있는 정확한 온도 정보가 필요합니다.
이 스탠드의 안정성은 Flir Research Studio Professional 에디션 소프트웨어에 포함된 Flir Static MIX 기능을 통해 적외선 데이터를 가시광선 이미지와 병합하는 성능을 극대화하는 데 필수적이며, 엔지니어와 연구원에게 다음과 같은 기능을 제공합니다.
그러나 이러한 기능은 선명하고 반복 가능한 열화상에 의존하며, 이는 임시 스탠드 솔루션이 안정적으로 보장할 수 없는 부분입니다.
Flir의 견고한 카메라 스탠드를 사용하여 연구원은 선명한 열화상 이미지를 획득하고, 유용한 적외선 및 가시광선 오버레이를 생성하고, 더 명확한 문서를 제공하고, 재현 가능한 세팅의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 사용 사이에 카메라를 분리하여 보관해야 하는 상황에서는 스탠드의 위치를 방해하지 않고 카메라를 다시 장착할 수 있는 기능이 특히 가치가 있습니다.
대부분의 범용 현미경 스탠드는 다음 측면 중 하나 이상에서 실패합니다.
Flir 스탠드는 이 모든 것을 한 번에 해결합니다.
스탠드 자체는 의미 있는 가치를 제공하지만, 목적에 맞게 제작된 Flir의 A6701 연구 패키지 중 하나의 일부로 구매할 때 그 모든 이점이 실현됩니다.
각 패키지에는 다음이 포함됩니다.
이러한 패키지는 임시로 조립한 카메라 스탠드 문제를 완전히 제거합니다. 한 번의 주문으로 사용자는 모든 것이 포함되어 있고 함께 작동하도록 설계되었으며 특별 가격으로 제공되는 완전히 통합된 시스템을 받게 됩니다.
결국, FLIR 헤비 듀티 오픈 베이스 카메라 스탠드는 일반 스탠드가 부족한 곳에서 성공을 거둡니다. 대부분의 기성품 옵션은 냉각식 적외선 카메라의 무게를 지지하도록 설계되지 않았으며, 고해상도 근접 열화상 측정에 필요한 기계적 안정성과 재현성을 제공할 수도 없습니다.
Flir 헤비 듀티 오픈 베이스 카메라 스탠드를 사용하면 카메라와 데이터가 최상의 잠재력을 발휘할 수 있습니다.
Flir의 목적에 맞게 제작된 A6701 연구 패키지에 대해 자세히 알아보십시오.