열화상 카메라는 어떤 원리로 작동할까요?


열화상 카메라는 적외선 에너지(열)를 감지하여, 이를 실화상으로 변환해 주는 비접촉식 측정 기기입니다. 육안으로는 보이지 않는 세계를 볼 수 있게 해주는 열화상 카메라의 작동 원리를 함께 살펴보도록 하겠습니다.
열화상카메라는 어떤원리로 작동할까요?
열화상 카메라에 대해 가장 먼저 알아야 할 것은 바로, 일반 카메라와는 작동법이 완전히 다르다는 점입니다. 일반 실화상 카메라는 사람의 눈과 마찬가지로 어떤 사물에 부딪혀 반사된 빛을 디텍터로 수신하여, 이를 이미지로 바꾸어 주는 방식으로 사물을 인식합니다.
이와 반대로, 열화상 카메라는 가시광선이 아닌, 열을 이용해 이미지를 만들어 냅니다. 열(적외선 또는 열 에너지)과 빛은 모두 전자기 스펙트럼의 범주에 속한 에너지 형태입니다. 하지만, 가시 광선을 감지할 수 있는 카메라는 열 에너지를 감지할 수 있는 능력이 없고 반대로 열 에너지를 감지하는 카메라는 가시 광선을 감지하지 못합니다. 열화상 카메라는 적외선 에너지를 받아들이고 적외선 에너지의 데이터를 사용하여 디지털 또는 아날로그 영상 출력 기능을 통해 이미지를 만들어 냅니다.
Invisible Labs의 Craig Beals씨가 설명하는 전자기 스펙트럼
열화상 카메라는 일반적으로 렌즈, 열 센서, 전자 처리 장치, 기계 하우징으로 구성되어 있습니다. 우선, 렌즈는 적외선 에너지를 센서에 집중시키는 역할을 합니다. 센서의 경우, 80×60에서 1280×1024 픽셀 이상까지 다양한 픽셀 구성을 선택할 수 있습니다. 이는 열화상 카메라의 해상도와 같습니다
열화상 카메라의 해상도가 실화상 카메라에 비해 낮은 이유는 열 디텍터의 특성 때문입니다. 열 디텍터는 가시광선보다 파장이 훨씬 큰 에너지를 감지해야 하기 때문에 각 센서 요소가 더욱 커야만 합니다. 결과적으로 열화상 카메라는 일반적으로 동일한 크기의 실화상 센서보다 해상도가 훨씬 낮을 수 밖에 없습니다(픽셀 수가 적음).
적외선 카메라는 열을 매우 정밀하게 측정할 수 있기 때문에 다양한 용도로 활용이 가능합니다. 특히, FLIR 열화상 카메라는 0.01°C 정도의 작은 온도 차이도 감지할 수 있을 만큼 민감하고 측정한 온도를 흑백 또는 원하는 색상 팔레트로 표시해 줍니다.

동일한 장면을 아이언 보우와 화잉트 핫팔레트로 각각 측정한 모습.
우리가 일상적으로 접하는 사물은 모두 열을 발산하며, 열과는 거리가 멀 것 같은 얼음도 열 에너지를 발산합니다. 물론, 온도가 높은 사물일수록 많은 양의 열 에너지를 발산합니다. 이때 발산되는 열 에너지의 흔적을 우리는 "열 신호"라고 합니다. 서로 나란히 놓여 있는 두 물체의 온도가 미묘하게 다른 경우, 실화상 카메라로는 구분이 어려울 수 있지만, 열화상 센서를 활용하면 조명 조건에 관계없이 두 물체의 차이를 매우 명확하게 확인할 수 있습니다. 따라서, 열화상 카메라는 완전히 어두운 곳이나 연기가 가득한 환경에서도 사용자가 사물을 정확히 식별해낼 수 있게 도와줍니다.
열화상 기술과 나이트 비전 기술은 유사한 면이 있기도 하지만, 서로 엄연히 다른 기술이며, 두 기술은 각각의 고유한 기능과 장점을 갖고 있습니다.
열화상 카메라를 활용할 수 있는 방안은 무궁무진합니다. 감시, 군사 작전 등을 위해 개발된 열화상 카메라는 최근, 건물 준공 검사(습기, 단열, 지붕 등), 소방, 자율 주행 차량 및 자동 제동, 피부 온도 검사, 산업 검사, 과학 연구 등에 널리 사용됩니다.
여러분은 열화상 카메라를 어떻게 사용하시겠습니까? 여러분 의견을 남겨주세요!