EO/IR이란 무엇입니까?


EO/IR(Electro-Optical/Infra-Red) 시스템은 가시광선 및 적외선 센서를 모두 포함하고 있어 군사용 또는 법 집행 분야에 사용되는 이미징 시스템입니다. EO/IR 시스템은 가시광선 및 적외선 파장을 모두 포괄하기 때문에 낮과 밤, 저조도 조건에서 완전한 상황 인식을 제공합니다.
EO/IR 시스템의 중요한 기능은 장거리 영상 촬영 능력과 영상 안정화입니다. EO/IR 센서는 보통 항공기 또는 차량에 장착되거나, 해상에서 사용되거나, 손으로 운반되며, 표적을 식별하고, 움직이는 표적을 추적하고, 먼 거리 및 까다로운 환경 조건에서 위협을 평가할 수 있어야 합니다.
EO/IR 시스템이 많이 사용되는 분야로는 항공 국토 안보, 전투, 순찰, 감시, 정찰, 수색, 구조 프로그램이 있습니다. FLIR에서는 전문가들이 생명과 생계를 구하는 임무를 수행할 수 있도록 EO/IR 기술을 개발하는 데 최선을 다하고 있습니다.
FLIR Systems는 최초의 안정화된 EO/IR 시스템을 개척했으며, 1990년대부터 장거리 EO/IR 센서 분야의 선두주자였습니다. FLIR에서는 최초의 SAFIRE 시스템을 시작으로 나선형 개발 전략을 활용하여 예상 요구사항보다 앞서 투자함으로써 고객이 빠르게 진화하는 이 분야에서 기술의 발전으로 쉽게 업그레이드할 수 있도록 했습니다.
현재 EO/IR 센서는 FLIR Star SAFIRE 시리즈 짐벌을 포함하고 있으며, 정밀한 타겟팅을 위한 내부 탐색, MWIR 열화상 촬영, EO 컬러, 저조도 카메라, 식별을 용이하게 하고 안전성을 높이는 복수 레이저 페이로드 옵션과 같은 기능을 갖추고 있습니다. EO/IR 기술은 기존 드론과 손바닥에 쏙 들어가는 정찰용 무인비행체(UAV)인 FLIR Black Hornet을 비롯한 소형 페이로드에도 적용되어 실시간 비디오와 정지 HD 이미지를 운영자에게 전송하여 지상군의 인식을 개선하고 위험을 줄입니다.
여기에서 링크를 확인하여 FLIR의 탐지 및 방어 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.