UAS 대응: 드론 보안 위협 문제 해결


보안 분야에서는, 무인 시스템의 폭발적인 성장으로 인해 드론(UAS)이 민간 및 군사 기관 모두에게 위협이 될 수 있다는 우려가 일고 있습니다. UAS 시장 규모가 2018년 기준 44억 달러에서 2025년 기준 636억 달러로 늘어날 것으로 예상된다는 점을 고려할 때, UAS 대응(C-UAS) 시장이 이에 보조를 맞춰야 할 때가 되었습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해, Teledyne FLIR는 감시, 특수 레이더 및 장거리 카메라의 장점만을 모아 상호 보완적인 타사 RF 탐지 시스템 및 이펙터와 통합 플랫폼(즉 Cemeleon)으로 페어링함으로써 고유하게 최적화되어 있으며 다중 계층을 갖춘 연중무휴 작동 방식의 드론 대응 솔루션을 보안 파트너들에게 제공합니다.

Teledyne FLIR 레이더 시스템은 모든 유형의 침입을 탐지하도록 제작되어 다른 솔루션에 비해 확장된 성능을 제공합니다. Teledyne FLIR 레이더 시스템은 한 곳에 배치하고 다른 시스템 센서와 페어링할 경우 사전 프로그래밍된 드론이나 맞춤화된 드론부터 낙하산과 소형 항공기에 이르기까지 모든 것을 탐지할 수 있습니다. 이러한 시스템은 타사 통합 플랫폼과 통합하여 사용할 경우 유지 관리 비용이 매우 적게 들고 반복적인 수수료 발생이 없어 인프라 비용을 절감할 수 있기 때문에 시스템 ROI가 개선됩니다.
Teledyne FLIR 솔루션은 타사 통합 플랫폼과 통합되도록 설계되어 레이더가 장착된 시스템을 더욱 강화시켜 줍니다. EO/IR 시스템은 열 센서와 실화상 센서를 결합하여 고급 비디오 분류 및 추적 분석으로 대상의 시각적 확인 기능을 제공하므로 레이더 트랙을 따라가고 악천후, 열악한 가시성, 칠흑 같은 어둠 속에서도 시스템 기능을 유지할 수 있습니다. HD 열 센서는 탁월한 세부 정보를 제공하여 운영자가 경보를 보다 정확히 확인하고 시스템의 인공지능 기능을 더 잘 지원할 수 있도록 합니다.

더 자세한 정보를 알아보시겠습니까? Teledyne FLIR 보안 전문가에게 문의하십시오.

많은 방공 시스템이 추가로 배치하고 있는 것은 이펙터인데, 이는 적의 드론에 전파 방해를 일으키고 스푸핑하기 위해 만들어진 것입니다. 전파 방해는 RF 및 GPS 통신 링크를 방해하여 적의 드론을 작동 불가능하게 만드는 반면, 스푸핑 기술은 UAS 수신기에 거짓 GPS 신호를 보내 적의 UAS 시스템을 통제합니다. 두 기술 모두 레이더와 RF 탐지 시스템의 조합을 통해 자동으로 올바른 방향으로 가게 하는 이점을 얻습니다. 또한 수많은 고출력 기술을 계층화하는 능력의 훌륭한 예시 역할을 하기도 합니다.
이러한 기술을 하나의 시스템 하에 통합하려면 C-UAS 배포를 위한 전문 통합 플랫폼이 있어야만 하며, 이는 보안 애플리케이션용으로 특별히 설계되지 않은 다른 센서를 통합하기 위한 것입니다.
Cameleon은 원활한 통합과 대기 시간 최소화 효과를 제공하며 중요한 3차원 처리가 가능하도록 제작되었습니다. 또한 EO/IR 및 이펙터 시스템에 자동 추적 기능을 제공합니다. 그에 더해 완전히 맞춤화된 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 운영자에게 고급 매핑 기능까지도 제공합니다.

시중의 많은 C-UAS 솔루션은 RF(Radio Frequency) 기술, 마이크 및 카메라를 사용하여 잠재적으로 발생 가능한 위협을 탐지, 분류 및 식별합니다. 종종 이러한 기술은 데이터를 기록하여 최종 기소에 사용할 수 있는 포렌식 증거를 제공하기 위한 이동성이 뛰어난 저비용 솔루션을 제공합니다. 일부는 발생하는 위협을 추적하고 보안 담당자에게 실시간 업데이트를 제공할 수도 있습니다. 하지만 이러한 시스템은 어둡고, 안개가 자욱하고, 소음이 많은 장거리 환경에서는 성능이 저하되는 경우가 많습니다.
Teledyne FLIR 레이더 기술은 장거리 다중 센서 EO/IR 카메라와 호환되며, Teledyne FLIR가 제공할 수 있는 동급 최고의 기술을 활용하여 이러한 한계를 완화합니다. 레이더는 매우 긴 탐지 범위에서 맞춤화 및 사전 프로그래밍된 항공 침입을 탐지할 수 있을 뿐만 아니라, 이중 열/실화상 센서, 타사 RF 및 이펙터와 통합되어 가장 극한의 조건에서도 365일 하루 24시간 연중무휴로 최종 사용자에게 강력한 다중 계층 UAS 분류 및 대상 식별 기능을 제공합니다.

C-UAS 기술에 대해 생각해 볼 때, 이에 투자하는 것은 지극히 당연하다는 점을 알 수 있습니다. R20SS-3D 또는 R8SS-3D와 같은 장거리 드론 탐지 레이더는 여러 표적을 동시에 추적하고, 사전 결정된 범위 영역을 초당 수차례 모니터링하며, 365일 하루 24시간 연중무휴로 운용하여 거의 모든 기후와 주야간 조건에서 모든 지상 및 항공 위협을 탐지하도록 설계되었습니다. 또한 사용자에게 인프라 비용, 반복적인 지출 및 유지 관리를 줄이는 기능을 제공하여 총 소유 비용을 낮출 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 기능을 Ranger HDC MS와 같은 팬 틸트 줌, 다중 센서 시스템 및 타사 RF 탐지기와 통합하면 다중 탐지 계층을 구축하여 강력한 레거시 시스템을 구축할 수 있습니다. 이러한 조합에 최고의 드론 대응 임무용 센서를 사용하므로, Teledyne FLIR는 전 세계 C-UAS의 시장 리더로 자리매김하고 있습니다.
Teledyne FLIR 보안 제품 및 적용분야 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 전문가에게 문의하십시오.