FLIR ITS 솔루션으로 교차로 안전성 및 효율성 향상


매년 전 세계적으로 약 124만 명이 교통 사고로 사망합니다. 안타깝게도 이러한 사망자의 절반 가량은 위험에 가장 많이 노출된 오토바이 운전자, 자전거 이용자, 보행자가 차지합니다. 이에, 세계 각국의 도시 계획 당국은 보행자를 위해 도로를 안전하게 만들고 도시의 교통 혼잡을 줄이는 것을 주요 목표로 세우고 관련 사업을 추진하고 있으며, FLIR 열화상 센서는 도심 속 교차로에서 실시간으로 교통 흐름에 변화를 주고 데이터를 수집하여 장기적인 인프라 계획을 지원하고 있습니다.
도보 이동, 자전거, 대중 교통은 도시 속 교통 혼잡과 도시의 대기 오염을 줄이는데 큰 기여를 합니다. 횡단 보도를 우선시함으로써 도시는 사람들이 건강한 교통 수단을 사용하도록 장려할 수 있습니다. 횡단 보도의 우선 순위를 높이면, 안전성을 제고하고 교통 체증으로 인해 낭비되는 대기 시간도 줄일 수 있지만, 현재 대부분의 도시에 설치되어 있는 횡단보도 푸시 버튼 시스템은 이러한 측면에서 한계를 지니고 있는 실정입니다.
우선, 버튼은 보행자에 편리한 높이로 설치되어 있기 때문에 도로를 건너야 하는 자전거에 탑승하고 있는 사람들은 일반적으로 푸시 버튼을 활용하지 않는 실정입니다. 보행자의 경우, 접근하는 차가 없으면 파란불을 기다리지 않고 무단횡단 하는 사람도 많은데, 이 같은 횡단보도 활용 행태는 교통 체증 심화, 대기 오염 증가 등을 유발하는 주범으로 지목되고 있습니다.

FLIRTrafiOne은 열화상 및 Wi-Fi 기술을 사용하여 차량, 자전거 및 보행자의 존재 여부를 감지하여, 자동으로 교통 신호를 조정하는 솔루션입니다.
보행자와 자전거 이용자의체온을 감지해 사람이 물리적으로 푸시 버튼을 누르지 않아도 교통을 자동으로 제어하는 것이 특징입니다. FLIR 열화상 카메라는 모든 날씨 및 조도 조건에서 사람과 자전거를 하루 24시간 감지할 수 있으며, 교통 신호등 제어 시스템을 조정하여 혼잡한 시간대에는 횡단 보도의 우선 순위를 높이고 보행자가 지나간 다음에는 바로 신호를 빨간 불로 조정할 수 있습니다.
동적 경고 표시(예시: 깜박이는 비컨)로 보행자의 가시성을 높이면 운전자, 특히 주의가 산만해지거나 횡단 보도를 인지하지 못한 운전자에 횡단 보도의 존재를 알릴 때 큰 도움이 됩니다. 가시성 개선이 필요한 횡단 보도를 파악할 필요가 있는 경우, 도시 계획 당국은 FLIR 카메라를 이용해 각 교차로에서 차량 및 보행자 행동에 대한 데이터를 수집하고 시간 경과에 따른 사람들의 흐름을 모니터링할 수 있습니다.

FLIR ThermiCam2 V2X는 차량, 보행자, 자전거에 대한 데이터를 수집하고 이 정보를 V2X 지원 차량 또는 기반 시설에 전송합니다.
교통 데이터 수집은 보행자의 안전을 제고시킬 뿐만 아니라, 교차로의 운영을 전반적으로 더욱 효율적으로 만들 수 있습니다. 일반적으로 데이터는 차량이 지나갈 때를 감지하는 지중 유도식 루프를 사용하여 수집하는데, 루프 설치기 어렵고 3~5년마다 자주 교체를 해야 하는 단점이 있습니다.
열화상 카메라를 사용한 지상 감지 시스템은 이러한 유도 루프를 사용한 지중 감지 시스템을 대체할 수 있는 훌륭한 대안이라고 볼 수 있습니다. 우선, FLIR 카메라는 기존에 설치되어 있던 기반 시설에 설치가 가능하고 교차로 전체의 상황을 파악할 수 있게 도와준다는 장점을 갖고 있습니다. 이러한 기능을 통해 도시 관리 당국은 교통 신호등 제어를 실시간으로 최적화하고 교통 분석 및 계획을 위한 데이터를 수집할 수 있습니다.
“차량 간 통신”을 의미하는 V2X는 교차로에서 안전을 제고시킬 수 있는 여러 가지 새로운 기회를 제공하기도 합니다. FLIR 솔루션은 V2I(차량-기반시설 간 통신)를 염두에 두고 개발되어, 소프트웨어 및 하드웨어가 향후 채택될 때에도 이러한 솔루션과 호환되도록 설계되어 있습니다.

FLIRTrafiSense는 교차로에서 차량 및 자전거를 감지하여, 교통 신호등을 보다 역동적으로 제어하는 솔루션입니다.
시중에 출시되어 있는 V2X 충돌 방지 솔루션의 경우, 대부분은 특수한 장치를 차량 대부분에 내장해야 하는 불편함이 있지만, 그럼에도 불구하고 V2X는 여러 중요한 방향으로 충분히 효용성을 발휘할 수 있습니다. 대중 교통 및 응급 차량은 신호등 제어 시스템과 통신하는 온-보드 시스템이 사전에 설치된 상태로 출고가 가능하기 때문에 버스 운행이 늦었거나 구급차가 접근하는 경우, 이런 대중 교통을 우선적으로 처리할 수 있습니다.
미래의 도시에는 서로 통신하고 데이터를 분석하여 교통 흐름을 개선하고 하루 24시간 내내 도로 사고를 줄여줄 수 있는 센서 등 미래 지향적인 솔루션이 필요합니다. 열 센서는 모든 기상 조건에서 밤낮으로 작동할 뿐만 아니라, 보행자, 자전거, 차량 등을 먼 거리에서 식별할 수 있으며, 설정과 설치도 매우 간편합니다.FLIR 교통 솔루션자세히 보기.