각 시의 교통 담당자나 교통 담당 부서는 정확한 실시간 교통 정보를 기반으로 일상 업무를 수행합니다. Acyclica는 교통 신호가 있는 시내 주요 도로, 교통 신호가 없는 고속 도로 등을 대상으로 실시간 교통 정보를 그 누구보다 정확하게 제공하는 기업입니다. 최신 교통 정보를 활용하면, 교통망의 효율성을 높이고 경우에 따라서는 사람의 생명도 구할 수 있습니다. 대부분의 주요 대도시에서 실시간 교통 정보는 시민들의 생계와 안전을 좌우하는 중요한 역할을 합니다. Acyclica는 이런 실시간 교통 정보를 보고 분석 할 수 있는 최상의 도구를 제공합니다.


교통 정체 현상 매핑 및 관리

현대 사회에서는 수 많은 사람들이 도로를 매일매일 활용하기 때문에 교통 체증이 불가피합니다. 사고가 발생하거나, 신호 연동이 최적화되어 있지 않아서 발생하는 교통 체증은 연쇄 작용을 일으켜 해소에 오랜 시간이 걸리기도 합니다.

Acyclica는 각 지역 교통 담당자들에게 역내 도로를 매핑할 수 있는 역량을 제공하고 시간과 비용면에서 효율적으로 교통 정체 현상을 조정하고 관리 할 수 있게 도와줍니다. 다시 말해, Acyclica는 능동적인 교통 정체 관리를 위한 전문 지식을 제공하는 기업이라 볼 수 있습니다. 오늘 당사에 문의하여 교통 정체 관리 서비스를 포함한 Acyclica 제품에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.

Congestion Map

아울러, Acyclica는 인접 지역 정부나 도시 계획 관련 조직과 교통 정체 정보를 공유하는 것에 관심을 갖고 있는 기관들을 연결해줌으로써 보다 협업 역량이 강화된 교통망을 구축하는데 도움을 제공 할 수도 있습니다.

이동 시간과 지연 현상

Acyclica는 불특정 다수의 사람들이 어떻게 움직이는지 그 패턴을 추적함으로써 교차로 단위로 이동 시간과 지연을 측정하여 교통 혼잡 현상을 모니터링합니다. 교통 담당자들의 경우, 이러한 정보를 실시간으로 확인하면 교통을 관리하는데 도움을 받을 수 있으며, 이력 정보를 사용하면 교통 체계의 전체적인 역량을 파악할 수 있습니다. Acyclica는 이동 시간에 악영향을 피치는 요소를 다양하게 분석하고 이해할 수 있도록 도움을 제공하는 도구들을 갖추고 있으며, 가변 전광표지판 (VMS) 서비스, 교통 정체 정보 홈페이지 서비스 등 수많은 실시간 서비스를 통해 해당 정보를 도로 사용자들에게 전달할 수 있습니다.

경로 계획

비상 사태 시, 사람의 생명을 구하기 위해서는 촌각을 다투어야 합니다. Acyclica는 출발지와 목적지 사이의 가장 빠른 경로를 산출하는데 사용할 수 있는 가장 정확한 실시간 교통 정보를 제공합니다. 구급차를 운전해야 하거나, 소포 배송, 단순히 출퇴근을 하는 경우에도 Acyclica는 도로 사용자를 위해 가장 빠른 길을 안내해줍니다!

관리 대상 차선 구별 및 램프 미터링

Acyclica의 경우, 관리 대상 차선 (고속 차선, 다인승 차량[HOV] 차선 등)과 일반 주행 차선의 이동 시간과 속도를 도로변 ITS 센서만을 이용하여 구별해 낼 수 있는 기술을 보유한 유일한 기업입니다. 이 기술을 기반으로 Acyclica는 지선 도로 및 고속도로에서도 실시간 상황 분석 및 속도 비교를 수행할 수 있기 때문에 완벽한 상황 파악 능력을 사용자에게 제공해줍니다. 특히, 고속도로 상에서의 혼잡도 측정은 가변형 요금 징수, 혼잡 통행료 책정 및 램프 미터링 등에 매우 중요한 역할을 합니다.

Back to top