광학 가스 이미징(OGI)기술관련 새로운 이정표 제시

이번 웨비나 녹화 동영상에서는 CRAIG O'nEILL(전략사업개발 매니저)과 함께 FLIR에서 새롭게 개발한 광학 가스 이미징(OGI) 기술에 대해 알아볼 예정입니다. 특히, 경제적인 가격으로도 더욱 다양한 가스를 잡아낼 수 있는 OGI 기술을 살펴보겠습니다. 주요 내용은 탄화수소 방출 가스 이미징 기술 관련 신규 개발 사항; 천연가스 공급망, 전력 발전, 재생 에너지 천연가스 산업 등 다양한 분야에 적용할 수 있는 메탄 저감 방안 등입니다.

질의 응답 (Q&A)

바람과 같은 환경적 요소는 Providence Photonics에서 제공하는 사후처리기능의 정확도에 어떠한 영향을 미치게 되나요?
QL320을 활용하기 위해서는 바람이 불고 있어야 합니다. 해당 제품의 경우, 다소 약한 바람이 부는 환경 조건에서도 잘 작동이 됩니다. 경우에 따라서는 바람이 불 때, 가스의 움직임이 더욱 잘 보이기 때문에 바람이 불어야 정량적 측정에 유리할 수 있습니다. 반면, 매우 강한 바람이 불 때 QL320을 활용하면 측정에 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
보다 경제적인 가격대의 냉각식 카메라를 출시할 계획은 없나요? 오일가스 산업의 경우, 최근 주정부, 연방정부 당국의 조사 관련 규정의 강력한 제재를 받고 있는 실정입니다.
FLIR는 업계 니즈를 충족시키기 위해 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다. 제기해주신 부분도 검토해 보겠습니다. 가격 인하에 가장 큰 걸림돌로 작용하는 요소는 기본적으로 냉각식 카메라 제작에 들어가는 비용이 높다는 점입니다. 아울러, 업계에서 원하는 수준의 성능을 구현할 수 있도록 만드는 과정에서도 비용이 상승하게 됩니다.
시설 상시 모니터링 용도로 마운트에 영구 고정시킬 수 있는 비냉각식 카메라를 새롭게 출시할 계획은 없나요?현재, 별도의 출시 계획은 없습니다.
Class 1/Div 2 카메라를 새롭게 출시할 계획은 없나요?
현재, 비냉각식 광학 가스 이미징(OGI) 카메라의 C1/D2 버전을 출시할 계획은 없습니다. FLIR는 위험 구역에 사용할 수 있는 카메라 관련 시장의 수요를 조사해 보고 향후 제품 개발 계획을 수립할 예정입니다.
Neutrino 코어를 사용하면, 메탄 가스도 잡아낼 수 있나요? Neutrino는 감지 가능한 주파수대역이 3.4~5.0 미크론인데, 메탄 측정을 위해 3.2~3.4 미크론으로 조정이 가능한가요?
냉각식 Neutrino 카메라는 감지 가능한 주파수대역의 최저 값이 3.4 미크론입니다. 이는 탄화수소 가스의 정상적인 흡수 스펙트럼을 상회하는 값입니다. 해당 제품에 대한 자세한 정보는 https://www.flir.com/products/neutrino/에서 확인해 주시기 바랍니다.
정량 측정 모드는 얼마나 정확한가요? 최소/최대 범위가 정해져 있습니까?
해당 제품의 경우, 정확도와 관련하여 특정한 값이나 등급이 정해져 있지는 않습니다. 하지만 제품 성능에 대한 연구는 여러 차례 수행된 바 있기 때문에 연구 결과를 참고해 볼 수는 있습니다. 제품의 최소 감지 범위에 영향을 줄 수 있는 요소는 여러 가지가 있습니다. FLIR는 이 제품이 프로판을 기준으로 100scc/분, 메탄을 기준으로 300scc/분까지 누출을 감지하는 것을 확인하였습니다. 최대 범위 또한 여러 요인에 따라 달라지지만, 메탄의 경우에는 최대 300 l/분까지 잡아내는 것을 확인하였습니다.
고감도 모드(HSM)에서는 원하는 팔레트를 모두 선택할 수 있나요?
네, HSM은 모든 팔레트와 사용이 가능합니다.
황화수소(H2S)도 감지가 가능한가요?
감지할 수 없습니다. 황화수소(H2S)를 감지해낼 수 있는 카메라는 아직 없습니다.
GF620에서 새로 제공되는 Q-모드 데이터 전송을 활용하고자 할 때, 어떤 옵션을 선택할 수 있나요?
카메라에서 직접 SD 카드를 활용하게 되며, FLIR Sequence(라디오메트릭) 동영상 피일로 이루어집니다.
감지 한계는 어떻게 정해지는 것인가요?
최저 감지 한계의 경우, 통제된 환경에서 제품을 활용했을 때, 감지해낼 수 있는 가스의 최저 누출량을 측정하여 정하게 됩니다.
냉각식 카메라와 비냉각식 카메라를 활용할 때, 광원은 어떤 광원을 사용하는지 설명해주실 수 있나요?
카메라는 배경 요소에서 에너지를 얻어 사용하고 특정 가스의 가스 흡수 특성을 강조해주는 필터를 사용하여 특정 가스를 보여준다고 이해하시면 됩니다.
GF77은 OOOOa 검사 요건과 부합하는 제품인가요?
아닙니다. GF77은 미국 EPA의 OOOOa 요건을 충족하지 않는 제품입니다. 해당 사안에 대해서 FLIR는 향후 자체 조사를 통해 시장의 니즈를 파악하고 조치가 필요한 경우에는 시행할 계획입니다.
 
GF620의 경우, 다양한 렌즈를 사용할 수 있나요?
FLIR는 GF620용으로 24° 시야각(FOV) 렌즈와 14.5° 시야각(FOV) 렌즈를 제공할 예정입니다.
수증기나 안개가 측정을 방해할 가능성은 없나요?
수분의 경우, 그 영향이 미미하기는 하지만, 중파장보다 장파장(7 미크론)에서 흡수가 더욱 활발하게 나타납니다. 따라서, 물이 많은 곳에서는 냉각식 솔루션을 사용하는 것이 더욱 효과적일 수도 있습니다.
카메라가 방출률을 산출할 때에는 어떤 원리를 사용하나요? 혹시, 백 샘플링 및 가스 분석법을 사용하나요?
방출률 산출은 Providence Photonics의 독점 알고리즘을 이용해 이루어집니다. 카메라가 자체적으로 수행하는 것은 아니며, 정량적 측정은 QL320(태블릿에서 수행, 또는 Q-모드를 활용하여 사후 처리 수행)을 통해서만 가능합니다.
320 제품의 25 ppmXm 감도는 고감도 모드(HSM)를 작동했을 때를 기준으로 한 것인가요?
해당 감도는 메탄에만 해당하는 것입니다.
현장에 설치한 후, 통제실에서 이미지를 모니터링할 수 있는 모델도 있나요?
있습니다. FLIR G300a라고 하는 고정 마운트형 냉각식 시스템을 활용하면 됩니다. 해당 제품의 경우, FLIR GF320과 동일한 디텍터를 사용한다는 점에서는 GF320과 같지만, 상시 구동을 위해 설계된 제품이란 점에서는 다른 카메라입니다.
GF77 시스템도 정량적 분석 기능을 제공하나요? 아니면, 가스 감지용으로만 사용이 가능한 제품인가요?
GF77의 경우, 정량적 분석 기능은 갖추고 있지 않습니다. 해당 기능은 FLIR의 냉각식 솔루션을 통해서만 제공됩니다.
GF용 특별 벨트용구(Harnness)의 경우, 시중에서 구매가 가능한가요? 아니면, 출시가 예정되어 있습니까?
현재 구매가 가능한 제품입니다.
기타 다른 문의 사항이 있으시면 양식을 기입하여 제출해주십시오! 저희 제품담당자가 바로 연락드리도록 하겠습니다
Back to top