Warum zukunftssicher ist: Übergang von LDAR zu LDAQ mit quantitativer optischer Gasbildgebung (QOGI)

Dieser Artikel ist Teil unserer laufenden Serie, die untersucht, warum die Zugabe von quantitativem OGI (QOGI) zu einem LDAR-Regime (Leck Detection and Repair) entscheidend für die Verbesserung der Effizienz und Sicherheit, die Stärkung der Compliance und die Optimierung von Methanüberwachungsprogrammen ist.

Die Programme zur Leckerkennung und -reparatur (LDAR) sind seit langem die Grundlage für das Emissionsmanagement im Öl- und Gas-, Petrochemie- und Industriebetrieb. Seit Jahrzehnten konzentrieren sich diese Programme auf die Identifizierung von Leckagen, deren Reparatur und den Nachweis der Einhaltung von Umweltvorschriften.

Aber die Branche entwickelt sich weiter. Die heutige regulatorische Landschaft, die ESG-Erwartungen und die operativen Prioritäten treiben eine Verschiebung über die einfache Erkennung hinaus voran. Die Betreiber werden nicht nur gebeten, Lecks zu finden, sondern sie auch zu verstehen – um Emissionen zu quantifizieren, Trends im Laufe der Zeit zu verfolgen und messbare Fortschritte in Richtung der Reduktionsziele zu zeigen.

Diese Entwicklung spiegelt eine breitere Verschiebung von reinen Erkennungs-LDAR-Programmen hin zu Ansätzen wider, die sowohl die Erkennung als auch die Quantifizierung von Emissionen integrieren. 

Im Mittelpunkt dieser Verschiebung steht die quantitative optische Gasbildgebung (Quantitative Optical Gas Imaging, QOGI) – eine Technologie, die auf der traditionellen optischen Gasbildgebung (OGI) aufbaut, indem sie die Möglichkeit bietet, die Emissionsraten direkt am Inspektionspunkt zu schätzen.

Für viele Betreiber stellt QOGI nicht nur eine schrittweise Verbesserung dar, sondern auch einen praktischen Schritt zur Zukunftssicherheit ihrer Emissionsüberwachungsprogramme.

Der Wechsel von der Erkennung zur Entscheidungsfindung

Herkömmliche LDAR-Workflows wurden entwickelt, um eine einfache Frage zu beantworten:

Gibt es ein Leck und wo ist es?

Optische Gasbildgebung (OGI) veränderte diesen Prozess, indem sie es den Betreibern ermöglichte, Gasemissionen in Echtzeit zu visualisieren. Mit Infrarotkameras, die auf die Absorptionseigenschaften von Kohlenwasserstoffen wie Methan abgestimmt sind, macht OGI unsichtbare Leckagen als bewegliche Fahnen vor einem kontrastierenden Hintergrund sichtbar.

ADGiLE Gasbild

Dies war ein wichtiger Schritt nach vorne in Bezug auf Effizienz und Sicherheit. OGI ist jedoch historisch qualitativ. Obwohl sie zeigt, wo Emissionen auftreten, misst sie nicht die Größe oder Emissionsrate. QOGI erweitert diese Fähigkeit.

Durch die Anwendung von Kalibrierungsmodellen und Fahnenanalyse auf Infrarotbilder wandelt QOGI visuelle Daten in eine geschätzte Emissionsrate um. 

Warum LDAQ zum neuen Standard wird

Der Schritt in Richtung LDAQ wird durch mehrere konvergierende Faktoren vorangetrieben:

1. Erweiterung der regulatorischen Erwartungen

Jüngste regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich aktualisierter EPA-Methanregeln, legen einen größeren Schwerpunkt auf genaue Berichterstattung, Transparenz und Verantwortlichkeit. Von den Betreibern wird erwartet, dass sie nicht nur Emissionen identifizieren, sondern auch Reduzierungen im Laufe der Zeit zeigen.

2. Erhöhte Überwachungsfrequenz

Anlagen müssen häufiger mehr Anlagen überwachen. Dies erhöht das Datenvolumen, das erfasst, analysiert und gemeldet werden muss.

3. ESG und Unternehmensberichterstattung

Investoren und Stakeholder fordern detailliertere Angaben zur Emissionsleistung. Die Quantifizierung ermöglicht eine aussagekräftigere Berichterstattung und Benchmarking.

4. Operative Effizienz

Das Verständnis, welche Lecks am wichtigsten sind, ermöglicht es den Bedienern, Ressourcen zu priorisieren und unnötige Arbeit zu reduzieren.

Aufbau auf bestehenden LDAR-Workflows

Eine der Herausforderungen bei der Einführung neuer Technologien ist die Notwendigkeit, Personal neu zu schulen oder bestehende Prozesse zu überarbeiten. Dies gilt insbesondere in Branchen, in denen Sicherheit, Compliance und Betriebskontinuität entscheidend sind.

Techniker, die in OGI-Systemen geschult sind, können mit minimalen Änderungen zu QOGI wechseln. Der Inspektionsprozess bleibt weitgehend gleich:

  • Verwenden Sie eine Infrarotkamera zum Scannen von Geräten
  • Emissionen visuell identifizieren
  • Dokumentation für die Berichterstattung erfassen

Craig O’Neil, Director of Business Development bei OGI bei Flir, bemerkt: 

„Mit QOGI können Betreiber über die einfache Identifizierung hinausgehen, indem sie schnelle, entscheidungsfähige Messungen bereitstellen, die direkt in bestehende LDAR-, MRV- und Berichtsworkflows passen.“ 

Von Snapshot-Inspektionen bis hin zu datengesteuerten Programmen

Traditionelle LDAR-Programme sind oft episodisch. Inspektionen werden in festgelegten Intervallen durchgeführt und Ergebnisse werden als diskrete Ereignisse aufgezeichnet.

QOGI unterstützt einen kontinuierlicheren, datengesteuerten Ansatz. Da jede Inspektion sowohl den Nachweis als auch die Quantifizierung umfasst, können die resultierenden Daten verwendet werden, um:

  • Verfolgung von Emissionstrends im Zeitverlauf
  • Wiederkehrende Probleme oder Ausrüstung mit hohem Risiko identifizieren
  • Bewertung der Effektivität von Reparaturen
  • Unterstützung von Emissionsinventaren und -berichten

Dies verwandelt LDAR von einer Compliance-gesteuerten Aktivität in eine Quelle betrieblicher Erkenntnisse.

Schnellere Reaktion auf hocheffektive Emissionen

Nicht alle Lecks sind gleich. Einige Emissionen sind klein und intermittierend, während andere erhebliche Produktverluste oder Sicherheitsrisiken darstellen. Herkömmliche Arbeitsabläufe erfordern oft zusätzliche Messschritte, um zu bestimmen, welche Leckagen priorisiert werden sollten.

QOGI beschleunigt diesen Prozess. Durch die Schätzung der Emissionsraten während der ersten Inspektion ermöglicht QOGI den Bedienern Folgendes:

  • Große Leckagen sofort erkennen
  • Priorisierung von Reparaturen basierend auf den Auswirkungen
  • Ressourcen effektiver zuweisen

In einem zukünftigen LDAQ-orientierten Umfeld wird die Fähigkeit, schnell auf Emissionen mit hoher Auswirkung zu reagieren, ein wesentlicher Bestandteil der Compliance und der operativen Leistung sein.

Integration mit neuen Überwachungstechnologien

Es ist unwahrscheinlich, dass zukünftige Strategien zur Emissionsüberwachung auf ein einziges Werkzeug angewiesen sind. Stattdessen werden sie mehrere Technologien kombinieren, darunter:

  • Tragbare OGI/QOGI-Systeme für Inspektionen auf Komponentenebene
  • Fest installierte Überwachungssysteme zur kontinuierlichen Beobachtung
  • Satelliten- oder Lufterkennung für standortweites Screening

Da QOGI auf Quellebene arbeitet, liefert es detaillierte, umsetzbare Daten, die breitere Erkennungstechnologien ergänzen. Wenn ein Leck aus der Ferne erkannt wird (z. B. durch einen Satelliten oder einen festen Sensor), kann QOGI verwendet werden, um die Emission vor Ort zu überprüfen und zu quantifizieren.  Dies macht nicht nur die Erkennung und Quantifizierung auf Komponentenebene effizienter, sondern hilft auch, einige der mehrschichtigen Anforderungen an LDAQ durch die Kombination von Top-Down- und Bottom-Up-Technologien zu erfüllen.  

Unterstützung des störungsfreien Übergangs

Einer der wichtigsten Aspekte der Zukunftssicherheit ist die Minimierung von Unterbrechungen.

„Die Betreiber können es sich nicht leisten, den Betrieb zu unterbrechen oder umfangreiche Systemänderungen vorzunehmen, um neue Technologien einzuführen. Jede Lösung muss sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren und gleichzeitig einen sofortigen Mehrwert bieten“, sagt O’Neill.

QOGI ist für diese Anforderung gut geeignet, da es für die Erkennung und Quantifizierung in einem vertrauten Workflow konzipiert ist. Diese duale Fähigkeit bedeutet, dass Bediener mit der Integration der Quantifizierung in ihre LDAR-Programme beginnen können, ohne:

  • Austausch vorhandener Geräte
  • Neugestaltung von Prüfprotokollen
  • Verlängerte Inspektionszeit deutlich

Zukunftssicher durch praktische Weiterentwicklung

Bei der Zukunftssicherung geht es nicht darum, jeden regulatorischen oder technologischen Wandel vorherzusagen. Es geht um die Einführung von Tools und Prozessen, die bei sich weiterentwickelnden Anforderungen relevant bleiben.

QOGI unterstützt dieses Ziel durch:

  • Anpassung an die wachsende Betonung der Quantifizierung
  • Den Wert bestehender LDAR-Workflows steigern
  • Bereitstellung umsetzbarer Daten für Compliance und Betrieb
  • Integration in breitere Überwachungsökosysteme

Da die Branche weiterhin auf LDAQ zugreift, werden Technologien, die Erkennung, Visualisierung und Quantifizierung in einem einzigen Workflow kombinieren, immer wichtiger.

In diesem Zusammenhang stellt QOGI einen praktischen und skalierbaren Weg nach vorne dar.

Vorausschauend

Der Übergang von LDAR zu LDAQ ist bereits im Gange. Während das Tempo der Akzeptanz von Region zu Region und Sektoren unterschiedlich sein wird, ist die Richtung klar: Die Emissionsüberwachung wird datengetriebener, transparenter und besser in die operative Entscheidungsfindung integriert.

QOGI spielt eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung dieser Verschiebung – nicht durch den Austausch bestehender Praktiken, sondern durch deren Erweiterung.

Im letzten Artikel dieser Serie werden wir untersuchen, warum QOGI-Expertise wichtig ist und wie unabhängige Studien und Validierungen die Zuverlässigkeit und Reife dieser Technologie demonstrieren.

Möchten Sie mehr erfahren? 

Besuchen Sie unsere QOGI-Seiten, um mehr über diese Technologie zu erfahren.

Erfahren Sie mehr über QOGI

Oder wenden Sie sich an unser Vertriebsteam. 

Kontaktieren Sie uns

Back to top