EO/IRとは?


EO/IR(電子光学/赤外線)システムは、軍事や法執行機関で使用されるイメージングシステムで、可視光センサーと赤外線センサーの両方を含むシステムです。EO/IRシステムは、可視光の波長と赤外線波長の両方にまたがるため、昼夜を問わず、暗い状況でも完全な状況認識を提供します。
EO/IRシステムの重要な特徴は、長距離イメージング機能と画像の安定化です。通常、EO/IRセンサーは航空機や車両に搭載されるほか、海上で使用されたり、携行型として運用されます。これらのセンサーは、遠距離および厳しい環境条件下で、目標の識別、移動目標の追跡、および脅威の評価が可能である必要があります。
EO/IRシステムの一般的なアプリケーションは、空挺国土安全保障、戦闘、パトロール、監視、偵察、捜索救助プログラムなどがあります。FLIRは、EO/IR技術の開発に尽力し、命や生活を守るという使命を担うプロフェッショナルを支援しています。
FLIR Systemsは、安定化したEO/IRシステムを最初に開発し、1990年代から長距離EO/IRセンサーにおけるリーダーとなっています。FLIRは、最初のSAFIREシステムを発端に、スパイラル開発戦略を利用して、予想される要件に先駆けて投資し、急速に進化するこの分野における技術の進歩によって、顧客が簡単にアップグレードできるようにしました。
現在のEO/IRセンサーには、FLIR Star SAFIREシリーズのジンバルが含まれています。このシリーズは、精密なターゲティングを可能にする内部ナビゲーション、MWIR(中波赤外線)熱画像技術、EOカラーおよび低照度対応カメラ、さらに目標識別を容易にし、安全性を向上させる複数のレーザーペイロードオプションといった特徴を備えています。EO/IR技術は、小型のペイロードにも適用されており、従来のドローンやFLIR Black Hornetなどが含まれます。FLIR Black Hornetは、手のひらに収まるサイズの偵察用UAV(無人航空機)で、リアルタイムの動画や静止HD画像をオペレーターに送信し、状況認識を向上させるとともに地上部隊のリスクを軽減します。
FLIRシステムズの検知ソリューションと防衛ソリューションの詳細については、こちらのリンクをご覧ください。