미래 대비가 중요한 이유: 정량적 광학 가스 이미징(QOGI)을 활용한 LDAR에서 LDAQ로 전환


이 글은 정량적 광학 가스 이미징(QOGI)을 누출 탐지 및 보수(LDAR) 체계에 도입하는 것이 운영 효율성과 안전성을 높이고, 규정 준수를 강화하며, 메탄 모니터링 프로그램을 최적화하는 데 왜 중요한지를 다루는 연재 시리즈의 일부입니다.
누출 탐지 및 보수(LDAR) 프로그램은 오랫동안 석유·가스, 석유화학 및 산업 현장에서 배출 관리의 핵심 기반으로 자리해 왔습니다. 수십 년 동안 이러한 프로그램은 누출을 식별하고 이를 보수하며, 환경 규정을 준수하고 있음을 입증하는 데 중점을 두어 왔습니다.
그러나 업계는 계속해서 변화하고 있습니다. 오늘날에는 규제 환경의 변화, ESG에 대한 요구, 운영상의 우선순위 변화에 따라 단순히 누출을 탐지하는 수준을 넘어서는 방향으로 전환이 이루어지고 있습니다. 이제 운영자는 단순히 누출을 발견하는 데 그치지 않고, 배출량을 정량화하고, 시간 경과에 따른 추세를 추적하며, 배출 저감 목표를 향한 측정 가능한 성과를 입증해야 합니다.
이러한 변화는 누출 탐지만을 수행하는 기존의 누출 탐지 및 보수(LDAR) 프로그램에서 벗어나, 배출량의 탐지와 정량화를 모두 통합하는 접근 방식으로 전환되고 있음을 보여줍니다.
이러한 변화의 중심에는 정량적 광학 가스 이미징(QOGI) 기술이 있습니다. QOGI는 기존의 광학 가스 이미징(OGI) 기술을 기반으로 하면서, 현장 검사 시점에서 배출량을 직접 추정할 수 있는 기능을 추가한 기술입니다.
많은 운영자에게 정량적 광학 가스 이미징(QOGI)은 단순한 점진적 개선이 아니라, 배출 모니터링 프로그램을 미래의 규제와 요구사항에 효과적으로 대응할 수 있도록 발전시키기 위한 실질적인 단계를 의미합니다.
기존의 누출 탐지 및 보수(LDAR) 업무 절차는 다음과 같은 간단한 질문에 답하는 것을 목표로 설계되었습니다.
누출이 있는가? 있다면 어디에 있는가?
광학 가스 이미징(OGI)은 운영자가 가스 배출을 실시간으로 시각화할 수 있도록 함으로써 이러한 과정을 크게 혁신했습니다. 메탄과 같은 탄화수소의 흡수 특성에 맞게 조정된 적외선 카메라를 사용하는 OGI는 보이지 않는 가스 누출을 대비되는 배경 위에서 움직이는 가스 플룸(plume)으로 시각화하여 눈으로 확인할 수 있도록 표시합니다.

이는 운영 효율성과 안전성을 모두 크게 향상시킨 중요한 발전이었습니다. 하지만 OGI는 본질적으로 정성적 기법입니다. 즉, 배출이 발생하는 위치는 보여주지만, 배출량이나 배출률은 측정하지 못합니다. QOGI는 이러한 기능을 한 단계 확장합니다.
QOGI는 적외선 영상에 보정 모델과 가스 플룸 분석을 적용하여 시각적 데이터를 추정 배출률로 변환합니다.
LDAQ로 전환은 다음과 같은 여러 요인이 맞물리면서 가속화되고 있습니다.
최근 개정된 EPA 메탄 규정을 비롯한 여러 규제 체계에서는 정확한 보고, 투명성 및 책임을 더욱 중요하게 요구하고 있습니다. 이에 따라 운영자는 배출원을 확인하는 데 그치지 않고, 시간이 지남에 따라 배출량이 감소하고 있음을 입증해야 합니다.
시설에서는 더 많은 설비 자산을 더 자주 모니터링해야 합니다. 이에 따라 수집, 분석 및 보고해야 하는 데이터의 양도 크게 증가하고 있습니다.
투자자와 이해관계자들은 배출 성과에 대한 보다 상세한 정보 공개를 요구하고 있습니다. 배출량을 정량화하면 보다 의미 있는 보고와 벤치마킹이 가능해집니다.
어떤 누출을 우선적으로 처리해야 하는지 파악하면, 운영자는 자원을 보다 효율적으로 배분하고 불필요한 작업을 줄일 수 있습니다.
새로운 기술을 도입할 때 가장 큰 과제 중 하나는 인력을 다시 교육하거나 기존 업무 절차를 전면적으로 개편해야 할 수 있다는 점입니다. 이는 특히 안전, 규정 준수 및 운영 연속성이 중요한 산업에서 더욱 중요한 문제입니다.
OGI 시스템 사용 교육을 받은 기술자는 최소한의 변화만으로 QOGI를 사용할 수 있습니다. 검사 절차는 대부분 기존과 동일하게 유지됩니다.
Flir의 OGI 사업 개발 이사인 Craig O'Neil은 다음과 같이 설명합니다.
“QOGI는 신속하게 의사결정에 활용할 수 있는 배출량 측정값을 제공함으로써, 운영자가 단순한 누출 식별을 넘어 기존의 LDAR, MRV 및 보고 업무 절차에 직접 활용할 수 있도록 지원합니다.”
기존 LDAR 프로그램은 대개 주기적으로 수행됩니다. 검사는 정기적으로 수행되며, 결과는 개별적으로 기록됩니다.
QOGI는 보다 지속적이고 데이터 기반의 접근 방식을 지원합니다. 각 검사에서 누출 탐지와 배출량 정량화가 함께 이루어지므로 수집된 데이터는 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다.
이를 통해 LDAR는 단순한 규정 준수 활동을 넘어 운영 개선에 필요한 인사이트를 제공하는 도구로 발전합니다.
모든 누출이 동일한 수준의 영향을 미치는 것은 아닙니다. 일부 배출은 소규모로 간헐적으로 발생하는 반면, 다른 배출은 상당한 제품 손실이나 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 기존의 워크플로는 어떤 누출을 우선적으로 처리해야 하는지 판단하기 위해 추가적인 측정 과정이 필요한 경우가 많습니다.
QOGI는 이러한 과정을 더욱 신속하게 수행할 수 있도록 지원합니다. QOGI는 초기 검사 단계에서 배출량을 추정하므로 운영자는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
향후 LDAQ 중심의 환경에서는 영향이 큰 배출에 신속하게 대응하는 능력이 규정 준수와 운영 성과를 위한 핵심 요소가 될 것입니다.
미래의 배출 모니터링 전략은 하나의 기술에만 의존하지 않을 것입니다. 대신 다음과 같은 여러 기술을 조합하여 활용하게 될 것입니다.
QOGI는 배출원 수준에서 측정이 이루어지므로, 광범위한 탐지 기술을 보완하는 상세하고 실행 가능한 데이터를 제공합니다. 원격으로 누출이 감지된 경우(예: 위성이나 고정식 센서를 통해), QOGI를 사용하여 현장에서 해당 배출을 확인하고 배출량을 정량화할 수 있습니다. 이를 통해 구성품 수준에서 누출 탐지와 배출량 정량화를 보다 효율적으로 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 상향식 기술과 하향식 기술을 결합함으로써 LDAQ의 다층적 요구 사항을 충족하는 데에도 도움이 됩니다.
미래에 대비하기 위한 가장 중요한 요소 중 하나는 운영 중단을 최소화하는 것입니다.
O'Neill은 다음과 같이 말합니다. “운영자는 새로운 기술을 도입하기 위해 운영을 중단하거나 시스템을 대대적으로 변경할 여유가 없습니다. 어떤 솔루션이든 기존 워크플로에 자연스럽게 통합되는 동시에 즉각적인 가치를 제공할 수 있어야 합니다.”
QOGI는 익숙한 하나의 워크플로에서 누출 탐지와 배출량 정량화를 모두 수행하도록 설계되어 있어 이러한 요구사항에 적합합니다. 이러한 이중 기능을 통해 운영자는 다음과 같은 작업 없이 부담 없이 LDAR 프로그램에 배출량 정량화를 도입할 수 있습니다.
미래에 대비한다는 것은 앞으로 발생할 모든 규제나 기술의 변화 예측을 의미하지는 않습니다. 이는 변화하는 요구 사항에도 지속적으로 활용할 수 있는 도구와 업무 절차를 도입하는 것을 의미합니다.
QOGI는 다음과 같은 방식으로 이러한 목표를 지원합니다.
업계가 LDAQ로 계속 전환해 나감에 따라, 하나의 업무 절차에서 누출 탐지, 시각화 및 배출량 정량화를 모두 수행할 수 있는 기술의 중요성은 더욱 커질 것입니다.
이러한 측면에서 QOGI는 현실적이면서도 확장 가능한 해결책을 제시합니다.
LDAR에서 LDAQ로 전환은 이미 시작되었습니다. 지역과 산업 분야에 따라 도입 속도에는 차이가 있겠지만, 한 가지는 분명합니다. 배출 모니터링은 더욱 데이터 기반으로, 더욱 투명하게, 운영 의사 결정과 더욱 긴밀하게 통합되는 방향으로 발전하고 있습니다.
QOGI는 기존 방식을 대체하는 것이 아니라 이를 한층 확장함으로써 이러한 전환을 실현하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
이번 시리즈의 마지막 글에서는 QOGI 전문성이 왜 중요한지, 그리고 독립적인 연구와 실제 현장 검증을 통해 이 기술의 신뢰성과 성숙도가 어떻게 입증되고 있는지 살펴보겠습니다.
QOGI 기술에 대한 자세한 내용은 QOGI 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
또는 영업팀에 문의해 보세요.