QOGI 효율성이 중요한 이유: 더 스마트한 측정을 통한 LDAR 프로그램 개선

이 글은 정량적 광학 가스 이미징(QOGI)을 누출 탐지 및 보수(LDAR) 체계에 도입하는 것이 운영 효율성과 안전성을 높이고, 규정 준수를 강화하며, 메탄 모니터링 프로그램을 최적화하는 데 왜 중요한지를 다루는 연재 시리즈의 첫 번째 글입니다.

누출 감지 및 수리(LDAR) 프로그램은 더 이상 단순한 규제 준수 요건이 아닙니다. LDAR는 이제 석유·가스 및 산업 시설의 핵심 운영 기능으로 자리 잡고 있습니다. 메탄 관련 규제가 강화되고 배출 보고가 더욱 데이터 중심으로 이루어짐에 따라, 운영자는 동일하거나 더 적은 자원으로 더 많은 성과를 달성해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 이에 따라 기존 LDAR 워크플로는 측정 품질을 유지하면서도 더 빠르고, 더 안전하며, 더 효율적으로 운영되어야 한다는 요구를 받고 있습니다.

정량적 광학 가스 이미징(QOGI)은 이러한 과제를 해결할 수 있는 가장 실용적인 기술 중 하나로 주목받고 있습니다. QOGI는 현장에서 운영자가 가스 누출을 감지하는 것은 물론 누출 규모까지 추정할 수 있도록 지원함으로써, 점검 계획, 우선순위 설정 및 수행 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 그 결과, 규정을 준수할 뿐만 아니라 운영 효율성도 크게 향상된 LDAR 프로그램을 구현할 수 있습니다.

기존 LDAR 운영의 효율성 문제

기존 LDAR 프로그램은 일반적으로 EPA Method 21을 사용하여 구성 요소별 점검을 수행하도록 설계되었습니다. 이 방식은 개별 지점의 누출 여부를 확인하는 데는 효과적이지만, 다음과 같은 여러 비효율을 초래합니다.

  • 모든 밸브, 플랜지 및 연결부에 직접 접근하여 점검해야 합니다.
  • 작업자는 잠재적으로 위험할 수 있는 배출물 가까이에서 작업해야 합니다.
  • 대규모 시설의 경우 전체 점검을 완료하는 데 며칠에서 몇 주가 소요될 수 있습니다.
  • 누출이 발생했다는 사실은 확인할 수 있지만 누출 규모나 중요도는 파악하기 어려워, 결과가 충분한 맥락을 제공하지 못하는 경우가 많습니다.

시설 규모가 커지고 규제 대상이 더 많은 설비와 인프라로 확대됨에 따라, 이러한 비효율은 더욱 커질 수밖에 없습니다. 이로 인한 비용은 단순히 작업 시간 증가에 그치지 않습니다. 수리 지연, 대규모 누출의 미탐지, 반복적인 점검으로 인한 작업 피로까지 발생하여 LDAR의 전반적인 효과를 저하시킬 수 있습니다.

광학 가스 이미징(OGI)은 검사자가 시설 전체를 신속하게 스캔하고 가스 플룸을 시각적으로 식별할 수 있도록 함으로써 이러한 문제를 크게 개선했습니다. QOGI는 이러한 OGI의 기반을 한 단계 더 발전시킨 기술입니다.

OGI 카메라를 활용한 LDAR

정량적 광학 가스 이미징(QOGI)이란?

정량적 광학 가스 이미징(QOGI)은 적외선 기반의 가스 시각화 기술과 물리 기반 정량화 모델을 결합하여, 영상 데이터만으로 가스 배출량을 직접 추정하는 기술입니다. 쉽게 말해, QOGI는 다음 두 가지 질문에 동시에 답할 수 있습니다.

  • 누출은 어디에서 발생하고 있는가?
  • 얼마나 많은 가스가 배출되고 있는가?

QOGI를 사용하면 추정을 위해 기본 배출계수에 의존하는 대신, 구성 요소별, 시설별 또는 운영 전체에 대한 상세한 배출량 측정 결과를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 QOGI와 같은 첨단 기술을 활용해 배출 저감에 적극적으로 노력하는 운영자는 업계의 다른 사업자보다 더욱 합리적인 평가를 받을 수 있습니다.

또한 동료 심사를 거친 제어 방출(controlled-release) 연구에 따르면, 최신 QOGI 시스템은 실제 현장 조건에서도 의미 있는 수준의 정확도로 메탄 배출량을 정량화할 수 있으며, 특히 LDAR 우선순위 설정에 중요한 규모의 누출에 대해 높은 신뢰성을 제공합니다.

가스 생산 시설 전경

QOGI가 LDAR 워크플로 효율성을 개선하는 방법

1. 더 빠른 시설 점검 범위

OGI를 사용하면 검사자는 구성 요소를 하나씩 점검하는 대신, 대규모 설비 구역을 몇 분 만에 신속하게 검사할 수 있습니다. 압축기 스키드, 공정 설비, 탱크 팜 전체를 빠르게 스캔할 수 있어 현장 점검 시간을 크게 단축할 수 있습니다.  OGI 카메라로 누출을 신속하게 식별한 후에는 QOGI 기술을 활용하여 해당 누출의 배출량을 효율적으로 정량화할 수 있습니다. 

또한 QOGI는 포인트 샘플링 방식의 측정 장비와 달리, 누출이 발생할 것으로 예상되는 위치를 미리 알고 있을 필요가 없습니다. 이를 통해 LDAR 팀은 누출이 발생할 것으로 예상되는 위치가 아니라, 실제로 배출이 발생하는 지점에 점검 역량을 집중할 수 있습니다.

EPA 지원 현장 연구에 따르면, 광학 가스 이미징(OGI) 기반 프로그램은 기존 방식보다 주요 누출을 더 빠르게 발견하는 경우가 많으며, 그 결과 시설의 전체 운영 기간 동안 필요한 점검 시간을 줄일 수 있습니다.

2. 누출 우선순위의 신속한 결정

모든 누출이 동일한 수준의 영향을 미치는 것은 아닙니다. 기존 LDAR에서는 작은 누출과 대규모 누출이 모두 검출 임계값을 초과하는 경우, 초기에는 동일한 수준의 관심과 대응을 받을 수 있습니다.

QOGI 사용 시:

  • 대규모 누출을 강조 표시되고 기록됩니다. 
  • 배출량 추정치를 통해 누출 상황을 즉시 파악할 수 있습니다.
  • 영향도를 기준으로 보수 작업의 우선순위를 정할 수 있습니다.

관리된 시험 환경에서 수행된 시험{ut} 결과에 따르면, QOGI 시스템의 정량 측정값 중 약 75%가 실제 배출량의 3배 이내 범위에 포함되는 것으로 확인되었습니다. 이러한 정확도는 검사 과정에서 영향이 큰 누출과 경미한 누출을 구분하는 데 충분한 수준입니다. 

이를 통해 운영자는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 영향이 가장 큰 누출부터 우선적으로 보수
  • 유지보수 인력을 더욱 효율적으로 배치
  • 전체 배출량을 더 빠르게 저감

3. 후속 측정 필요성 감소

많은 LDAR 프로그램에서 누출을 찾아내는 것은 단지 첫 단계에 불과합니다. 이후 농도를 측정하거나 배출량을 추정하기 위해 별도의 장비를 추가로 사용해야 하는 경우가 많으며, 이로 인해 검사 시간과 작업 복잡성이 증가합니다.

QOGI는 한 번의 검사만으로 누출을 탐지하고 배출량을 추정하는 데이터를 함께 제공하므로 이러한 추가 작업의 필요성을 줄여줍니다. 일부 규제 기준을 충족하기 위해서는 여전히 확인용 측정 장비가 필요할 수 있지만, QOGI는 동일한 설비를 다시 방문해야 하는 횟수를 크게 줄여 기술자의 작업 효율을 높일 수 있습니다.

관리된 시험 시설에서 수행된 연구에 따르면, 여러 차례의 영상 관측 결과를 평균하여 활용할 경우 QOGI의 정량화 정확도가 향상되는 것으로 나타났습니다. 이는 QOGI가 일회성 측정 기법이라기보다, 효율적인 선별 및 우선순위 결정 도구로 활용될 수 있음을 뒷받침합니다. 

4. 더 안전하고 생산적인 검사

효율성은 안전성과도 밀접하게 연결되어 있습니다. QOGI를 사용하면 검사자는 다음과 같은 방식으로 더욱 안전하게 작업할 수 있습니다.

  • 누출 지점으로부터 더 안전한 거리 유지
  • 밀폐 공간에 들어가지 않고도 검사 수행
  • 비계나 고소 구조물에 오르지 않고도 검사 수행
  • 다른 기술로는 측정하기 어려운 접근 불가능한 누출 측정

원격 검사 기능을 통해 운영상 위험에 대한 노출을 줄이면서도, 검사자는 한 번의 근무 교대 동안 더 넓은 범위를 점검할 수 있습니다. 장기적으로는 이는 LDAR 팀의 생산성을 높이고 작업 위험을 낮추는 효과로 이어집니다.

QOGI 열화상

새로운 규제 환경에서 효율성이 더욱 중요한 이유

규제 프로그램은 이제 단순히 모니터링을 수행했다는 사실을 입증하는 것보다, 배출원을 조기에 식별하고 배출 특성을 정확하게 파악하는 것에 더욱 큰 비중을 두고 있습니다.

미국에서는 EPA의 온실가스 보고 프로그램 부칙 W에 따라 대상 석유·가스 시설은 규정에서 정한 방법론과 이를 뒷받침하는 데이터를 사용하여 메탄 배출량을 보고해야 합니다. 최근 개정된 규정에서는 실측 데이터를 기반으로 한 측정값과 보고의 투명성 강화를 더욱 중요하게 강조하고 있습니다.

동시에 EPA OOOOb 및 OOOOc 규정은 신규 및 기존 배출원을 대상으로 LDAR 요구 사항을 확대하고 있습니다. 이에 따라 규제 준수 의무를 충족하기 위해서는 더 빠르고 효율적인 검사가 필요합니다.

현재 미국에서는 QOGI가 단독으로 규제상 인정되는 대체 기술은 아니지만, 다음과 같은 방식으로 이러한 규제 프로그램을 효과적으로 지원합니다.

  • 누출 검출 효율 개선
  • 신뢰할 수 있는 배출량 관련 정보 제공
  • 일반화된 배출 계수에 대한 의존도 감소

유럽연합(EU)과 같은 다른 지역에서는 QOGI가 규제 준수를 위한 배출량 측정의 핵심 기술로 활용되고 있으며, 보다 효율적이고 효과적인 배출량 측정 역량을 제공합니다. 

효율성의 과학적 원리

QOGI의 효율성 개선은 절차를 단순화한 데서 비롯된 것이 아니라, 물리학적 원리에 기반합니다.

  • 적외선 흡수 특성으로 인해 메탄과 같은 탄화수소 가스는 적절한 배경을 활용할 경우 선명하게 시각화됩니다
  • 복사 전달 모델은 픽셀 밝기값을 가스 플룸의 농도로 변환합니다
  • 광학 흐름 알고리즘은 연속된 영상 프레임에서 가스의 이동을 추정합니다.
  • 제어된 누출시험을 통해 알려진 조건에서 성능을 검증합니다.

독립적인 대학 연구진이 수행한 평가 결과에 따르면, 풍속이나 열 대비와 같은 환경적 요인이 측정 정확도에 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났습니다. 이는 단일 측정 결과에 과도하게 의존하기보다, 숙련된 운용자와 적절한 운용 방법이 중요함을 보여줍니다.

QOGI는 설계 의도에 맞게 사용할 경우, 신속하게 실행 가능한 정보를 제공하며, 이는 효율적인 LDAR 프로그램에 요구되는 핵심 요소입니다.

QOGI 열화상

무결성을 훼손하지 않는 효율성

배출량 측정에서 가장 중요한 관심사 중 하나는 속도를 높이는 것이 측정의 신뢰성을 저해하지 않는지 여부입니다. QOGI에 대한 동료 심사를 거친 연구 문헌이 지속적으로 축적되면서, 이러한 상충 관계는 반드시 존재하는 것이 아니라는 점이 제시되고 있습니다.

학계와 연구기관이 수행한 여러 독립적인 연구에서는 QOGI 시스템을 맹검 방식의 통제된 시험 조건에서 평가하여, 기술의 강점과 한계를 모두 투명하게 검증했습니다. 이와 같은 엄격한 검증은 운영자가 규제가 적용되는 환경에서 새로운 기술을 도입할 때 매우 중요한 의미를 갖습니다.

궁극적으로 효율성은 단순히 더 빠른 작업을 가능하게 하는 것이 아니라, 더 나은 의사결정을 가능하게 할 때 가장 큰 가치를 발휘합니다. 손실을 줄임으로써 투자수익률(ROI) 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

관련 사례 연구 읽기

앞으로의 전망

LDAR 프로그램이 누출 감지 및 정량화(LDAQ) 체계로 발전함에 따라, 앞으로 효율성은 완료한 검사 건수가 아니라 실제로 감축한 배출량을 기준으로 평가될 것입니다.

정량적 광학 가스 영상(QOGI)은 우수한 엔지니어링 판단이나 체계적인 유지보수 관행을 대체하는 기술이 아닙니다. 오히려 검사 워크플로를 개선하여 검사팀이 더 빠르고 안전하게 작업하고, 가장 큰 효과를 낼 수 있는 대상에 역량을 집중할 수 있도록 지원합니다.

이 시리즈의 다음 글에서는 QOGI의 규제 준수가 왜 중요한지, 그리고 정량화가 배출량 보고의 신뢰성과 규제 당국의 신뢰를 어떻게 강화하는지 살펴보겠습니다.

더 자세히 알고 싶으신가요?

QOGI에 대해 자세히 알아보기

또는 영업팀에 문의해 보세요.

문의

Back to top