QOGI 규정 준수가 중요한 이유: 배출량 보고 및 규제 신뢰도 강화

이 글은 정량적 광학 가스 이미징(QOGI)을 누출 탐지 및 보수(LDAR) 체계에 도입하는 것이 운영 효율성과 안전성을 높이고, 규정 준수를 강화하며, 메탄 모니터링 프로그램을 최적화하는 데 왜 중요한지를 다루는 연재 시리즈의 일부입니다.

메탄 및 휘발성유기화합물(VOC) 배출에 대한 규제 요구사항은 변화하고 있습니다. 규제 범위뿐 아니라 배출량을 모니터링하고, 문서화하며, 지속적으로 신뢰성을 입증하는 방식까지 새롭게 요구되고 있습니다. 오늘날 석유·가스 사업자와 산업 시설의 경우, 규제 준수는 단순히 점검이 실시되었음을 입증하는 데 그치지 않습니다. 규제 기관은 점차 사업자에게 무엇이 발견되었는지, 이를 어떻게 평가했는지, 그리고 얼마나 신속하게 조치를 취했는지 입증하도록 요구하고 있습니다.

이러한 변화는 누출 탐지 및 보수(LDAR) 프로그램의 역할을 재정립하고 있으며, 보다 투명하고 규제 기관의 검증에 대응할 수 있는 규제 준수 프로세스를 지원하는 기술에 대한 관심을 높이고 있습니다. 정량적 광학 가스 이미징(QOGI)은 시각적인 누출 탐지에 배출량 정보를 더함으로써 이러한 전환에서 중요한 역할을 수행합니다. 즉, 단순히 누출을 식별하는 단계와 규제 보고를 지원하는 단계 사이의 간극을 메워 줍니다.

OGI 가스 카메라

규제 준수 방식의 변화

과거의 LDAR 규제는 정기적인 점검과 구성품 단위의 누출 확인을 중심으로 설계되었습니다. EPA Method 21과 같은 프로그램은 개별 구성품의 누출을 탐지하기 위한 명확한 절차를 제시했으며, 규제 준수 여부는 주로 정해진 점검 주기를 준수했는지와 규정된 기간 내에 보수 작업을 완료했는지를 기준으로 평가되었습니다.

그러나 최근의 규제 체계에서는 다음과 같은 사항이 더욱 중요해지고 있습니다.

  • 더 광범위한 배출원 관리
  • 누출 탐지부터 보수까지 기간 단축
  • 배출량 산정의 정확성 향상
  • 문서화 및 기록 보관 체계 강화

EPA의 OOOOb 및 OOOOc 규정은 이러한 변화의 대표적인 사례입니다. 최근 규제 개정을 통해 일부 이행 일정과 세부 조항이 조정되었지만, 이 규정은 신규 및 기존 시설 모두에 대한 LDAR 의무를 계속 확대하고 있으며, 그 결과 모니터링 대상이 되는 인프라의 규모도 크게 증가하고 있습니다. 

규제 준수 대상 범위가 확대됨에 따라, 사업자는 일관된 점검 수행과 신뢰할 수 있는 문서화를 지원하는 도구가 필요합니다. 특히 지리적으로 넓게 분산되어 있거나 운영이 복잡한 자산의 경우 이러한 요구가 더욱 중요해집니다.

QOGI 열화상

정량적 광학 가스 이미징(QOGI)이란?

QOGI는 기존 광학 가스 이미징(OGI)을 기반으로, 적외선 영상으로부터 가스 배출량을 추정하는 기술입니다. 가스 흡수, 가스 플룸의 이동, 그리고 환경 조건을 반영한 물리 기반 모델을 활용하여, QOGI는 누출을 시각적으로 확인하는 것과 함께 추정 배출량을 제공합니다.

중요한 점은 QOGI는 Method 21과 같은 규제상 측정 방법이나 EPA 프로그램에서 요구하는 배출량 산정 방식을 대체하는 기술이 아니라는 것입니다. 대신 QOGI는 LDAR 점검 결과에 배출량 정보와 우선순위 판단 기준을 추가함으로써 규제 준수를 지원합니다. 이를 통해 사업자는 어떤 누출이 가장 중요한지, 그리고 왜 우선적으로 대응해야 하는지를 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.

QOGI는 알려진 방출 속도를 활용한 맹검 시험을 포함한 독립적인 제어 방출 연구를 통해 평가되었으며, 이러한 결과는 적절한 운용 조건에서 QOGI가 누출 선별 및 특성 평가 도구로 신뢰성 있게 활용될 수 있음을 보여줍니다.

규제 준수에서 배출량 정보가 중요한 이유

1. 규제 적용 범위가 확대될수록 더 많은 데이터가 아니라 더 나은 정보가 필요합니다

EPA의 OOOOb 부칙은 2022년 12월 6일 이후에 신설·개조 또는 재구축된 시설에 메탄 및 휘발성유기화합물(VOC) 배출 기준을 적용합니다. 또한 OOOOc는 주 시행계획을 통해 기존 시설에도 유사한 요구 사항을 처음으로 적용하고 있습니다. 

이처럼 규제 적용 범위가 확대되면서 LDAR 프로그램의 적용 대상이 되는 시설과 구성품의 수가 크게 증가하고 있습니다. 단순히 점검 횟수를 늘리는 것만으로는 충분하지 않습니다. 운영자는 점검 결과를 효율적으로 관리하고, 누출 보수에 관한 의사결정이 규제의 취지에 부합한다는 점을 입증할 수 있어야 합니다.

QOGI는 추정 배출량을 제공함으로써 점검팀이 다음과 같은 업무를 보다 효과적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.

  • 영향이 작은 누출과 영향이 큰 누출을 구분
  • 합리적인 보수 우선순위 결정 지원
  • 특정 누출을 우선적으로 조치한 이유를 명확하게 설명
  • 검증된 기술을 바탕으로 운영 중 발생하는 배출에 대한 근거 제시

이는 규제 기관이 장기간에 걸쳐 점검 기록을 검토하는 경우 특히 중요한 의미를 갖습니다.

2. 규제 준수는 점점 더 추정이 아니라 입증이 중요해지고 있습니다

오늘날 EPA 규제 프로그램에서는 누출을 탐지하는 것만큼이나 문서화의 품질도 중요하게 평가됩니다. 특히 부록 K와 같은 OGI 기반 작업 절차에서는 기록 관리, 영상 보관, 그리고 감사 가능성에 관한 요구 사항이 더욱 구체적으로 규정되고 있습니다.

QOGI는 다음과 같은 정보를 함께 제공함으로써 규제 준수 문서의 신뢰성을 강화합니다.

  • 누출을 시각적으로 확인할 수 있는 증거
  • 시간 정보가 포함된 점검 기록
  • 추정 배출량 정보

이러한 정보를 함께 제공함으로써, 단순히 합격 또는 불합격만 기록한 점검 로그보다 규제 준수 사실을 더욱 명확하고 설득력 있게 입증할 수 있습니다. 이는 점검 기록이 수개월 또는 수년이 지난 후 규제 기관의 검토 대상이 되는 경우 특히 중요합니다.

3. 부칙 W 규정 준수 및 배출량 보고 정확성 향상

온실가스 보고 프로그램(GHGRP)의 EPA 부칙 W는 대규모 석유·가스 시설이 연간 메탄 배출량을 산정하고 보고하는 방법을 규정하고 있습니다. 최근 개정된 규정에서는 다음 사항을 더욱 중요하게 강조하고 있습니다.

  • 경험적 데이터 활용 확대
  • 배출원 단위의 배출량 산정 정확성 향상
  • 배출량 보고 방법론의 투명성 강화 

부칙 W는 QOGI를 공식적인 배출량 보고 방법으로 규정하고 있지는 않습니다. 그러나 배출이 어디에서 발생하는지, 그리고 어떤 배출원이 가장 큰 영향을 미치는지를 파악할 수 있도록 지원하는 기술은 보다 정확한 배출량 보고와 내부 검증 체계를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.

QOGI는 다음과 같은 방식으로 이러한 목표 달성을 지원합니다.

  • 배출원을 시각적으로 식별
  • 누출 우선순위 결정을 위한 추정 배출량 제공
  • 내부 검토 과정에서 일반적인 가정값에 대한 의존도 감소

OGI 가스 카메라 사용 모습

규제 적용 범위를 넘어 과도한 주장을 하지 않는 접근

최근 청정대기법 개정과 메탄 관련 정책 변화에 대한 논의로 인해 장기적인 규제 준수 계획을 수립하는 데 불확실성이 커지고 있습니다. 그러나 EPA의 지침과 업계 분석은 일부 이행 기한이나 수수료가 조정되더라도, 고정 배출원에 대한 LDAR 요구 사항은 계속 유지된다는 점을 일관되게 강조하고 있습니다.

따라서 사업자가 취해야 할 실질적인 대응은 LDAR에 대한 투자를 축소하는 것이 아니라, 변화하는 규제 환경에도 유연하게 대응할 수 있는 프로그램을 구축하는 것입니다. QOGI와 같은 기술은 점검 효율성과 문서화의 품질을 향상시키면서도 특정 규제 체계에만 의존하지 않는 유연한 운영을 가능하게 함으로써 이러한 적응력을 뒷받침합니다.

QOGI가 규제 준수에 제공하는 역할과 한계

QOGI의 역할

  • LDAR 점검의 효율성 향상
  • 시각적으로 확인된 누출 결과에 배출량 정보 제공
  • 문서화 및 검토 프로세스 강화
  • 보다 합리적인 보수 우선순위 결정 지원

QOGI의 한계

  • EPA가 승인한 배출량 산정 방법을 대체하지 않음
  • 규정에서 요구하는 승인된 측정 또는 배출량 산정 절차를 생략할 수는 없음
  • QOGI만으로 규제 기관의 승인을 보장하지 않음

QOGI는 적절하게 활용될 경우, 규제 준수를 손쉽게 해결하는 지름길이 아니라 규제 준수를 효과적으로 지원하는 기술입니다.

누출 탐지 및 보수

시간이 지날수록 높아지는 규제 신뢰성 확보

규제 기관은 점점 더 단순히 점검이 수행되었는지 여부가 아니라, 사업자가 배출을 얼마나 정확하게 이해하고 관리하고 있는지에 주목하고 있습니다. LDAR 프로그램은 다음을 입증할 수 있습니다.

  • 일관된 모니터링
  • 객관적인 근거에 기반한 보수 우선순위 결정
  • 조치 이행 과정을 체계적으로 문서화

이러한 요소를 갖춘 LDAR 프로그램은 감사, 현장 점검 및 변화하는 규제 요구 사항에 보다 효과적으로 대응할 수 있습니다. 정량적 광학 가스 이미징은 눈에 보이지 않는 배출을 보다 쉽게 이해하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 함으로써, 규제 준수 체계 내에서 이러한 신뢰성을 높이는 데 기여합니다.

앞으로의 전망

메탄 관련 규제가 지속적으로 발전하고 배출량 보고에 대한 요구 수준이 높아짐에 따라, 규제 준수는 최소 기준을 충족하는 것보다 프로그램의 품질을 얼마나 객관적으로 입증할 수 있는지가 더욱 중요해질 것입니다. 명확성, 일관성, 그리고 문서화 수준을 향상시키는 기술은 이러한 변화에 대응하기 위한 핵심 요소가 될 것입니다.

이번 시리즈의 다음 글에서는 QOGI가 안전 측면에서 왜 중요한지, 그리고 원격 가스 시각화와 정량화 기술이 접근이 어렵거나 위험한 환경에서 어떻게 작업 효율과 안전성을 향상시키는지 살펴보겠습니다.

더 자세히 알고 싶으신가요?

QOGI 기술에 대한 자세한 내용은 QOGI 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

QOGI에 대해 자세히 알아보기

또는 영업팀에 문의해 보세요. 

문의

 

 

 

Back to top