열화상 카메라로 얼마나 멀리 측정할 수 있을까요?

온도 측정 전문가들이 묻는 일반적인 질문은 “열화상 카메라로 측정할 수 있는 가장 먼 목표 대상은 무엇인가요?”입니다. 이 질문에 대한 답변은 복잡하지만, 기본적으로 측정할 수 있는 거리는 카메라의 해상도와 시야각(FOV)에 따라 다릅니다. 해상도가 더 높은 카메라는 측정하려는 목표 대상에 더 많은 픽셀을 제공하여 멀리서도 정확도를 향상시킵니다. 6°와 같은 좁은 시야각은 멀리 있는 물체를 확대하여 멀리 있는 목표 대상에 더 많은 픽셀을 추가합니다.

열화상 카메라로 온도를 측정할 때는 정확한 측정을 위해 목표 대상에 최소 3 × 3픽셀을 지정해야 합니다. 대략적으로 측정하려는 영역이 카메라의 스폿 크기 측정 도구를 과도하게 채우는지 확인합니다. 그러나 뷰파인더에서 무언가를 볼 수 있다고 해서 정확하게 측정할수 있다는 의미는 아닙니다.

vault-elbow-joint-JPEG-(Print---300-dpi).jpg

측정할 대상은 최소 3 × 3픽셀이어야 하며 스폿 측정 도구를 과도하게 채워야 합니다.

목표 대상을 정확하게 측정할 수 있는지 어떻게 알 수 있습니까? 자세한 내용은 주어진 크기의 목표 대상에서 얼마나 멀리 떨어져 있을 수 있는지 계산하고 정확한 온도 측정 방법을 설명하는 거리:크기 비율에 대한 이해 자료에서 설명합니다. 이 계산에는 약간의 정신적인 노력이 필요하지만, 많은 응용 분야에서는 복잡한 수학에 신경을 쓸 필요가 없습니다.

거리:크기 비율을 계산하는 것은 언제 중요하며 언제 건너뛸 수 있나요?

거리 응용 분야

일반적으로 다음 유형의 응용 분야에는 원거리 측정이 필요합니다.

  • 지면에서 지붕 또는 기타 높은 물체 점검
  • 전력선 모니터링
  • 변전소 및 전송 선로 모니터링
  • 드론 모니터링 및 매핑
  • 드론 태양광 발전소 점검
  • 목표 대상에 더 가까이 다가가는 것이 위험하거나 비현실적인 경우 거리 검사

이러한 응용 분야는 목표 대상에 최소 3 × 3픽셀이 포함되도록 카메라의 거리:크기 비율을 계산해야 할 수 있습니다.

기타 응용 분야

일반적으로 다음 유형의 응용 분야에는 원거리 측정이 필요하지 않습니다.

  • 주택 또는 건물 내부에서 공기 누출, 단열재 누락 등이 있는지 점검
  • 수분 문제 감지
  • 차단기 박스 또는 기타 가정용 배선 점검
  • 장비에 접근하는 것이 안전하고 실용적인 상황에서 변압기, 모터 등 모니터링
  • 차량 정기 점검 및 수리
  • 목표 대상이 3 × 3픽셀 이상 채워지도록 쉽게 확인할 수 있을 때 큰 목표 대상 측정

열화상 카메라에서 확대/축소 기능을 사용하면 픽셀만 확대됩니다. 작은 목표 대상을 측정하는 기능이 향상되지는 않습니다. 목표 대상이 특히 작은 경우, 측정할 최소 3 × 3픽셀이 있는지 확인하기 위해 더 가까이 갈 수 있습니다. 모든 안전 예방 조치를 따르고 안전하지 않은 경우 환경이나 장비에 접근하지 마십시오.

E95_Thermal_IR_0025_Substation-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

확대/축소 기능은 작은 목표 대상을 측정하는 능력을 향상시키지 않습니다. 목표 대상에 더 가까이 다가갈 수 없는 경우 고해상도 카메라 및/또는 망원 렌즈가 필요합니다.

거리 측정을 수행해야 하는 경우 어떤 종류의 열화상 카메라가 필요한가요? 그리고 어떤 열화상 카메라가 귀하의 응용 분야에 적합하지 않을까요?

보급기 카메라

“보급기”라는 용어는 FLIR C3, FLIR ONE 또는 저가형 Ex 시리즈 카메라와 같은 저해상도 카메라를 지칭하는 데 사용됩니다. 이러한 카메라는 목표 대상에 근접할 수 있을 때, 특히 찾고 있는 온도 차이가 분명한 경우 특정 응용 분야에 적합합니다. 거리 측정에 저해상도 옵션을 사용해서는 안 되며, 특히 정확한 온도 측정을 하는 것이 중요한 응용 분야의 경우에는 더욱 그렇습니다.

원거리 측정용 카메라

FLIR T-시리즈 및 FLIR Exx-시리즈와 같은 고해상도 카메라는 원거리에서 측정하는 데 더 적합합니다. 특히 원거리 작업에 적합한 카메라에는 FLIR T840 및 FLIR T860이 있으며, 여기에는 원거리에서 작은 목표 대상의 온도를 측정하기 위한 망원 렌즈 옵션이 포함됩니다.

당사의 자료 거리:크기 비율에 대한 이해를 통해 거리에서 온도 측정을 수행할 때 알아야 할 사항을 완전히 이해할 수 있습니다.

Back to top