열화상 카메라 렌즈 청소/관리법

열화상 카메라 렌즈도 과도한 먼지나 기름이 쌓이면 측정 값, 또는 이미지의 정확도에 악영향을 줄 수 있기 때문에 청소/관리를 해주어야 하지만, 매우 민감하기 때문에 필요한 경우에만 청소를 해야 합니다. 따라서 먼지나 지문이 눈에 보이는 경우에만 청소를 하는 것이 좋으며, 정기적으로 또는 매번 카메라를 사용하기 전에 청소할 필요는 없습니다.

클리닝 절차:

  1. 입으로 바람을 약하게 불거나, 렌즈 청소용 브러시로 먼지를 제거합니다.
  2. 렌즈를 청소할 때에는 이소프로필 알코올 함량이 96%인 렌즈 클리너, 또는 이소프로필 알코올 함량이 최소 30%인 상업용 렌즈 클리너를 사용합니다.
  3. 화장솜이나 렌즈 청소용 티슈에 클리너 용액을 묻혀 렌즈를 닦아 냅니다.
  4. 렌즈 중앙에서 시작하여, 가장자리 방향으로 렌즈를 청소합니다. 이때, 원을 그려가며 렌즈를 닦아주고 깨끗한 쪽으로 렌즈를 청소해 줍니다.
  5. 한 번 사용한 화장솜이나 렌즈 청소용 티슈는 폐기 처분하고 재사용하지 않습니다.
  6. 자연 건조시키고 절대 렌즈를 문지르지 않습니다.
  7. 렌즈를 청소/관리할 때에는 부드럽게 해야 합니다. 과도한 힘을 가하면 반사 방지 코팅이 닳아 더 많은 투과 손실이 발생하여 교정 오류 문제가 생길 수 있고, 수리에 상당한 비용 부담이 발생할 수도 있습니다.

다음 자재나 도구는 반사 방지 코팅을 마모시킬 수 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다:

  • 극세사천
  • 물티슈
  • 티슈/화장지
  • 페이퍼타월
  • 헝겊, 수건
  • 셔츠, 소매
Back to top