항만 보안 강화: DP World Yarimca가 효율적이고 안전한 항만 운영을 위해 Flir 보안 솔루션을 도입한 방법

이즈미트만과 터키에서 가장 큰 컨테이너 터미널 중 하나인 DP World Yarimca는 업계 최고의 기술을 사용하여 고객과 파트너에게 독보적인 가치를 제공하는 것을 적극 지지하고 있습니다. 항만이 성장해 나가면서 DP World Yarimca는 중단 없는 운영과 높은 수준의 보안을 지속적으로 제공해야 합니다.

이러한 난제를 해결하기 위해 DP World Yarimca는 Flir의 포괄적인 보안 모니터링 솔루션 포트폴리오를 비롯한 혁신적인 기술 제품을 도입했습니다.

DP World Yarimca: 간략한 개요

DP-World-Port-Security-Shore-Sea_1200x628.jpg

DP World Yarimca는 터키 아나톨리아의 중심부에 위치해 있습니다. 이 항만은 많은 터키 기업의 해외 시장 진출의 관문이며 동마르마라 지역과 아나톨리아의 많은 지역에서 경제 활동을 지원하고 있습니다. DP World Yarimca는 선박 4척 또는 초대형 컨테이너선 2척을 동시에 접안할 수 있어 터키에서 가장 빠르고 효율적인 항만입니다.

고객을 위해 안전하고 중단 없는 운영을 유지하는 것은 DP World Yarimca 항만 운영자의 주요 업무 중 하나이지만, 이 지역의 불법 어업, 다이빙, 홍합 밀렵으로 인해 종종 문제가 되고 있습니다.

DP World Yarimca가 직면한 과제

불법 낚시 및 홍합 밀렵

항만 정박지를 지탱하는 말뚝에 홍합이 풍성하게 자라고 있습니다. 이곳은 홍합 밀렵꾼들의 주요 목표입니다. 이러한 활동은 불법일 뿐만 아니라 밀렵꾼은 물론 항만에서 합법적으로 활동하는 사람들에게도 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 홍합 채취는 수중 및 지하 금속 구조물의 부식을 방지하는 시스템인 항만 음극 보호 시스템에도 손상을 입힐 수 있습니다. “홍합 밀렵꾼들은 항만 활동을 효율적으로 모니터링하는 것을 방해하고 잠재적으로 운영을 방해합니다.”라고 DP World Yarimca의 HSSE 관리자 Ismail Karaçam은 말합니다.

선박 기동 지연

또한 불법 사냥꾼과 잠수부가 선박 기동 구역에 들어와 선박의 입출항이 지연될 수 있습니다. 이로 인해 공급망에 차질이 발생할 수 있습니다.

보안을 위한 DP World Yarimca의 노력

Importance-of-Port-Security-DP-World_1200x628.jpg

설립 이래로 이 항만은 항상 보안을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 이 조직은 항상 해안의 활동을 모니터링하고 컨테이너 현장의 보안과 지속적인 운영을 보장하는 데 필요한 기술을 제공해 왔습니다. 현재 사용 중인 보안 모니터링 시스템의 수명이 다하자 DP Worlds 보안팀은 육지와 해상에서 침입자를 탐지하는 데 도움이 되는 새로운 솔루션을 찾고 있었습니다.

적합한 항만 보안 모니터링 솔루션 찾기

항만 보안 팀은 새로운 기술을 찾기 위해 시장을 조사했고, 터키의 유통 및 통합 업체인 IRMARINETECH를 통해 Flir의 실화상 및 열화상 보안 모니터링 포트폴리오에 대해 알게 되었습니다. “저희는 이전에 터키에서 항만 보안 프로젝트를 성공적으로 완료한 적이 있습니다.”라고 IRMARINETECH의 설립자 Koray Serbest는 말합니다. “이를 통해 DP World의 팀원들은 우리가 그들의 요구를 충족시킬 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다. 제품 시연과 개념 증명을 통해 설득력을 얻은 후, DP World Yarimca는 Flir와 협력하기로 결정했습니다.”

Flir 열화상 및 실화상 카메라 시스템으로 항만 보안 강화

Flir의 열화상 및 실화상 카메라 시스템은 DP World Yarimca의 항만 보안에 대한 접근 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다. 이러한 첨단 기술을 통해 항만 보안팀은 야간, 악천후, 먼 거리에서도 불법 활동을 모니터링할 수 있습니다.

해상 및 야간 모니터링 활동

FLIR-M232-marine-thermal-camera_1200x628.jpg
Flir M232 해상용 열화상 카메라는 야간에 선박과 장애물을 식별하여 안전성을 향상시킵니다.

Ismail Karaçam은 “불법 어부들과 잠수부들의 활동은 매우 수완이 뛰어났습니다.”라고 말합니다. “그들의 전술 중 하나는 배를 검은색으로 칠하는 것이었으며, 따라서 현재 카메라 시스템으로는 밤에 배가 보이지 않았습니다. 그때 우리는 열화상 카메라 기술이 필요하다는 것을 깨달았습니다. Flir의 열화상 카메라 덕분에 야간에 비나 안개와 같은 악천후에도 원거리에서 불법 행위를 감시할 수 있게 되었습니다.

침입자 및 조난자 발생 상황 감지

FLIR-FC-Series-ID-Camera-Port-Security_1200x628.jpgFC-시리즈 ID에 탑재된 Flir 온보드 분석 기능은 침입자를 인식하는 동시에 동물이나 바람에 날리는 나뭇잎 등 무해한 활동은 무시할 수 있습니다.

항만의 800미터 해안선과 최대 200미터 해상에서의 활동을 모니터링하기 위해, 이 항만은 FC-시리즈 ID 분석 카메라, Saros 돔 카메라, M232 팬/틸트 해상 열화상 카메라 등 Flir의 열화상 카메라를 도입했습니다. 이제 항만 운영자는 해상 침입자를 24시간 연중무휴로 감시할 수 있을 뿐만 아니라, 카메라를 사용하여 사람이 바다에 빠지는 상황과 기름 유출을 모니터링할 수도 있습니다. 항만 보안 순찰대는 또한 Flir Scion 열화상 휴대용 카메라를 사용하여 암흑 속에서 정박지 밑으로 들어오는 어부나 잠수부들이 바위 밑에 숨어 있는 것을 감지합니다.

경계 보안 및 컨테이너 구역 모니터링

FLIR-Quasar-panoramic-PTZ cameras-DP-World-Port-Security_1200x628.jpgFlir Quasar 파노라믹 및 PTZ 카메라

Flir Quasar 파노라믹PTZ 카메라와 같은 열화상 카메라와 실화상 카메라를 조합하여 컨테이너 구역 내부의 활동은 물론 현장 주변 보안을 모니터링하는 데 사용합니다.

Flir의 광범위한 포트폴리오 및 현지 지원

DP World Yarimca는 항만 보안 모니터링 분야에서 Flir의 높은 명성을 잘 알고 있었습니다. 결국, 열화상 카메라 시스템의 시각적 품질과 장거리에서도 매우 정확한 이미지를 제공할 수 있다는 점이 DP World Yarimca 보안 관리 팀을 설득한 것입니다. 또한, Flir는 기업용, 경계 보안, 해상 모니터링 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 결합하여 항만의 모든 특정 보안 요구 사항과 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제시할 수 있었습니다.

IRMARINETECH과 같은 현지 Flir 전담 지원 파트너의 지원은 DP World Yarimca가 올바른 선택을 했다는 것을 확인시켜 주었습니다. DP World Yarimca의 보안 관리자는 “저희는 고객에게 지속적인 보안을 보장하고 싶기 때문에 기술적인 중단시간을 감당할 수 없습니다.”라고 말합니다. “따라서 기술 유지보수, 예비 부품 또는 신속한 제품 교체가 필요한 경우 현지 파트너인 IRMARINETECH의 지원과 서비스를 믿고 의지할 수 있습니다.”

기술 혁신에 집중하는 DP World Yarimca의 초점

디지털 혁신에 대한 확고한 신념을 가진 DP World Yarimca는 물리적 인프라의 효율성을 높일 수 있는 기회를 지속적으로 모색하고 있습니다. Flir는 미래의 성장과 보안 발전을 위해 기술을 활용하려는 DP World Yarimca의 노력을 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다. 이 항만은 추가 보안 조치를 구현하고 기존 시스템을 보강하기 위해 Flir와의 협업을 적극적으로 모색하고 있습니다.

향후 협업 및 보안 발전

이 항만은 이미 Flir와 협력하여 실화상 및 열화상 카메라 기술이 조직에 추가적인 보안 이점을 가져다 줄 수 있는 방법을 조사하고 있습니다. 그들이 모색하고 있는 가능성 중 하나는 크레인에 열화상 붐 카메라를 설치하여 선박 주변을 모니터링하는 것입니다.

또 다른 적용은 열화상 화재 감지 카메라를 추가하는 것입니다. 많은 항만 고객이 인화성이 높은 제품을 항만에 반입하고 있습니다. 화재를 조기에 감지할 수 있는 가능성은 항만 보안 전략에 중요한 기여를 합니다. Flir FH-시리즈 R과 같은 열화상 카메라는 시야각의 작은 온도 변화를 자동으로 감지하고 발화하기 전에 열점을 식별하여 자산이 손상되거나 안전이 위협받기 전에 화재가 전면적으로 발생하는 것을 방지하는 조기 경보 기능을 제공합니다. 감지 즉시 연결된 비디오 관리 시스템(VMS)을 통해 운영자에게 경고를 전송하여 즉각적인 평가와 대응 전술을 배포할 수 있습니다.

관련 기사

FLIR Quasar™ 카메라가 시설 및 현장 모니터링을 개선하는 방법

Read more
카메라 선택

실화상 카메라와 열화상 카메라 중 어느 것이 필요하신가요?

Read more
카메라 선택

불렛 vs PTZ vs 돔: 어떤 카메라가 가장 적합할까요?

Read more
Back to top