Flir는 이탈리아 남부에서 산림 화재 예방을 지원합니다.

Triton™ PT 시리즈 HD 열화상 카메라는 이탈리아 풀리아의 알타 무르지아 공원 숲을 보호하기 위한 노력에서 핵심 기능을 하고 있습니다.

약 1만 4,000헥타르에 달하는 삼림 지대를 포함하여 이탈리아 남부 풀리아 지역은 의심할 여지 없이 아름다운 곳입니다. 특히 인구가 희소한 Le Murge 지역에서 천연 자원을 보존하는 것은, 복잡한 지형, 고온 및 부족한 여름 강우량으로 인해 정부 기관에게 있어 쉬운 일이 아닙니다. 자연적 산림 화재와 인위적 산림 화재는 풀리아의 생태계를 심각하게 위협합니다.

보호를 위한 자원 봉사자와 전문가의 노력에도 불구하고, 여러 건의 방화로 인해 매년 천연 자원과 경제에 막대한 피해가 발생하고 있습니다. 그 결과, 풀리아의 지역 관개 및 산림 활동 기관(ARIF)은 자원 봉사자 및 직원의 노력을 보완하고 산불을 통제하기 위해 원격 관리 기술을 도입했습니다.

이탈리아의 산불

산불은 이탈리아 풀리아 지역에서 생태계에 가장 심각한 위협 중 하나입니다.

과제

산불을 감지하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 화재는 능선이나 제방에 의해 가려진 위치에서 시작될 수 있으며, 관측원이 조치를 취하기도 전에 확산되는 경우가 많습니다. 효과적이고 경제적인 솔루션을 찾고 있던 ARIF는 고급 산림 모니터링 시스템을 공모하여 5개의 다른 회사로부터 입찰을 받았습니다.

오랜 분석 과정을 거친 후 환경 보호에 대한 풍부한 경험을 갖춘 시스템 통합업체인 CAE가 화재 조기 감지 전용 열화상 카메라 네트워크를 구현하는 이상적인 파트너로 선정되었습니다.

PDF 다운로드

솔루션

CAE의 운영 관리자인 Luca Papandrea는 "현재 시장에서 이용 가능한 최고의 기술을 활용하여 Flir 카메라와 스페인 회사 SR7이 개발한 자체 소프트웨어 기반 코어 프로그램을 포함하는 솔루션을 제안했으며, 이 프로그램은 이미 해외의 다른 프로젝트에서 성공적으로 사용되고 있습니다"라고 말합니다.

CAE는 물리적 접촉 없이 멀리 떨어진 물체의 온도를 제공할 수 있는 "방사 측정" 열화상 카메라를 사용하는 대신 "열화상식" 열화상 카메라를 선택했습니다. 카메라 영상은 스마트 소프트웨어에 의해 분석되어 눈에 보이는 연기나 불꽃 없이도 화재 초기 단계를 감지합니다.

PT 시리즈 HD 왼쪽 보기

Flir PT 시리즈 HD 카메라는 이 지역의 화재를 진압하기 위한 핵심 구성 요소입니다.

카메라에서 수집된 데이터는 운영 센터로 스트리밍되며, 이곳에서 소프트웨어가 데이터를 지속적으로 처리하고 센터 컴퓨터의 GIS 시스템을 사용하여 매핑된 구역을 자동으로 모니터링하며, 이상 현상이 발생할 경우 경보로 직원에게 알립니다.

구현

CAE는 Flir Triton™ PT-Series HD 열화상/가시광선 카메라, 기상 관측소 및 태양광 발전 시스템을 각각 장착한 6개의 완벽한 관측소를 설치했습니다. 각 스테이션에는 특별히 설계된 마이크로파 통신 네트워크와 UHF 대역 및 GPRS의 백업 네트워크로 구성된 전송 시스템도 있습니다.

Papandrea는 다음과 같이 설명합니다. “각 스테이션은 약 15km 반경을 커버합니다.” “중계기 두 대를 포함한 전체 네트워크를 통해 우리는 상부 무르지아 지역 전체를 모니터링할 수 있습니다. 민방위 부문에서의 경험 덕분에 우리는 중단 없이 안정적으로 작동하는 이중화 시스템을 구축할 수 있었습니다. 연구 분야에서는 칼라브리아 대학과 협력하여 화재 확산의 역학을 계속 연구하고 있습니다.”

6개의 스테이션 설치

Triton PT 시리즈 HD, 기상 관측소, 태양광 발전 시스템 및 마이크로파 전송 시스템을 갖춘 총 6개의 스테이션이 설치되었습니다.

카메라는 프로그래밍된 모션으로 작동하며 적외선 및 가시광선 영상을 모두 사용하여 영역을 모니터링합니다. 문제의 징후가 있으면 직원으로 구성된 제어 센터 내에서 시각 및 청각 경보가 울립니다. 운영자는 실시간 영상을 관찰하고 사건 발생까지 이어지는 순간을 검토한 후 경보를 확인하고 해당 지역의 팀에 연락할지 여부를 결정할 수 있습니다.

결과

통합 열화상 시스템은 이미 전 세계 수천 헥타르의 숲을 지켜냈습니다. Papandrea는 다음과 같이 말합니다. “이것은 이탈리아에서 처음 시행된 것입니다.” “초기 테스트 결과, 해당 지역 당국이 우리 솔루션을 선택함으로써 혁신적이고 선견지명이 있는 접근 방식을 취했음이 확인되었습니다. 이 시스템은 신뢰성이 입증되어 잘못된 경보를 최소한으로 줄이고 개입 단계에서도 매우 효과적임을 보여 주었습니다. 실제로 이 소프트웨어를 사용하면 화재 확산 방향을 예측하여 현장 팀의 투입을 지시할 수 있습니다.”

화재 탐지 플랫폼

이 시스템은 이미 미래 세대를 위한 산림 보호에 있어서 탁월한 성과를 거두었습니다.

기존 솔루션은 초기에 성공적인 결과를 보였으며 이 시스템은 향후 발전을 가능하게 할 것입니다. 여기에는 열화상 카메라가 장착된 차량이나 Triton PT-시리즈 HD와 같은 냉각식 고성능 열화상 카메라가 장착된 프리미엄 모니터링 스테이션이 포함될 수 있습니다.

전문가에게 문의하기      PDF 다운로드

Back to top