원격 전기 변전소에 탁월한 경계 탐지 기능을 제공하는 FLIR 팬 틸트 카메라


RADAR과 열화상 기술을 결합하면 발전소 및 전기 변전소에 탁월한 수준의 감시 커버리지 및 주변 경계 및 보호 기능을 구현할 수 있습니다. FLIR PT 시리즈 카메라에 SpotterRF Compact Surveillance Radars(CSR)를 통합 설치하면, 최종 사용자는 변전소 내부 및 펜스 라인을 외부의 영역에서의 예외 상황을 인지할 수 있습니다. 이 비용 효율적인 솔루션은 다른 펜스 라인 탐지 시스템보다 훨씬 적은 인프라를 요구하는 반면, 더 높은 정확도를 제공합니다. (PDF 읽기)
미국에는 55,000 개가 넘는 전기 변전소가 존재합니다. 발전소 및 송전선과 함께, 이러한 변전소들은 수백만 명의 인구에 전력을 공급합니다. 이러한 변전소 시설은 침입 및 사보타주 행위로부터 안전하게 보호되어야 합니다. 이러한 변전소 중 일부라도 작동하지 않는다면, 심각한 정전 현상이 불가피합니다.
PG&E Corporation의 Metcalf 변전소에서는 2013년 저격수 공격으로 여러 변압기가 고장나고, 1,500 만 달러 이상의 손해가 초래된 사고가 있었습니다. 이에 따라 FERC (Federal Energy Regulation Commission)에서는 유틸리티 산업에 대한 새로운 보안 표준을 수립하게 되었습니다. 이를 통해 도입된 가장 주목할만한 정책 중 하나는 Critical Infrastructure Protection Standard 014(CIP-014)입니다. 이 법령은 공익 사업체가 "미션 크리티컬(mission critical)"설비 및 자산을 식별하고 위협을 식별하기위한 보안 검사를 실시하며 그러한 위험을 처리하기 위한 보안 시스템을 구현하도록 요구합니다.
Metcalf 및 기타 FERC 활동과 같은 보안 사고에 대응하기 위해 전국 수백 개의 변전소를 보유한 대형 전기 유틸리티 업체에서는, 그 펜스 라인을 넘어 보안을 강화하고자 했습니다. 최종 사용자는 광섬유, 전자파 장벽 및 비디오 분석을 비롯한 전통적인 펜스 보호 시스템을 향상시키고 대체하기를 원했습니다. 이 시스템은 모두 시간과 노동력 집약적이며, 또한 비용이 많이 드는 것이었습니다. 결국, 이 유틸리티 회사는 업계 최고의 통합 설치 업체인 VTI Security에 의뢰하여, 대체 방안을 모색하게 되었습니다.
미네소타 주 Burnsville에 본사를 두고 있는 VTI Security는 35 년 넘게 상용, 유틸리티 및 석유 및 가스 분야의 보안 요구를 처리하고 있습니다. VTI는 최종 사용자를 위한 최상의 시스템을 결정하기 위해 여러 공급 업체를 포함하여 총 6가지의 기술을 검토했습니다. 또한 VTI는 현장 구축을 통해 시스템을 테스트했으며, 비용 분석을 실시하였습니다. 이 통합 설치 업체는 SpotterRF의 제품이 다른 모든 제품보다 우수하다고 판단, 경계 보안 솔루션을 위한 유일한 레이더 표준으로 해당 제품을 선택하였습니다.
"당사에서는 SpotterRF가 변전소 환경에서 가장 포괄적인 탐지를 제공할뿐 아니라, 기존 구조물에 장비를 장착할 수 있다는 점에서, 가장 비용 효율적인 토탈 솔루션이라는 결론을 도출했습니다.” 라고VTI Security의 수석 계정 관리자인 Jerry Klapak가 밝혔습니다.
유타 주 Orem에 본사를 둔 SpotterRF는 특허를 받은 소형 감시 레이더(CSR) 시스템을 통해 주변 경계 및 보호 기능을 제공하며, 4파운드 무게의 휴대용 장치를 통해, 최대 300 에이커의 레이더 추적 기능을 제공합니다. CSR은 모든 기상 조건에서 하루 24 시간, 100% 커버리지를 제공하여, 보안 모니터링이 지속적으로 이루어지도록 합니다. 펜스 라인을 넘어 최대 1km 내의 위협을 탐지하고 상황이 전개되기 전에 담당자에게 조기 경보를 제공하도록 설계되었습니다.

레이더 시스템을 도입함에 따라, VTI는 비디오 제조업체로 하여금 레이더와 함께 배치할 카메라를 공급할 것을 요구했습니다. 2015 년, 이 통합 설치 업체는 FLIR Systems에 솔루션을 문의하였으며, 해당 프로젝트를 위해 PT 시리즈 열화상 카메라를 선택했습니다.
"FLIR의 제품이 공개된 성능 사양 이상의 성능을 제공했지만, 이는 사실 제게 놀라운 일이 아니었습니다."라고 Klapak은 말했습니다. "각 제품은 현장 테스트 및 실제 배포 시, 공개된 성능 메트릭을 초과 달성했기 때문입니다."
PT 시리즈는 열 및 가시 광선 이미징을 모두 갖춘 팬/틸트 카메라입니다. 팬/틸트 메커니즘은 최종 사용자에게 정확한 포인팅 제어, 프로그래밍이 가능한 스캔 패턴 및 슬루-투-큐 (Slew-to-cue) 및 슬루-투-알람 (slew-to-alarm) 기능을 제공합니다.
레이더 및 열화상 기술을 모두 선택한 VTI는, 이 두 가지 시스템 간의 원활한 통합 설치와 그 성능을 보장하기 위해 노력했습니다.
"우리는 각 회사의 지원 및 개발 팀 뿐만 아니라 VMS 제조업체와 협력하여 다양한 기술이 서로 연동하고, 대역폭 소비 및 VMS 인터페이스 및 디스플레이와 관련한 고객 요구를 충족시켰습니다."라고 Klapak은 말했습니다.
SpotterRF C20 및 C40 레이더는 FLIR PT- 시리즈 카메라와 함께 최대 커버리지 및 주변 경계 및 보호 기능을 제공합니다.
"FLIR PT 시리즈는 SpotterRF와 함께 배치될 경우, 광범위한 변전소 풋 프린트를 커버할 수 있습니다. FLIR Systems의 비즈니스 개발 부문 이사인 Michael Chaffee는 "이 솔루션은 사이트의 내부 뿐만 아니라 경계 지역을 모니터링 해야만 하는 변전소에 적합한 비용 효율적인 솔루션입니다.”라고 밝혔습니다. "FLIR PT- 시리즈가 SpotterRF 탐지의 큐로 회전하는 속도는 정말로 인상적이었습니다."
누군가 SpotterRF의 C20 또는 C40 레이더의 시야각 (FOV)에 들어오면, 그 사람에게서 반사된 전파가 레이더로 되돌아옵니다. 그러면 레이더는 해당 대상의 정확한 GPS 위치와 크기를 계산합니다. 그런 다음 레이더는 FLIR PT 시리즈 카메라에 해당 위치를 확대 (줌)하도록 지시합니다. 카메라는 자동으로 해당 대상을 포착하고 추적하게 됩니다. 레이더가 카메라를 제어하기 때문에 카메라는 탐지 시에만 움직이게 됩니다. 카메라의 수명이 상당히 연장되므로, 카메라는 수 년간 교체없이 사용할 수 있습니다.
FLIR 및 SpotterRF 솔루션은 경계 보안 및 침입 탐지 시장에 존재하는 중요한 문제점을 해결합니다.
"과거 유틸리티 회사들은 비디오 분석을 사용하여 침입자를 탐지하려 했습니다. 이러한 시스템들은 옥외에 설치되었기 때문에 날씨, 조명 및 움직이는 나뭇가지 등을 포함한 다양한 환경 요인이 성능에 영향을 미쳤습니다."라고 SpotterRF의 CEO 인 Logan Harris는 말했습니다. "그러나 우리 레이더와 FLIR의 팬/틸트 열화상 카메라를 결합하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다."
"SpotterRF의 레이더 기술과 FLIR의 열화상 카메라를 함께 사용하면, 운영자의 아무런 개입 없이도, 15 ~ 100 에이커의 공간 내에 존재하는 사람의 위치를 파악하고, 펜스 라인을 넘어 수백 야드를 관찰하며, 카메라에 신호를 보내고, 관련 직원들에게 경보를 제공할 수 있습니다."
과거에는 군사 조직만이 이러한 높은 수준의 기술을 사용할 수 있었습니다. 이제 FLIR 및 SpotterRF 솔루션은 이러한 수준 높은 보안 기술을, 중요한 인프라, 배전 및 상업용 응용 시설에 경제적인 비용으로 사용이 가능하도록 해주었습니다.
"우리 고객은 중요한 시설에 보안을 제공하는 기술에 매우 만족합니다."라고 Klapak은 말했습니다. "놀라운 이점 중 하나는 추가 보안 및 생산 부문 모두에 열화상 카메라와 레이더를 모두 사용할 수 있다는 점이었습니다. 고객들은 현재 레이더를 사용하여 펜스 내/외부의 움직임을 토대로 보안 조명을 활성화하고 있습니다. 이는 에너지 비용을 낮추어 주며, 따라서 친환경적인 보안 방안을 제공할 뿐만 아니라 주거 지역의 광 오염을 줄임으로써 고객의 대외적 관계를 개선시킵니다. "
고객은 또한 솔루션의 짧은 설치 시간에도 깊은 인상을 받았습니다. 도랑을 파는 데에만 수개월이 소요되는, 광섬유 케이블 설치 작업과 달리, FLIR PT 카메라 및 SpotterRF 레이더는 1 주일 이내에 제어판이나 격자 폴에 쉽게 장착이 가능합니다.
Harris는 "배포가 예상보다 4 배 빠르게 수행되었다”고 말했습니다.. "VTI는 단 3개월 만에 25-30 개의 사이트에 시스템을 설치했습니다."
VTI는 2016 년에 설치를 시작했으며 다개년 계획의 일부로 단계별 접근 방식으로 솔루션을 출시할 계획을 갖고 있었습니다. 약 50-75 개의 사이트에 카메라와 레이더 솔루션이 배포될 예정입니다. 평균적으로, 각 변전소에는 2 대의 FLIR PT 시리즈 카메라와 4 대의 SpotterRF 레이더가 구축됩니다.
VTI의 다른 고객 중 일부는 VTI가 유틸리티 환경에서 검증된 성공을 토대로, 향후 몇 년 동안 10-20 개의 사이트에 동일한 솔루션을 배포할 것으로 예상됩니다.