현장 인사이트: 열화상 카메라가 원거리 변전소 주변을 보호하는 방법


현장 인사이트 시리즈에서는 매일 열화상 기술을 추천하고, 배치하고, 사용하는 FLIR 전문가들의 인사이트를 다룹니다. 함께 참여하셔서 중요한 기반 시설의 보안, 안전, 장비 보호 분야에서 열화상 기술의 다양한 적용에 대한 논의를 살펴보십시오.
보안 담당자는 중요한 기반 시설 현장에서 무단 차량 및 개인을 빠르게 탐지할 수 있어야 합니다. 침입 탐지를 하지 않으면 전기 변전소와 같은 시설이 물리적 공격의 대상이 될 수 있습니다. 세계적인 전기 산업 기구인 CIGRE에 따르면 88%의 변전소에서 매년 적어도 한 번의 침입을 겪고 10%는 동일한 시기에 20번 이상의 침입을 목격한다고 합니다. 전기 시설에서는 원거리 변전소를 외부 위협으로부터 보호하기 위해 감시 및 보호 기능이 뛰어난 내구성을 갖춘 열화상 카메라를 사용합니다.
보안 침해로 주요 변전소에 장애가 발생하면 주택 소유자, 기업, 필수 기반 시설에 좋지 않은 영향을 미치게 됩니다. 이런 시설에는 물리적 보안이 최우선 사항이지만, 주변 시스템을 설계, 설치, 운영하려면 기술이 필요합니다. 원거리 위치, 제한된 네트워크 연결성, 최소한의 조명, 인터넷 보안 감시, 북미전력안정성회사 규정 준수는 변전소 보안 책임자와 시스템 통합업체 양쪽 모두가 직면하고 있는 어려운 문제들 중 일부입니다.

열화상 보안 카메라는 악천후 상황, 주간 또는 야간에 주변을 감시합니다.
몇 십 년 전 주요 보안 현장에 열화상 보안 카메라가 설치된 이후, 이 카메라는 원거리 변전소 주변 보안에 최적인 카메라로 빠르게 자리잡았습니다. 이는 악천후 뿐만 아니라 가혹한 환경에서도 밤낮으로 주변을 감시할 수 있기 때문이었습니다.
열화상 카메라는 물체 및 사람이 방출하는 열 에너지(heat signatures)의 아주 작은 차이를 측정하여 고대비 영상과 신뢰할 수 있는 침입 탐지 기능을 제공합니다. 보안 담당자는 이 카메라를 통해 침입자가 주변에 도착하기도 전에 이들을 탐지하여 조기에 조치를 취할 수 있습니다.
FLIR는 첨단 열화상 기술의 업계 선두업체로서 최고의 센서 품질을 제공합니다. 다양한 주변 카메라 제품군을 아우르는 FLIR의 종합 보안 솔루션은 광범위한 렌즈 옵션 및 탐지 범위를 제공하므로 대규모 및 소규모로 설치할 수 있습니다. FLIR의 성공 실적은 전기 시설이 FLIR 카메라를 반복적으로 선택하는 이유 중 하나입니다.

“감시원”은 잘못된 경보를 발생시킬 수도 있지만, 열화상 카메라는 변전소 내부를 효과적으로 감시할 수 있습니다.
변전소에 열화상 카메라를 배치할 경우 성능을 최적화하기 위해 고려해야 하는 몇 가지 요소가 있습니다. FLIR 전문가가 드리는 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.
마지막 고려 사항은 관리, 운영, 기능을 간소화하는 적합한 소프트웨어를 선택하는 것입니다. 고객이 하나의 플랫폼에서 감시, 출입 제어, 레이더 및 서로 전혀 다른 시스템을 관리해야 하는 대규모 현장이라면 명령 및 제어 소프트웨어를 고려해 보십시오. 엔터프라이즈급 감시 운영의 경우에는 동영상 관리 시스템이 최적의 선택이며 단 몇 대의 카메라만을 사용하는 소규모 현장의 경우에는 네트워크 동영상 레코더로 충분합니다. 프로젝트의 규모에 관계없이 적용 분야에 적합한 시스템을 평가, 설계, 설치, 프로그래밍할 수 있는 전문가 팀과 협업하십시오.
시스템 설계에 도움이 되는 더 많은 자료는 전기 시설 웹 페이지에서 확인할 수 있습니다.