Sichern Sie jeden Layer

Von der Fernüberwachung von Perimetern bis hin zu kontrollierten Zugangspunkten hilft Flir Betreibern, Bedrohungen zu erkennen, bevor sie sich auf die kritische Infrastruktur auswirken.

Mehr Infos

Früher Risiko erkennen

Oft treten vor dem Ausfall Hitze, Gerätefehler und anormale Bedingungen auf. Flir erkennt frühe Warnzeichen, bevor sie zu Ausfallzeiten werden.

Mehr Infos

Betriebszeit schützen

Jede Sekunde von Ausfallzeiten wirkt sich auf Umsatz, SLAs und Kundenvertrauen aus. Flir hilft Betreibern, Probleme früher zu erkennen und einen kontinuierlichen Service aufrechtzuerhalten.

Mehr Infos

Vom Perimeter zum Prozessor

In Rechenzentren sind Ausfallzeiten nicht umständlich. Es ist inakzeptabel.

Flir kombiniert thermische Intelligenz, Sicherheitsüberwachung und Frühbranderkennungstechnologien, um eine kontinuierliche Transparenz im gesamten Rechenzentrum zu schaffen. Durch die Identifizierung echter Risiken und die Reduzierung von Fehlalarmen können Bediener schneller reagieren, Maßnahmen priorisieren und die Betriebszeit schützen.

Kamera-Symbol

Äußerer Umfang

Bedrohungen beginnen nicht an der Zaunlinie. Sie beginnen darüber hinaus.

Große Remote-Rechenzentrumsstandorte befinden sich häufig in Umgebungen mit geringer Sichtbarkeit, in denen die herkömmliche Überwachung Schwierigkeiten hat. Die Wärmebildgebung mit großer Reichweite und das Radar erweitern die Sichtbarkeit über Zugangsstraßen, Umspannstationen und umliegendes Land hinweg und helfen Betreibern, potenzielle Bedrohungen zu erkennen, bevor sie die Infrastruktur erreichen, die für den Betrieb der Dienste verantwortlich ist.

Zaun-Symbol

Zugang zur Zaunlinie und zum Gebäude

Der Punkt mit dem höchsten Risiko ist, wo Ihr Standort auf die Außenwelt trifft.

Wenn sich die Aktivität näher an kritische Bereiche heranbewegt, benötigen die Bediener mehr als nur die Erkennung. Sie brauchen Vertrauen in das, was sie sehen. Flir United VMS bringt thermische und visuelle Kameras zusammen und bietet kontinuierliche Transparenz über Zäune, Eingänge und eingeschränkte Bereiche hinweg, unterstützt Teams dabei, Aktivitäten zu identifizieren, Bedrohungen zu überprüfen und schnellere Entscheidungen zu treffen.

Thermometer-Symbol

Innerhalb des Rechenzentrums

Die meisten Rechenzentrumsausfälle beginnen als unsichtbare Änderungen.

Elektrische Systeme, Kühlgeräte und Umgebungen mit hoher Dichte arbeiten unter konstantem Druck. Mit der Zunahme der KI-Workloads steigt auch die Herausforderung des Wärmemanagements. Überhitzen von Komponenten, schlechte Verbindungen und Ineffizienzen bei der Kühlung können lange vor dem Auftreten eines Fehlers auftreten. Die kontinuierliche thermische Überwachung – unterstützt durch intelligente Software und verifiziert durch detailliertere, handgehaltene thermische Inspektionen – hilft Teams, potenzielle Probleme zu identifizieren, bevor sie zu Betriebsproblemen werden.

!

An der Umspannstation

Die Leistungszuverlässigkeit beginnt mit der Früherkennung.

Umspannstationen sind für die Aufrechterhaltung des kontinuierlichen Rechenzentrumsbetriebs von entscheidender Bedeutung, aber elektrische Fehler können lange vor dem Ausfall auftreten. Lose Verbindungen, überlastete Komponenten und anormale Wärmemuster können ernsthafte Risiken darstellen, wenn sie nicht erkannt werden.

Mit Kameras, die entweder die Wärme oder die Teilentladung erkennen können, die auf elektrische Fehler hinweisen, hilft Flir den Bedienern, die Umspannanlagen rund um die Uhr zu überwachen, vermutete Fehler im Detail zu überprüfen und proaktiv zu beheben – wodurch das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten reduziert wird.

Brand verhindern, bevor er beginnt

Brandgefahr tritt selten ohne Vorwarnung auf. Vor dem Rauch entsteht Wärme. Anormale Temperaturmuster können Probleme aufdecken, die sich in einer kritischen Infrastruktur entwickeln, lange bevor sie zu Ausfällen werden.

Die thermische Überwachung von Flir identifiziert ungewöhnliche Wärmemuster, bevor herkömmliche Erkennungsmethoden aktiviert werden, sodass Bediener Zeit haben, Schäden zu untersuchen, einzugreifen und zu verhindern.

Entdecken Sie die Rechenzentrumsanwendung

Erfahren Sie, wie Flir dazu beiträgt, jede Ebene eines Rechenzentrums zu schützen, von der Perimetersicherheit über die Zugriffskontrolle bis hin zur Überwachung kritischer Infrastrukturen und zum Schutz der Betriebszeit.

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Ressourcen und Support

Sicherheitsschulungscenter

Flir bietet sowohl Online- als auch Präsenzschulungen an, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Flir-Lösung herausholen.

Standort-Planungstool Raven

Das RAVEN Site Planning Tool vereinfacht die Projektplanung, indem es es den Nutzern ermöglicht, ihr Flir-Sicherheitssystem zu entwerfen, was es für mehr als 1.500 Sicherheitsinstallationsunternehmen und Integratoren weltweit unverzichtbar macht.

Anwendungs- und Integrationszentrum

Die Experten des Flir Applications and Integration Center (AIC) analysieren, entwerfen und entwickeln kundenspezifische Lösungen, die Produkte von Drittanbietern mit Flir UVMS integrieren, sodass Nutzer Systeme von einer einzigen Betriebsplattform aus verwalten können.