半導体製造における真空、空気、ガス漏れの迅速な検出

製造施設で漏れ検出が重要な理由

半導体製造では、製造装置の厳密な管理とユーティリティインフラが必須となります。乾燥圧縮空気(CDA)、窒素、およびその他の特殊ガス供給設備、空気圧制御、および真空関連システムが、製造施設および製造補助施設の環境全体で使用されます。バルブ、継手、レギュレータ、マニホールド、接続箇所の数が多いと、定期点検で小さな漏れを迅速に発見することは困難です。

漏れが検出されないまま放置されると、ユーティリティの無駄な消費、運用コストの増大、メンテナンスの手間の増加といった影響が出る可能性があります。真空関連システムでは、意図しない漏れが装置やプロセスで問題となる場合もあります。漏れを効率的に検出できると、メンテナンスチームの日常業務の負担が軽減されるとともに、通常業務の中断が最小限に抑えられます。

確実な効果を生む検査手法

半導体製造施設では、乾燥圧縮空気、窒素、特殊ガス、真空関連システム、および空圧システムが多用されます。漏れを早期に検出できれば、ユーティリティの無駄の削減、メンテナンス効率の向上、製造設備運用の信頼性向上につながります。

技術資料をダウンロード

一般的に漏れ検査が行われる箇所

  • 乾燥圧縮空気(CDA):配管、レギュレータ、継手、接続箇所。
  • 窒素および特殊ガス供給網:配管ライン、キャビネット、マニホールド、バルブ、接続箇所。
  • 真空関連システム:真空機器および接続箇所(漏れによって検出可能な音響信号が発生する)、ならびに真空ポンプパージライン。
  • 空圧制御機器:アクチュエータ、チューブ、バルブ、現場制御用の接続箇所。
  • ユーティリティガスインフラ:バルクガス供給システム、ユーティリティエアシステム、および付属する供給機器。

配管継手のエア漏れを示す音響画像

検査の課題

従来の漏れ検査では、技術者が広範囲を検査したり、長い配管を追跡したり、密集した装置の周辺で作業したりする必要があり、これには時間がかかる場合があります。製造施設や製造補助施設の環境においては、追跡調査を適切に実施する、修理対応の優先順位を決定するといった目的のため、漏れ箇所を迅速に特定することが課題となります。音響画像は、漏れによって発生する音を可視化し、漏れが発生していると考えられる箇所を技術者が迅速かつ効率的にスキャンできるようにするものです。

半導体工場での漏れ検査におけるFLIR Si2-LDの活用方法

Flir Si2-LDは加圧漏れや機械的故障を検出する産業用音響画像カメラです。本製品は、半導体製造において、CDAシステム、窒素および特殊ガスの供給ライン、ガスキャビネット、バルブマニホールド、空圧制御機器、真空関連システム、その他漏えいの可能性があるユーティリティインフラの検査に役立ちます。技術者が部品を1つずつ徹底的に検査するのではなく、広範囲をスキャンして迅速に漏えい箇所を特定し、報告用の写真を撮影したうえで必要なメンテナンス作業へと移ることができます。本製品では、窒素、アンモニア、ヘリウム、アルゴンなどのガスについて、推定漏えい速度およびコストの定量化が可能です。Si2-LDは真空漏えい検出も効率的に行うことができます。

実践的な検査ワークフロー

  1. 検査:安全かつ無理のない位置から検査範囲をスキャンできます。
  2. 位置の特定:音響カメラを使用して、検査範囲内に存在する漏えい箇所を特定します。
  3. 文書化:メンテナンス後の追跡調査用に、参考用の写真などの検査関連情報を撮影および記録します。
  4. 優先順位付け:生成されたレポートと工場のメンテナンス基準を照らし合わせて検討し、修理の優先順位を決定します。
  5. 検証:是正措置実施後に該当範囲を再検査し、特定された漏れが解消されていることを確認します。

機械にFLIR Si2-LDを向けてエア漏れを確認しているメンテナンス担当者の様子

半導体メンテナンスチームにおける運用上の価値

  • 複雑なユーティリティシステムや設備のシステム全体の漏れを従来以上に迅速に特定できます。
  • 漏れ検査を計画的かつ適切に実施することにより、圧縮空気、窒素、その他の特殊ガスの無駄を削減します。
  • 漏れ検査が必要な箇所が多い環境で検査効率が向上します。
  • 異常が発生した場合のメンテナンス対応が迅速化され、機器やユーティリティの信頼性維持に貢献します。
  • メンテナンス、設備、エンジニアリングの各チーム間で共有される報告書に載せる視覚的な証拠を提供します。
  • 漏れ検出プロトコルが短時間で完了するため、予防的な検査プログラムの実施に役立ちます。

製造施設における運用の適切化

音響画像は、現場で確立されている検査・メンテナンスプロセスの一環として使用してください。検査に先立ち、アクセス規則、クリーンルームの要件、安全手順、動作条件、および対象システムの特性を考慮する必要があります。検出能力は、漏れの大きさ、圧力、距離、バックグラウンドノイズといった現場の環境によって変わります。調査結果は、報告の後に設備の手順および認定機器の能力に基づいて措置を講じる必要があります。

Back to top