データセンターの稼働時間を保護し、障害の真の損失を避ける


最も費用のかかるデータセンターの障害は、重大事故から始まるわけではありません。
以下のような見過ごされた小さな問題から始まります。
これらは、個々の問題としては対処可能なように思われます。しかし見過ごされたまま放置すると、費用のかかる停止に発展する可能性があります。運用責任者にとって、ダウンタイムは単なる技術的な中断ではありません。収益の損失、SLAペナルティ、緊急修理費用、顧客の信頼と評判への悪影響です。稼働時間を保護することは、リスクが発展する前にリスクを特定することを意味します。
最新のデータセンターは、絶え間ない需要の下で稼働しています。高密度コンピューティング、AIワークロード、電力要件の増大により、インフラにかつてないほどの負担がかかっています。対応する時間は限られており、失敗は許されません。
配電ユニットの故障、サーバーラックの過熱、または劣化した電気コンポーネントは、長期間封じ込めておくことはできません。早期に可視化しなければ、これらの問題は、運用が中断され、チームが事後対応的な保全に追い込まれるまで進行します。チームはもはやダウンタイムを防ぐのではなく、その結果の対処に追われるようになります。

固定式サーモグラフィカメラは、データセンターの機械に摩耗の兆候がないか監視できます。
稼働時間の確保は、重要なインフラ全体で何が起きているかを把握することから始まります。温度変化は、何か異常が起こっていることを示す最初の兆候であることが多く、警報が作動する前やシステムが故障する前に熱パターンが変化します。
これらの変化は、以下を示す可能性があります。
FLIRの熱監視と早期異常検知により、運用責任者は重要なインフラ全体を継続的に可視化し、データセンター環境全体でこれらの変化を早期に検知できます。

ハンディ型サーモグラフィカメラを使用して、より詳細な検査をすることで、24時間年中無休体制の監視を補完できます。
早期検知の価値は、単なる技術的なものではありません。それは金銭的な事情も含みます。
計画外の停止は、収益の損失やSLAペナルティから、緊急修理や顧客への影響まで、実質的な費用を伴います。たった1件のインシデントを防止することで、回避できたはずの多額の費用を排除できるのです。
早期検知により、それが可能となります。文書化されたケーススタディでは、FLIRは競合システムよりも最大72時間早く電気的障害を検出し、中断が発生する前にオペレータが対応するための貴重な時間を確保できたことが挙げられています。

赤外線画像は、摩耗を示す熱のサインを捉えることができ、差し迫った故障の兆候を示す場合があります。
また、顧客からの報告によれば、誤検知が最大40%減少し、不要な確認作業が減ったことで運用効率が向上しています。
最も強靭なデータセンターは、最も早く復旧できるデータセンターではありません。そもそも障害が起こる前に防止するセンターこそが強靭なセンターと言えます。重要なインフラ全体で早期の警告信号を特定することで、運用責任者はリスクを低減し、サービスの継続性を保護し、予期しないダウンタイムによる経済的影響を回避できます。
FLIRは、データセンターチームが事後対応型から予防型保護へと移行できるよう支援し、運用の継続に必要な可視性を提供します。
リスクを早期発見する。稼働時間を保護。故障の損失を避ける。
稼働時間は単一の資産に依存するものではありません。これは、複数のシステムが同時に期待どおりに機能した結果です。変電所やバックアップ電源システムから冷却インフラやサーバーラックまで、相互につながった重要資産全体の可視性を維持することで、予期せぬ故障のリスクを低減できます。
FLIRは、熱監視、セキュリティ、および状態の監視点検をまとめて、インフラの健全性を一元的に見られるようにしました。運用責任者は、個別のアラートではなく、リスクがどこで発生しているかを把握し、サービスの継続性に影響が及ぶ前に対応できます。予測的連続監視と遠赤外線画像および音響画像検査を組み合わせることで、企業は計画外のダウンタイムを35~55%削減できます。これにより、運用は事後対応的な修正から、より制御された予防的な保全へと移行します。
データセンター運用責任者がインフラのあらゆる層で稼働時間を保護し、リスクを低減する上で、FLIRがどのように役立つかをご覧ください。