サーモグラフィで、建物の断熱性、HVACシステム、冷凍設備を検査する


何十年もの間、建物の検査官はエネルギー監査にFLIRのサーモグラフィカメラを使用してきましたが、投資コストが大きく建築会社や設置会社の間では導入が進んでいませんでした。 しかし近年、より手頃な価格のモデルが次々と市場に登場してきました。 この機会を捉えた建物の専門家たちの1人に、スウェーデンのNybroに本社を置くHammarstedts社で働くBjörn Blomgren氏がいます。 「私がカメラを買ったとき、投資を正当化できるほど頻繁には使えないのではないかと恐れていましたが、すぐにこれが杞憂にすぎないことが明らかになりました。 使い続けている間に、FLIRサーモグラフィカメラの用途や方法が増えていきました。 これは極めて汎用性の高いツールですね。」
「以前は工業用メンテナンス技術者として働いていたため、すでにサーモグラフィカメラの使用経験はありました。しかし、当時使用していたサーモグラフィカメラは大きくて使いにくく、またとても高価でした」とBlomgren氏は思い出します。 「将来それが大きな資産になることは分かっていても、サーモグラフィカメラを買ったことはありませんでした。」
しかし数年前のあるとき、Blomgren氏は予算内に収まる手頃なエントリーモデルであるFLIR i5サーモグラフィカメラについての情報を耳にしました。 「もう私にはサーモグラフィを買わない理由がなくなりました。 極めて便利で汎用性の高いツールなので、買って本当によかったです。」
80x80ピクセルの解像度と0.1℃の温度分解能を備えたFLIR i5は、多数のアプリケーションに適したサーモグラフィ処理ソリューションを専門家に提供します。 同系列の製品であるi3とi7は、市販されているものの中で最も小さく軽量で、手頃な価格の赤外線サーモグラフィカメラの1つとなっています。 使いやすさに配慮した設計ですが、必要な熱情報をすぐに得られるような赤外線画像を取得するには基本的なトレーニングが必要です。
Blomgren氏は、主に建物の検査用にFLIR i5サーモグラフィカメラを使用しています。 「スウェーデンでは法律によって、新しい所有者への売却に先立って家のエネルギー消費に関する文書を提供する必要があります。 これには必ずしもエネルギー監査が含まれているわけではないので、そのデータは単に前の所有者のエネルギー消費を表す数字の一覧にすぎない場合もあります。 しかし、適切なエネルギー監査が行われていれば、住宅にとっては良いセールスポイントになると思います。 これが私がサービスの提供を始めた理由なのです。 そして、そのようなエネルギー監査が良いセールスポイントになると思ったのは私だけではありません。自宅を売りたいと思っている多くの所有者はすでに私に依頼し、新規の依頼件数も増え続けています。」
Blomgren氏によると、住宅の売り手にエネルギー監査サービスを提供することは良い宣伝にもなります。 「正確で信頼性の高い結果が得られる優れたサービスを提供していれば、売り手や買い手は建物に問題がある場合にそのようなサービス提供者に連絡を取ることになります。 しかしそれも、提供するサービスが優れていればこそです。 調査したにもかかわらず不具合のある家があると私の評判は悪くなってしまいます。このため、すべての調査で常に入念さと正確さに留意して仕事をしています。」
断熱不良を発見するためには内部と外部の間で十分な温度差が必要なため、建物の検査は主に冬に行われます。 このため、Blomgren氏はFLIR i5カメラが半年以上使われず遊んでしまうことを心配していました。 しかし当時を振り返り、そうはならなかったことに彼は喜びを隠しきれません。 「このカメラには実にさまざまな用途あります。 建物の検査だけではなく、他にできることがたくさんあります。」
建築と暖房・換気および空調システム(HVAC)を専門とする会社を例にした場合、このカメラの最も分かりやすい用途はHVACの維持管理です。 「HVACシステムを設置するたびに、出荷前にサーモグラフィーによる調査を行い、すべてが適切に機能することを確認します。 このレポートを顧客に提示できるのは大きな利点となります。」
Blomgren氏はまた、苦情で呼び出されることもあります。 「サーモグラフィカメラがあれば、苦情の真実性をすぐに確認できます。 FLIR i5サーモグラフィカメラを使ったこのような用途での最近の例は、近くの大学の建物でした。 「新しいHVACが別の会社によって設置されたのですが、部屋が暖かすぎる、または寒すぎるとの問題があり、大学から私に電話がありました。 私は施設のサーモグラフィー調査を行いました。空気の循環に問題があったため、ある区画は暖まるものの他の区画は寒いままになっていました。 私の調査に基いて問題は解決できました。
サーモグラフィカメラが活躍する分かりやすいもう1つの例は、床下暖房です。 「例えば、床下暖房の漏れが原因となっている場合、床全体を開かなくてもサーモグラフィカメラがあれば原因を簡単に見つけることができます。 これで時間と労力だけでなく、お金も節約できることになります。」 しかし、FLIR i5サーモグラフィカメラで確認できるのは床下暖房の漏れだけではない、とBlomgren氏は語ります。 「配管から漏れが発生して水による損害を引き起こしたケースもありました。 サーモグラフィカメラを使うことで、壁を開けずに漏れを素早く見つけることができました。 これにより、配管工はより正確に修理のプロセスを組み立てることができたのです。」
Hammarstedts社は、暖房、換気、エネルギー、およびプロセスの自動化について革新的なソリューションを提供するスウェーデン南東部の大手サービス会社です。 Blomgren氏の同僚たちもまた、スーパーマーケットで使用する冷凍・冷蔵保管庫向けの完全なソリューションを提供しています。 導入の工事で何か問題が起きると、Blomgren氏の同僚はしばしば彼の助けを借ります。 「FLIR i5サーモグラフィカメラを使えば、断熱材に問題があるかどうかをすばやく確認できます。 冷凍庫の中と外の部屋の温度には常に大きな温度差があるので、この確認は1年中いつでもできることです。
全体として、Blomgren氏はFLIR i5サーモグラフィカメラに対して大いに満足しています。 「i5サーモグラフィカメラは、これらの用途に適した画質を確実に備えています。 現場でこのカメラをとても便利に使っているので、フリアーシステムズからまた新しいサーモグラフィカメラを買おうと考えています。 多分、FLIRのEシリーズかTシリーズのどちらかのサーモグラフィカメラになりそうですが、まだ決めかねています。 しかしどちらにしてもFLIRのカメラを選びますね。 ええ、確実にそう言えます。 フリアーシステムズはユーザーフレンドリーなデザインと優れたサーモグラフィ性能を手ごろな価格で提供してくれますが、これと同じ組み合わせを実現できるサプライヤーは他にありませんから。」