近接エレクトロニクス作業の試験と研究を加速するヘビーデューティーサーマルカメラスタンド


集積回路やその他の小型部品で高倍率の熱データを取得しようとしたことがあるなら、そのストレスはよくご存じでしょう。あらゆる微調整に時間がかかり、倍率が高くなるほど、わずかな変化や振動の影響を受けやすくなります。
小さく、多くの場合高価な試験対象の上に、重量のある高倍率の赤外線カメラを取り付けるのは不安定で難しく、時間もかかります。一度固定しても、冷却システムやベンチの動きによる小さな振動によって焦点が徐々にずれ、調整を繰り返すことになります。倍率が高いほど、わずかな振動でも影響が大きくなります。
エンジニアは、ぼやけた画像の中でホットスポットを追いかける羽目になります。研究者は、公表可能な成果を得るため、可視画像と熱画像の位置合わせに多くの時間を費やしています。また、汎用の顕微鏡スタンドやブームアームを寄せ集めて構成したシステムの場合、わずかな動きでもテストが台無しになることがあります。さらに悪いことに、貴重なカメラが落下する可能性もあります。
データ分析ではなく、セットアップ対応に追われることになります。
「これまで、重量のある高性能な冷却サーマルカメラを試験対象の上に垂直に取り付けるための適切な既製ソリューションは存在しませんでした。通常は、顕微鏡のブームアームを使うか、手元にあるものを寄せ集めて対応することになるでしょう。このような方法では、信頼性が高く高品質な熱測定に必要な機械的安定性が不十分なカメラ取り付けシステムになりがちでした」と、Teledyne Flir Americas Science & Global BD担当セールスディレクターのJerry Beeney氏は述べています。
Flirヘビーデューティーオープンベースカメラスタンドは、精度、安定性、柔軟性を単一のシステムで兼ね備えています。顧客からの直接的なフィードバックに基づいて開発されたこのカメラスタンドは、迅速かつ非常に微細なZ軸制御を備えており、高倍率でもフォーカスのずれを生じさせることなく焦点を固定できます。
頑丈な構造により振動を最小限に抑え、精密な検査中でも鮮明で安定した熱画像を維持できます。オープンベース設計により、カメラ下に広い作業スペースが確保されており、大型アセンブリのテスト、プローブの取り付け、環境条件の付加などにも対応できます。また、スタンドは業界標準の80/20コンポーネントから構築されているため、特注の機械加工を行うことなく、ステージ、ブラケット、またはカスタマイズされた固定具を追加できます。
この顕微鏡スタイルのスタンドは、A50からXシリーズまでのすべてのFlir研究・科学用カメラに対応しており、非冷却マイクロボロメーターや高感度の冷却式赤外線システムを使用する場合でも、イメージングニーズの拡張に応じて引き続き活用できます。

Flirのエンジニアは、顧客のニーズに基づく3つの要件を中心に、ヘビーデューティオープンベースカメラスタンドを設計しました。
ハイエンドのサーマルカメラは本質的に重量があり、内部冷却機構や大型の精密光学系を備えているため、特に振動の影響を受けやすい特性があります。特に高倍率の光学系で高い空間解像度で動作する場合、わずかな機械的な動きでも画像がぼやけ、測定精度が低下することがあります。
汎用スタンドは通常、これらの条件に必要な剛性とダンピングを提供することができません。Flirスタンドは、カメラの重量を支えつつ、振動による動きを最小限に抑えるよう特別に設計された堅牢なフレームによりこの課題に対処し、高解像度のサーモグラフィと再現性のある信頼性の高い結果に必要な安定性を確保します。
テストでは、特に標準レンズ、マクロレンズ、顕微鏡対物レンズを切り替える際に、頻繁に焦点を合わせる必要があります。スタンドのデュアルモードのZ軸制御により、ユーザーはすばやく位置を変え、精密に調整できます。
高倍率レンズでは、ごくわずかな振動でもデータに現れます。ですから、ヘビーデューティ構造と精密なZ軸制御を組み込み、一度焦点を合わせれば、そのまま測定を開始できるようにしました」と、研究・科学用カメラ担当NEセールスエンジニアのMichael Roselliは述べています。
冷却式サーマルカメラを垂直スタンドに取り付けるには、通常、片手で重いカメラを支えながら、もう片方の手で固定具を取り付けて締める必要があります。高価で精密な機器を落とさないように、非常に神経をすり減らす作業です。
「以前のスタンド設計では、ユーザーは重く高価なカメラを垂直位置で物理的に支えながら、ベースプレートの取り付けねじの位置を合わせる必要があり、厄介でリスクの高い作業でした」と、Beeneyは述べています。「この新しいカメラスタンドは、その負担を完全に取り除くように設計されています。ユーザーはまずカメラを正しい向きに配置し、その後、片手で簡単にしっかりと固定できるようになっています。」
その結果、より安全で効率的なセットアッププロセスが実現し、取り扱いリスクが大幅に低減され、全体的な使いやすさが向上しています。これにより、非常に高価なプロトタイプの落下、滑落、損傷のリスクが大幅に軽減されます。
設計を検証したり故障箇所を特定したりするエンジニアにとって、時間と明瞭さは重要です。カメラを安定させ、正確な位置合わせを維持できるスタンドがあれば、次のことが可能になります。
「幅広い試験品を扱うエンジニアは特に恩恵を受けます」とRoselliは述べています。小型のPCBや高さの異なる大型アセンブリの撮影でも、スタンドは一貫した光学的アライメントを維持しながら柔軟に対応できるため、テスト構成が変更されるたびにセットアップを再調整する必要はありません。
AシリーズからXシリーズまで、Flirの幅広い研究・科学用カメラとレンズオプションを組み合わせることで、このスタンドは、基板全体の広視野から、小型で密集したコンポーネントを検査する際に極めて詳細な観察を可能にする高倍率マクロフォーカスまで、エンジニアに高い撮影の柔軟性を提供します。
研究チームは、見た目が良い熱画像だけでなく、重要な意思決定を行ったり、査読付き論文で主張を裏付けたり、共同研究者と共有したりするために、信頼できる正確な温度情報を必要としています。
スタンドの安定性は、Flir Research Studioプロフェッショナル版ソフトウェアに含まれるFlir Static MIX機能を用いて赤外線データと可視画像を統合する性能を最大限に引き出すために不可欠であり、これにより、エンジニアと研究者は次のことを行うことができます。
しかし、これらの機能は、鮮明で再現性のある熱画像に依存しており、即席のスタンドでは、それを確実に保証することはできません。
Flirのヘビーデューティカメラスタンドを使用することで、研究者は鮮明な熱画像を取得し、赤外線画像と可視画像の有用なオーバーレイを生成し、より明確な記録を提供するとともに、再現性のあるセットアップの恩恵を受けることができます。また、使用の合間にカメラを取り外して保管する必要がある場合でも、スタンドの位置を動かすことなくカメラを再取り付けできることが、特に大きな利点となります。
ほとんどの一般的な顕微鏡スタンドは、少なくとも以下のいずれかの点で不十分です。
Flirのスタンドは、これらすべてを一度に解決します。
スタンド単体でも十分な価値がありますが、Flirの専用A6701研究パッケージの一部として購入すると、そのメリットを最大限に引き出すことができます。
各パッケージには、以下が含まれます。
これらのパッケージは、その場しのぎの寄せ集めのカメラスタンドの問題を完全に解消します。1回の注文で、連携して動作するように設計されたすべてを含む完全統合システムを特別価格で入手できます。
最終的に、FLIRヘビーデューティーオープンベースカメラスタンドは、汎用スタンドでは不十分な点を解決します。多くの既製品のオプションは、冷却式赤外線カメラの重量を支えるように設計されておらず、高解像度の近接熱測定に必要な機械的安定性と再現性を提供することはできません。
Flirヘビーデューティーオープンベースカメラスタンドは、カメラとデータの性能を最大限に引き出します。
Flirの専用設計A6701研究パッケージの詳細をご覧ください。