Discontinued
FLIR InSiteアプリ
検査管理WEB・アプリサービス
This product is discontinued.
We recommend the Thermal Studio Suite as a great replacement.
Need support with the FLIR InSiteアプリ? Check out our support resources below.
廃止されたFLIR InSite™ Mobileアプリのサービスは、2022年3月31日に終了しました。ユーザーは、6月15日水曜日までに検査結果と画像をflirinsite.comアカウントから転送する必要があります。既存のデータは、新しいFLIR Ignite Cloud Storageに移行するか、各自のハードドライブに移行して選択したプラットフォームに保存できます。6月15日までに転送されないデータは失われます。詳細については、よくあるご質問(FAQ)をご覧ください。
データを共有する効果的なツール
設備の名称や状態などの情報を入力します。対象の設備をどのように点検するかの計画を立てるのに役立ちます。
登録した設備に撮影した熱画像データや測定データを紐つけて保存することで、機器の状態の取り違えによる時間ロスやデータ処理の時間を短縮することができます。
作成した報告書は、クラウドサービスのFLIR Insiteに保存することができます。FLIRInsitgtへのアクセス権を与えられた人は、熱画像データや報告書などの情報を自由に入手できます。